ESD: tutto quello che devi sapere sulle scariche elettrostatiche

ESD: tutto quello che devi sapere sulle scariche elettrostatiche

Per una protezione ESD efficace

ESD è l’abbreviazione di scarica elettrostatica (in inglese Electrostatic Discharge) cioè un flusso elettrico sotto forma di scintilla o scarica che si genera tra due oggetti quando hanno grandi differenze di potenziale.

cariche elettrostatiche corpo umano

Da cosa è causata la scarica elettrostatica

Spesso le scariche elettrostatiche si verificano al di sotto della soglia di percezione umana, ma possono comunque causare danni - ad esempio ai componenti elettronici. Affinché un essere umano percepisca una scarica elettrostatica ci vogliono circa 3.000 volt. In confronto, 30 volt sono già sufficienti a distruggere un gruppo di semiconduttori.

scosse elettrostatiche

Attenzione ai rischi invisibili

Le scariche elettrostatiche sono caratterizzate da un basso flusso di corrente e normalmente non rappresentano alcun rischio per l’uomo. A seconda della tensione, la scarica elettrostatica è:

  • percepibile a partire da 3000 volt
  • Da 5000 V è percepibile acusticamente
  • Visibile da 10.000 V sotto forma di scintille o fulmini.

La carica elettrostatica può essere causata da livelli ridotti di umidità dell'aria, motivo per cui l'umidità dell'aria dovrebbe essere - in una situazione ideale - compresa tra il 40% e il 60%.

Ecco alcune situazioni tipiche in cui può verificarsi una ESD, soprattutto in un ambiente industriale:

  • srotolamento di nastro adesivo
  • nastri trasportatori
  • camminare su un pavimento in materiale sintetico (p.es. laminato, moquette)
  • sfregamento su indumenti sintetici
  • sfregamento su contenitori in plastica

Per eliminare questi rischi nelle operazioni di produzione di componenti elettronici, bisogna lavorare con apparecchiature con protezione dalle ESD, specialmente nelle aree di produzione in cui non è possibile evitare movimenti che possono generare scariche elettrostatiche.

scarica elettrostatica

Le scariche elettrostatiche si verificano quando vi sono grandi differenze di potenziale, ad esempio tensioni diverse. Questo accade, ad esempio, quando si cammina con suole di plastica su un tappeto: con lo sfregamento, le cariche elettriche prevalentemente negative vengono assorbite e si distribuiscono su tutto il corpo o l’oggetto interessato.

Entrando in contatto con un altro corpo conduttivo o una messa a terra, queste cariche vengono rilasciate sotto forma di scossa. La scarica può provocare crepitii, scoppiettii o addirittura scintille. Per i componenti elettronici sensibili, questo è un grosso problema.

ESD ed elettronica, rischi per componenti elettronici

Perché una buona protezione è la cosa più importante

I componenti danneggiati da una scarica elettrostatica non differiscono visivamente da quelli intatti. Tuttavia, le scariche elettrostatiche possono avere un impatto enorme sulla funzionalità dei componenti prodotti, quindi è necessario osservare tutte le misure precauzionali per poter lavorare su componenti sensibili senza danneggiarli.

Nelle moderne aree di lavoro, è abbastanza facile che si verifichino tensioni superiori a 10.000 volt. Le materie plastiche sono particolarmente suscettibili di essere caricate con energia elettrostatica, a causa della loro elevata resistenza superficiale. Ad esempio, il potenziale di superficie di una generica scatola di plastica può raggiungere i 20.000 volt - un ambiente rischioso per i componenti elettronici contenuti al suo interno.

Da non dimenticare: l’aria condizionata pone dei rischi per i componenti elettronici poiché minore è l’umidità, maggiore è il rischio di cariche elettrostatiche. Ecco perché bisognerebbe regolare l’umidità a un valore compreso tra il 40% e il 60%.

rischi visibili e non visibili ESD

Piccola causa, grande effetto: i danni di una protezione ESD inadeguata

Gli assemblaggi elettronici, come i componenti semiconduttori, possono essere danneggiati in modo visibile e invisibile. Alcuni danni si manifestano solo quando il componente è integrato nel prodotto e viene utilizzato (per un certo periodo di tempo).

In pratica ciò significa:

  • guasti successivi
  • reclami
  • costi di riparazione e sostituzione
  • perdita di buona reputazione come fornitore di elettronica
  • perdita di clienti

Protezione dalle ESD

Un'area protetta ESD, nota anche come EPA (area elettrostatica protetta), fornisce una protezione efficace contro i danni causati dalle scariche elettrostatiche. In queste aree vengono adottate tutte le misure precauzionali necessarie per lavorare con i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche senza danneggiarli.

L’impostazione di una zona di protezione ESD (EPA) completa deve tenere conto dei seguenti problemi:

Test ESD

Test ESD – la regolarità è importante

Se si lavora con componenti elettronici in produzione, sussiste il rischio che le scariche elettrostatiche incontrollate (ESD) possano danneggiare questi componenti elettronici e interferire con il loro funzionamento, anche in un dopo l'installazione nel prodotto finale.

In una zona di protezione ESD (EPA) istituita in conformità ai requisiti della norma DIN EN 61340-5-1, è necessario controllare e/o verificare regolarmente se la zona di protezione e i suoi elementi funzionano correttamente e quindi se i componenti elettronici sono protetti da scarica controllata.

Prima di accedere all’EPA, i dipendenti devono verificare quotidianamente che i loro dispositivi di protezione individuale ESD funzionino in modo corretto. È necessario controllare anche il tavolo di lavoro, i tappeti sul pavimento e collegamenti di messa a terra.

Per saperne di più sulla protezione dalle ESD

Utensili in materiale antistatico e prodotti ESD

Utensili in materiale antistatico e prodotti ESD

Utensili adeguati alle norme ESD garantiscono la corretta manipolazione dei componenti.

Contenitori e scaffali ESD

Contenitori e scaffali ESD

Si utilizzano contenitori, scaffali e armadi che dissipano le cariche elettroniche.

Test ESD

I dispositivi di protezione devono essere controllati regolarmente.

Area EPA: postazione di lavoro protetta dalle ESD

Area EPA: postazione di lavoro protetta dalle ESD

L’ambiente di lavoro, il personale, la sedia, il pavimento e le segnaletiche sono a carica neutra.

Scarpe antinfortunistiche ESD

Scarpe antinfortunistiche ESD

Indossare scarpe antistatiche è obbligatorio per i dipendenti.

Abbigliamento antistatico e ESD

Abbigliamento antistatico e ESD

Si indossano indumenti che impediscono o dissipano le cariche elettrostatiche.

Tappeti, tappetini e pavimenti antistatici ESD

Tappeti, tappetini e pavimenti antistatici ESD

Tappeti antistatici, pavimenti ESD e tappetini da banco

Sedie e Sgabelli ESD

Sedie e sgabelli ESD

Sedie e sgabelli con protezione antistatica dal tessuto alle ruote ESD

Bracciale ESD

Il bracciale ESD serve a dissipare le cariche elettrostatiche

In generale, vige il principio: "dove non c'è carica, non ci può essere una scarica (elettrostatica)".
Il minor numero possibile di movimenti e l'utilizzo di apparecchiature a prova di ESD riduce al minimo il rischio di cariche statiche causate dalle persone.


PARLA CON UN NOSTRO TECNICO

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello