Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
 

Responsabilità per l'uomo e l'ambiente

Assumerci le responsabilità non è per noi un obbligo, ma fa parte del nostro modo di essere. Da decenni Hoffmann Group è impegnata a favore dell'uomo e dell'ambiente. Questo impegno è parte integrante della cultura della nostra azienda.

Hoffmann Group Foundation

Foundation_800x400.jpg

Sosteniamo bambini e giovani svantaggiati a causa di un ambiente sociale difficile, gravi malattie, invalidità mentale o fisica. L'obiettivo è renderli forti per una vita auto-sostenibile, responsabile e soddisfacente.

Per questo è stata fondata la Hoffmann Group Foundation. Promuoviamo il progetto ORANGE HOUSE a Peißenberg. All'interno dell'ORANGE HOUSE verranno sviluppate e realizzate offerte per bambini e giovani con alle spalle rapporti familiari difficili. Il progetto si basa su tre punti: attività comuni, terapia e professionalizzazione. In primo piano vi sono corsi pratici con l'obiettivo di sviluppare la fiducia nelle proprie forze e capacità. Un'officina, un maneggio coperto e altre sale di terapia offrono lo spazio necessario per cavalcate pedagogiche, pedagogia esperienziale, attività terapeutiche artistiche, musicali e di danza e molto altro ancora.

Spronati dal successo di questo centro creativo e terapeutico abbiamo in programma la costruzione di una seconda ORANGE HOUSE a Brema. Inoltre sosteniamo anche il progetto LEBENSRÄUME, un asilo per i bambini malati e i loro genitori, e il progetto "Grundmühle" nelle vicinanze di Hann. Münden.

Desiderate finanziare la nostra causa? Apprezzeremmo il Vostro impegno.

Hoffmann Group Foundation  

Ambiente

HoG_Umwelt_800x400.jpg

I materiali che non si utilizzano sono quelli che fanno meglio all'ambiente. Per questo usiamo le nostre risorse nel modo più efficiente e attento possibile e abbiamo pretese altissime per quanto riguarda la qualità. Sappiamo che il successo economico dell'azienda sarà garantito a lungo andare soltanto rispondendo in maniera adeguata anche alle necessità a livello ambientale.

Ispettori indipendenti verificano regolarmente la nostra conformità alle norme DIN EN ISO 14001.

Testimoniano il nostro impegno le condizioni di produzione socialmente ed ecologicamente responsabili in tutto il mondo, concetti di imballaggio, logistica e trasporto ottimizzati, l'impiego dei più moderni ed ecocompatibili concetti di energia negli edifici industriali, la gestione responsabile dei materiali pericolosi e la lunga durata grazie all'elevata qualità dei prodotti.

Hoffmann utilizza corrente ecologica negli stabilimenti di Monaco di Baviera, Norimberga, Brema e Göppingen. La corrente ecologica di Monaco viene generata al 100% tramite forza idrica, come verificato e confermato da TÜV Süd. Dal 01/01/2012 Hoffmann Group spedisce tutte le fatture con l'iniziativa "GoGreen" di Deutsche Post. GoGreen è un progetto che mira ad eliminare le emissioni di CO2 legate alla spedizione delle lettere. Gli addebiti supplementari versati a Deutsche Post dalle aziende partecipanti vengono utilizzati per supportare progetti internazionali per la tutela del clima.

Codice di condotta

Code_of_Conduct_800x400.jpg Desideriamo soddisfare i requisiti massimi. Anche a livello umano. Per questo ci aspettiamo un comportamento eticamente irreprensibile e conforme alle leggi da parte di tutti i collaboratori Hoffmann. Per supportarli nel rispetto di questi obblighi abbiamo redatto il Codice di condotta. Esso regola il comportamento da tenere nei confronti di concorrenti, clienti e fornitori, ad esempio per quanto riguarda il divieto di accordi sui prezzi e la concessione e accettazione di benefici. Tale codice comportamentale è vincolante per tutti i collaboratori. È a disposizione di tutte le aziende a noi collegate e richiediamo loro di introdurre le stesse regole affinché vengano soddisfatti tutti i principi fondamentali anche al di fuori dell'azienda.