SBAVATURE CON FINITURA PERFETTA.
Spazzole a piattello GARANT per centri di lavoro e celle robotizzate.
Le spazzole a piattello GATRANT con dotazione completa offrono nuove possibilità nella finitura automatizzata.
Le spazzole a piattello GARANT sono strumenti ad alta tecnologia usati nelle macchine CNC e nelle celle robotizzate. Il loro uso è previsto quando i pezzi devono essere rilavorati, dopo il processo di asportazione truciolo, in modo automatizzato, rapido, riproducibile e sicuro. Le applicazioni principali sono la sbavatura di precisione, l’arrotondamento di spigoli e la finitura superficiale di componenti di precisione, senza modificare la geometria dell’utensile.
Usando invece una spazzola a piattello, sul pezzo lavorano contemporaneamente centinaia di setole flessibili.
RACCOMANDAZIONI D'USO
1. Accostamento: L’accostamento ideale di una spazzola a piattello con dotazione completa è compreso tra 0,8 mm e 1,5 mm. Valori maggiori non aumentano necessariamente l’asportazione, determinando un’usura più rapida della spazzola.
2. Numero di giri: Le spazzole con setole in nylon lavorano al meglio se il numero di giri scelto consente il tuffo del maggior numero possibile di setole nel pezzo. Numeri di giri più elevati non comportano necessariamente risultati migliori. Il numero di giri consigliato, a seconda del diametro della spazzola, è compreso tra 1.000 min-1 e 2.300 min-1 , vale a dire ben al di sotto del numero di giri massimo.
3. Avanzamento: L’avanzamento determina il tempo di esecuzione e deve essere ottimizzato caso per caso. All’inizio bisogna scegliere un avanzamento basso. Se la rimozione di bava è riuscita correttamente è possibile aumentare lentamente l’avanzamento durante l’operazione.
4. Sovrapposizione: La sporgenza ideale sul pezzo è di ca. 35 mm su ciascun lato.
5. Corsa: La corsa della spazzola deve essere impostata in maniera tale che all’ingresso e all’uscita la spazzola sporga completamente dal pezzo. Solo così è possibile lavorare tutti gli spigoli.
6. Senso di rotazione: Il senso di rotazione da scegliere per la spazzola è quello opposto a quello dell’utensile per asportazione truciolo. In questo modo l’azione delle singole setole è maggiore e le bave formatesi vengono rimosse nel migliore dei modi.
7. Limite di usura: Il limite d’usura di una spazzola a piattello è raggiunto quando la guarnizione residua è così ridotta che la flessibilità delle setole non è più garantita. Le setole, in questo caso, non si piegano più attorno allo spigolo.
GARANT Spazzole a piattello nell'eShop
COMPATTE. VERSATILI. PRECISE.
Attacco normalizzato: possibilità di combinazione con portafrese con trascinatore frontale e mandrino combinato. Non sono necessari altri accessori. Trasmissione momento torcente ad accoppiamento geometrico.
Dinamica forma a piattello: elevata precisione radiale. Alta resistenza al ribaltamento. Incavi per un peso ridotto.
1. Setole ad alta stabilità:
- le setole non si staccano dalla spazzola, numero di giri elevato.
- Possibilità di realizzazione speciale con spessore e forma delle setole personalizzati.
2. Setole ad alta tecnologia:
- setole in nylon con grana abrasiva incorporata.
- Resistenti al calore fino a 160 °C.
- La resistenza alle sostanze chimiche ne permette l’uso (consigliato) con liquidi di raffreddamento.
3. Massimo spessore delle setole:
- spazzolatura aggressiva e durata estremamente prolungata.
- Indeformabile, superficie piana.
- Resistenza controllata all’usura.
SPAZZOLE A PIATTELLO PERSONALIZZATE
Partendo dal nostro corpo base innovativo GARANT, possiamo configurare per voi la spazzola ideale con la guarnizione specifica per la vostraapplicazione.
Forma del piattello e diametri: la forma del nostro piattello GARANT è disponibile in quattro diametri. Ognuno dei piattelli è dotato di un foro, una scanalatura trasversale e una longitudinale per l’attacco diretto su mandrini combinati e portafrese con trascinatore frontale. Lunghezza utile: all’aumentare della lunghezza della guarnizione, aumentano la durata e la flessibilità della spazzola. Forma dimensione utile: le diverse forme della guarnizione permettono di impostare l’aggressività e la flessibilità della spazzola a piattello.
OTTIMIZZARE I COSTI DI PRODUZIONE CON LE SPAZZOLE A PIATTELLO GARANT
Tempo di esecuzione ridotto
Il pezzo può essere completamente lavorato dopo il processo di asportazione truciolo senza dover lasciare il centro di lavorazione. Rispetto alla post-lavorazione manuale il tempo di lavorazione viene sensibilmente ridotto, mentre vengono eliminati del tutto i lunghi tempi di allestimento e di trasporto.
Qualità costante
La grana abrasiva continua e l’elevata stabilità dimensionale delle spazzole garantiscono un’ottima sicurezza dei processi. In questo modo è possibile diminuire la percentuale di scarti e ridurre al minimo i tempi di controllo.
Maggiore durata
Grazie al massimo spessore delle setole, le spazzole a piattello GARANT garantiscono una durata notevolmente più lunga rispetto agli utensili abrasivi tradizionali.
Impiego efficiente delle risorse umane
Grazie alla procedura automatizzata delle fasi di post-lavorazione ordinarie, i dipendenti possono essere impiegati in maniera più efficiente per le operazioni particolarmente complesse.
VIDEO PRODOTTO
GARANT Spazzole a piattello
Le spazzole a piattello Garant con setole completamente rivestite offrono nuove opportunità nella tecnica di sbavatura e finitura superficiale su centri di lavoro e robot. Dopo il fissaggio dei pezzi, quando i processi di lavorazione devono essere automatizzati, veloci, riproducibili e sicuri, le spazzole Garant diventano l’utensile giusto. Il montaggio veloce e sicuro, senza necessità di utilizzare accessori, la bilanciatura elevata, sono solo pochi degli innumerevoli vantaggi di queste spazzole.