• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Aktuelle informationer, hjælp og tips til Corona-situationen

Du arbejder bedst med afstand!

Arbejde i tider med Corona - Hvordan beskytter jeg som arbejdgiver mine medarbejdere?Den bedste beskyttelse mod en Corona-infektion er vel for tiden at undgå så mange sociale kontakter som muligt og blive hjemme. Mem hvordan beskytter vi os i vores arbejdshverdag, hvis Home Office ikke er en option?
En grundpille til undgåelse af at blive smittet på arbejdet samt i det offentlige liv er overholdelsen af de alment anbefalede beskyttelsesregler:

Arbejde i tider med Corona - Hvordan beskytter jeg som arbejdgiver mine medarbejdere?Den bedste besk

Sikkerhedsafstand:
Mellem to ansatte/medarbejdere skal sikkerhedsafstanden ved arbejdet iht. til det aktuelle medicinske vidensniveau være mindst 2 m. Derudover skal man være opmærksom på arbejdsstedforordningen og arbejdspladsreglerne ASR A1.2 (rummål og bevægelsesarealer). Antallet af ansatte, der arbejder samtidig og parallelt, skal reduceres, hvis mindste afstanden mellem arbejdspladserne ikke kan overholdes. På den måde kan man bedst garantere, at en produktion kan opretholdes længst muligt.

Hygiejneregler:
Inden arbejdet begynder på arbejdspladsen skal medarbejderen selv sørge for passende håndhygiejne som f.eks. håndvask og desinficering. Også i løbet af arbejdstiden skal man sørge for den tid, der kræves, til det. De ting, der er nødvendige til dette såsom vand, sæbe, papirhåndklæder og lukkede affaldsbeholdere, skal arbejdgiveren stille til rådighed. Ligeledes er en påmindelse om, at man skal overholde hygiejnereglerne, når man nyser og hoster (albue, papirlommetørklæde, håndvask), nødvendig.

Arbejdspåbegyndelse og -afslutning:
Flere ansattes samtidige møde ved arbejdstidens begyndelse og -afslutning på samme sted (stempelur, omklædningsrum etc.) skal undgås vha. egnede forholdsregler. Instruktion gennem kommitterede personer eller afgrænsning af stå- og gåflader med klisterbånd kan hjælpe.
Ved hjælp af forskudte pauser kan det bedre garanteres, at en sikkerhedsafstand mellem de ansatte overholdes. Dette gælder for eksempel i pauserum eller rygerhjørner.

Kantine:
Ved udleveringen af mad må der ikke komme for mange ansatte ad gangen på samme tid og sted, for at man kan overholde den nødvendige afstand. Også ved bordene skal et reduceret antal af stole sørge for tilstrækkelig afstand. Forskellige tidsrum eller instruktion genne kommitterede personer er nyttige forholdsregler.

Rengøring / -plan:
Arbejdgiveren skal sørge for, at alle flader på arbejdspladsen, der berøres med hænderne, desinficeres og rengøres dagligt. I tilfælde af skiftearbejde skal tilsvarende hygiejneforanstaltninger også garanteres ved skiftveksel.

Beskyttelsesudstyr:
Om personlige værnemidler, som mundværn eller beskyttelsestøj, er nødvendige og fornuftige udover ovennævnte forholdsregler skal arbejdsgiveren kontrollere. Man bør dog også overveje PPE som mulige supplerende forholdsregler (se også Kilde DGB).

Fokus på åndedrætsværn ved beskyttelsesudrustning

Åndedrætsværn står i fokus her - men hvorfor egentlig?

Ifølge eksperterne kan en mund- og næsebedækning være en yderligere vigtig komponent til reducering af smitten med COVID-19. Det er vigtigt at vide, at de såkaldte "Community masker" eller "DIY-masker" i bedste tilfælde reducerer åndestræmmen og dråbe-fordelingen ved nys og host, men ikke skal forveksles hhv. kan sammenlignes med åndedrætsværnmasker og deres specielle funktioner.
Efter at der i nogen tid er kommet bedrageritilfælde op, er det vigtigt for alle, der anvender sådanne masker, at kende de præcise forskelle mellem msakerne (sammenlign, Robert Koch Institut "Er det fornuftigt at bære en mund-næse-bedækning i offentligheden til beskyttelse mod SARS-CoV-2?"

Bemærk: Vær forsigtig med ikke-certificerede åndedrætsmasker
Det er specielt vigtigt at være forsigtig, når man køber mund-næse-masker på internettet: På mange sider tilbydes masker, der reklamerer med filterklasse FFP. I virkeligheden svarer de dog ikke til de gældende krav. Undersøg tingene, inden du køber en maske og vær på den sikre side.

Åndedrætsmaskernes og SARS-CoV-2 relevante PPE-produkters tilgængelighed

Som resultat af Coronavirusssens udbrud i Kina opstod der også i Europa en situation, der indtil videre gør det umuligt for os at opfylde efterspørgslen på området åndedrætsværn og andre CoV-2 relevante PPE-produkter på sædvanlig vis.
Konkret er hele vores sortiment af FFP-2 og FFP-3 åndedrætsmasker samt medico mundbeskyttelse ramt. Ved disse artikler kæmper vi med en ekstrem flaskehals-situation. Ligeledes kan vores leverandører af disse produkter ikke give forbindlige informationer, hvornår de kravede bestillingsmængder kan leveres.
På grund af denne afhængighed kan ingen af markedsdeltagerne forudse, hvornår situationes normaliseres. Aktuelt kan man gå ud fra, at der opstår en skærpning af leveringsflaskehalsen i hele verden.

Tage beskyttelsmasker rigtigt på og af

Det er kun fornuftigt at have en beskyttelsesmaske på, hvis den behandles rigtigt. På følgende måde tager du en partikelfiltermaske rigtigt på:

  • Også med maske skal mindste afstanden på 1,5 meter til andre mennesker overholdes.
  • Inden du tager masken på, skal du vaske hænderne og berør ikke indersiden af masken.
  • Masken skal sidde tæt og hele tiden bedække munden og næsen.
  • Hvis masken er fugtig, skal den skiftes.
  • For at tage den af, tag fat i båndene på siden og rør ikke forsiden. Vask altid hænderne grundigt bagefter.
På vores sider om personlige værnemidler finder du yderligere informationer om temaet "Arbejde sikkert med det rigtige åndedrætsværn".

Gør brug af vores PPE-rådgivers omfattende viden

Vores PPE-specialisters kvalificerede viden

Vores team af fagrådgivere for personlige værnemidler hjælper dig gerne med at vælge dit PPE fra top til tå. Selvfølgelig under hensyntagen til alle beskyttelsesforskrifter.

Profiter desuden af producentuafhængig, kompetent og individuel rådgivning på stedet. Tag kontakt med os personligt, pr. e-mail eller pr. telefon.



Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven