PROTEZIONE DELLA CUTE: IMPORTANTI MISURE PREVENTIVE SUL POSTO DI LAVORO

La pelle è l'organo più grande del corpo umano. Ha un'importante funzione protettiva e supporta l'uomo nelle difese immunitarie. Negli ambienti di lavoro, la pelle è costantemente esposta a numerosi influssi dannosi. Ciò aumenta il rischio di malattie della pelle. I disturbi della cute rappresentano il 38% di tutte le malattie professionali che possono insorgere sul posto di lavoro, poiché la pelle è esposta a numerosi influssi dannosi negli ambienti lavorativi. La dermatite è una delle patologie cutanee più comuni ed è causata da allergeni, sostanze chimiche o addirittura da sostanze tossiche.

I costi derivanti dall'inattività per questo tipo di patologie sono estremamente elevati; allo stesso modo, la guarigione da malattie della pelle richiede spesso molto tempo. Per questi motivi, la protezione della cute sul posto di lavoro è fondamentale per mantenere la pelle in buone condizioni di salute. Quando la pelle è adeguatamente protetta in combinazione con una regolare igiene delle mani, le assenze per malattia e gli elevati costi di trattamento possono essere ridotti fino al 40%.

Una protezione corretta della pelle protegge da lesioni o danni alla pelle causati da:

  • Lavorare in condizioni di umidità
  • Contatto con sostanze pericolose (ad es. sostanze chimiche, ecc.)
  • Traumi (ad es. urto con spigoli vivi o caduta di oggetti)
  • Radiazioni UV (ad es. scottature)

APPROCCIO IN QUATTRO FASI PER UNA PROTEZIONE OTTIMALE DELLA CUTE

Protezione della pelle

Pulizia della pelle

Disinfezione delle mani

Cura della pelle

Utilizzo di Accessori

Prodotti di primo soccorso

Nella prossima sezione scoprirete cosa comprendono le singole categorie di prodotto e a cosa dovete prestare attenzione nella scelta dei prodotti.

Avete domande? I nostri esperti sono a vostra disposizione in qualsiasi momento:

COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA SCELTA DEI PRODOTTI

Affinché i vostri collaboratori siano protetti in modo ottimale, la protezione della pelle deve iniziare prima del turno di lavoro e deve essere applicata nuovamente durante la giornata lavorativa; si tratta di misure preventive. La protezione della pelle impedisce ai materiali da lavoro di danneggiare la cute e funge da barriera protettiva contro le sostanze nocive. In questo modo è più facile pulire la pelle.

Vari prodotti per la protezione della pelle proteggono da cose come le seguenti:

  • Sporco intenso
  • Sostanze fortemente adesive
  • Sostanze a base d'acqua o ambienti umidi
  • Radiazioni UV
  • Eccesso di umidità

Pulizia delicata della pelle

La cute deve essere pulita prima, durante e dopo il lavoro. I prodotti di questa categoria rimuovono delicatamente lo sporco senza irritare inutilmente la pelle. La loro efficacia dipende dal prodotto scelto e dal livello di sporco (leggero / medio / intenso, così come sostanze fortemente adesive).

Igiene e disinfezione delle mani

Nei settori professionali in cui l'igiene gioca un ruolo importante, la disinfezione delle mani è di vitale importanza. Essa impedisce il trasferimento di germi, batteri e virus e dovrebbe avvenire prima, durante e dopo il lavoro.

Cura e idratazione della cute

Per mantenere la naturale barriera protettiva, del la pelle, ha bisogno di lipidi e di umidità. Per ringiovanire e lenire la pelle irritata, i vostri collaboratori dovrebbero utilizzare prodotti per la cura della pelle appropriati dopo il lavoro. A seconda delle esigenze individuali, esistono prodotti per la cute normale, secca e irritata, nonché per la pelle molto secca e molto stressata.


Ingredienti importanti nei prodotti per la protezione della pelle

Come molti prodotti per la cura della pelle, i principi attivi specifici sostengono l'idratazione della cute, riducono il prurito e favoriscono la guarigione:

  • L'allantoina è una sostanza naturale che favorisce la guarigione delle ferite e ha effetti ringiovanenti per le cellule. Viene utilizzata per alleviare le irritazioni.
  • La glicerina previene la perdita di umidità.
  • L'amamelide è un estratto vegetale della famiglia delle Hamamelidacee. Allevia il leggero prurito e favorisce la guarigione delle ferite.
  • Il pantenolo è una provitamina. Rafforza la funzione di barriera della pelle, aumenta la capacità dello strato di cheratina di trattenere l'acqua e migliora l'elasticità. Inoltre, riduce le infiammazioni e il prurito.
  • Gli emulsionanti sono un altro ingrediente importante per la protezione della pelle. Essi aiutano a combinare liquidi che non si miscelano tra loro, come acqua e olio, in un'emulsione.

Come prevenire interazioni dannose e reazioni allergiche tra pelle e quello con cui la stessa viene a contatto

Assicurarsi che le rispettive protezioni per la pelle siano specificamente adatte l'una all'altra per prevenire le interazioni dannose. Ciò vale in particolare quando si usano guanti di protezione. Alcuni principi attivi contenuti nei prodotti di protezione possono danneggiare il materiale dei guanti.

Una pelle sana è essenziale per prevenire allergie e intolleranze che potrebbero derivare da determinate sostanze. Affinché la superficie della pelle rimanga intatta, la cura della pelle svolge un ruolo importante. Inoltre, alcuni prodotti sono privi di ingredienti come siliconi, parabeni e saponi.


PIANO DI PROTEZIONE DELLA CUTE IN AMBIENTE LAVORATIVO E LINEE GUIDA PER I VOSTRI COLLABORATORI

Il piano di protezione e igiene della pelle fornisce informazioni su come proteggere la pelle in modo ottimale. Specifica inoltre quale protezione della cute deve essere utilizzata in quale scenario e tiene conto dei rispettivi rischi sul posto di lavoro, come ad esempio il processo produttivo. Il nostro team qualificato di esperti in protezione della pelle vi consiglierà nella creazione di questo piano, così come nella scelta dei prodotti appropriati per la vostra attività.

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI E CONSULENZA PERSONALE

La gamma di articoli Hoffmann Group offre un'ampia scelta di prodotti con i quali i vostri collaboratori possono proteggere, pulire, disinfettare e curare la loro pelle in modo ottimale. La nostra offerta comprende anche cassette di pronto soccorso professionale e armadietti di pronto soccorso per lo stoccaggio di materiale di primo soccorso.

Il nostro team di specialisti in DPI vi consiglierà al meglio, in modo che possiate proteggere i vostri collaboratori in modo ottimale. Vi sosteniamo sotto tutti gli aspetti quando si tratta di dispositivi di protezione individuale, a partire dalla valutazione dei rischi, dalla scelta dei prodotti e dai test di usura, fino alla formazione dei vostri dipendenti. A questo proposito, siamo a vostra disposizione personalmente, via e-mail o per telefono. Inoltre, vi consiglieremo nella creazione del piano di protezione della pelle per la vostra azienda: vi forniremo consigli per il trattamento della pelle prima del lavoro e per la pulizia e la cura dopo.

Consulenza sulla cura e protezione della cute in ambienti di lavoro

Acquista articoli per la cura e protezione della cute

PRONTO SOCCORSO SUL POSTO DI LAVORO

Nonostante tutte le misure precauzionali e protettive, i dipendenti possono subire infortuni sul lavoro. Per poterli aiutare rapidamente, il primo soccorso sul posto di lavoro è fondamentale.

A questo proposito, il primo soccorso deve essere prestato da personale adeguatamente formato che può ad intervenire in situazioni di emergenza al fine di fornire un'assistenza adeguata all'infortunato. L'azienda deve inoltre garantire la disponibilità di materiale di pronto soccorso adeguato.

Questo include elementi quali:

A seconda del tipo e delle dimensioni dell'azienda e dei rischi professionali presenti, possono essere necessarie una o più cassette di pronto soccorso con contenuti diversi.
Inoltre, i datori di lavoro devono installare dei cartelli all'interno della loro azienda in modo che le strutture di pronto soccorso, i luoghi di deposito per il materiale da medicazione e le sale di pronto soccorso possano essere localizzati rapidamente.

DOMANDE FREQUENTI SULLA PROTEZIONE DELLA PELLE

Quali alternative esistono per i dipendenti che hanno una reazione allergica a una sostanza di protezione della pelle?

Spesso le persone hanno una reazione allergica a profumi o conservanti. In questo caso, si consiglia di confrontare le sostanze elencate nella lista delle sostanze potenzialmente allergizzanti con gli ingredienti presenti nel prodotto per la protezione della cute. Esistono ora anche prodotti per la protezione della pelle che sono dichiarati privi di profumi, fragranze e conservanti.

Cos’è importante quando si deve individuare il prodotto di protezione della pelle più adatto?

I prodotti per la protezione della cute devono essere innocui, adeguati al compito da svolgere e sufficientemente efficaci. Oltre alle specifiche del produttore, il medico aziendale dovrebbe essere coinvolto nel processo decisionale.

In quale ordine devono essere utilizzati i detergenti e i disinfettanti per la pelle?

Per prevenire le irritazioni cutanee, la pelle dovrebbe essere pulita delicatamente prima di disinfettare. A seconda del settore, il piano di igiene può anche delineare un diverso ordine di passaggi.


AVETE DOMANDE? DESIDERATE UN CONSULTO IN MATERIA DI DPI?

Hoffmann Group: servizio a 360° da un'unica azienda:

  • Consulenza individuale e personalizzata.
  • Analisi dei rischi, supporto nella scelta dei prodotti, test d’usura, corsi di formazione e servizi speciali (piani guanti, piani di protezione della pelle).

Contattaci ora

Nei dispositivi di protezione individuale sono inclusi anche: protezioni per gli occhi, protezioni per l’udito, protezioni per i piedi, protezioni per le mani, protezioni per la testa, abbigliamento di protezione, abbigliamento da lavoro, protezioni anti caduta e protezioni per la pelle.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello