GARANT Drehmomentschlüssel
Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr.
Drehmomentschlüssel der nächsten Generation.
Mit dem neuen elektronischen GARANT Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr bringt die Hoffmann Group den ersten Uhrenschlüssel mit digitaler Anzeige auf den Markt. Dank des TFT-Farbdisplays wird das Ablesen sehr viel komfortabler und Ablesefehler werden minimiert. Der Drehmomentschlüssel von GARANT erreicht dabei eine Genauigkeit von ±2%.
Der hochpräzise, digitale Drehmomentschlüssel mit einem Korpus aus verchromten Stahl und einer festen Umschaltknarre mit Auswerfer, ist ideal zum kontrollierten Einzelanzug von Schrauben sowie für Kontrollmessungen.
Auch die Jury des Red Dot Awards hat diese Eigenschaften überzeugt : der GARANT Drehmomentschlüssel wurde in der Kategorie "Handwerkzeuge" mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Den German Design Award konnte der elektronische Drehmomentschlüssel ebenfalls für sich einnehmen.
Präzision im Blick
1. LED Anzeige
Die grüne LED leuchtet: Die USB-Verbindung ist hergestellt. Rote LED leuchtet: Der Drehmomentschlüssel befindet sich im Ladevorgang. Rote LED aus: Der Ladevorgang ist abgeschlossen.
2. TFT-Farbdisplay
Durch die kombinierte digitale und analoge Anzeige werden Ablesefehler im Vergleich zu herkömmlichen Uhrenschlüsseln minimiert. Das aktuelle Drehmoment (Track) wird durch den Zeiger und einen numerischen Wert angezeigt. Nach Beendigung des Anzugs wird weiterhin der Spitzenwert (Peak) analog und digital angezeigt.
3. Akkustandsanzeige
Die verbleibende Batterieladung wird über die Akkustandsanzeige dargestellt. Um Energie zu sparen wird die Helligkeit des Displays nach etwa 30 Sekunden Inaktivität abgesenkt. Sobald Sie Kraft aufbringen, wird die Helligkeit des Displays wiederhergestellt. Nach ca. 2 Minuten Inaktivität schaltet sich der Drehmomentschlüssel automatisch ab.
4. Batteriekappe
Der Akku lässt sich bei dem elektrischen Drehmomentschlüsse leicht austauschen.
5. Ergonomischer Griff mit Kalibrierungspunkt
Optimierte Griffgestaltung für eine gut Kraftnutzung und angenehme Grilfhaltung.
6. Einschalt-/ Rücksetztaste
Eine intuitive Bedienung über nur einen ON- und Reset-Button.
7. Mini-USB-Anschluss
Der Akku kann über diesen Anschluss mittels eines mitgelieferten Mini-USB Kabels geladen werden.
8. Summer
Als Warnhinweis ertönt ein akustisches Signal kurz vor Erreichen des maximalen Anzugswertes des Schlüssels (Überlastungsschutz).
9. Umschaltknarre mit Auswerfer
Produktvideo
GARANT Elektronischer Drehmomentschlüssel
Der GARANT Drehmomentschlüssel sorgt für komfortables, fehlerfreies Ablesen und besticht durch seine hochpräzise Ausführung. Ideal zum kontrollierten Einzelanzug von Schrauben sowie für Kontrollmessungen.
Auch die preisliche Gestaltung kann sich sehen lassen: Denn trotz der zahlreichen Innovationen ist der GARANT Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr nicht teurer als herkömmliche mechanische Uhrenschlüssel mit Analoganzeige.