Schraubstöcke
Produkte
Auf die Merkliste setzen
Schraubstöcke und Zubehör – damit alles fest und sicher sitzt
Wenn auf der Werkbank alles fest und sicher sitzen soll, ist ein Schraubstock das Werkzeug erster Wahl. Mit der Vorrichtung lassen sich Werkstücke verschiedenster Materialien feststellen und fixieren, sodass präzises und sicheres Feilen, Bohren, Schrauben, Sägen oder Schleifen gewährleistet ist.
Zum Schutz der Schraubstockbacken gegen Beschädigung besteht zusätzlich die Möglichkeit, Spannbacken anzubringen. Diese sind bequem mit einem Steckschlüssel austauschbar. Bei der Hoffmann Group sind die Wechselbacken aus verschiedenen Materialien erhältlich und können so an die Form und Härte des Werkstücks angepasst werden. Arbeiten Sie viel mit einem Schraubstock, sollten daher in Ihrem Werkzeugkoffer immer eine passende Auswahl an Spannbacken zu finden sein.
Verschiedene Schraubstock-Varianten für jeden Arbeitsbereich
Im Online-Shop der Hoffmann Group sind verschiedene Schraubstock-Varianten für alle Arbeitsbereiche in Industrie und Handwerk erhältlich:
- Bei einem Parallelschraubstock liegen sich die Backen parallel gegenüber, sodass eine optimale Verteilung der Spannkraft möglich ist. In der Regel können Parallelschraubstöcke auf jede Werkbank und Arbeitsfläche fest montiert werden.
- Der Maschinenschraubstock hat eine extrem flache und kompakte Bauweise und findet daher Verwendung in Werkzeugmaschinen wie zum Beispiel Bohr-, Fräs-, Dreh- oder Schleifmaschinen.
- Mit einem Rohrschraubstock wird das Werkstück von allen Seiten umfasst, wodurch dieser sich vor allem zur Bearbeitung von runden oder glatten Werkstücken eignet. Durch die Gewindehebel kann außerdem ein hoher Druck auf das Werkstück aufgebaut werden, um es sicher zu fixieren.
Schraubstock kaufen in Profi-Qualität bei der Hoffmann Group
Wenn Sie einen Schraubstock in höchster Qualität für Ihren handwerklichen Betrieb suchen, sind Sie im Online-Shop der Hoffmann Group genau richtig. Wir führen eine große Auswahl an Schraubstöcken sowie das passende Schraubstock-Zubehör. Bei Fragen zu den bei uns erhältlichen Werkzeugen und weiterer Betriebsausstattung unterstützen Sie unsere kompetenten Mitarbeiter gern am Telefon oder per E-Mail.