Messschieber

Kategorien
kg
-
kg
4 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Mit Messschiebern exakt arbeiten

    Setzen Sie für Ihr Unternehmen auf Messtechnik, die ein präzises Arbeiten erlaubt. Mit Messschiebern der Hoffmann Group erhalten Sie Qualitätswerkzeug für den professionellen Einsatz. Indem Sie mit den beweglichen Mess-Schenkeln sowohl Innen- als auch Außen-Maße erheben oder mit einer integrierten Tiefenmessstange die Tiefe eines Bohrlochs ermitteln, vermeiden Sie Fehler und agieren zeitsparend. Neben digitalen und analogen Allroundern bieten wir Ihnen spezielle Messschieber für besondere Einsatzbereiche. Rüsten Sie Ihren Betrieb zudem mit praktischen Winkelmessern und Messschrauben aus, um Ihre Aufträge bequem und effizient bearbeiten zu können.

    Schieblehren mit unterschiedlichen Anzeige-Varianten

    Wenn Sie einen Messschieber online kaufen, dann haben Sie die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Ablese-Verfahren:

    • Uhren-Messschieber
    • Nonius-Messschieber
    • Messschieber mit digitaler Anzeige

    Beim sogenannten Uhren-Messschieber, der auch als Messschieber mit Rundskala bezeichnet wird, können Sie sehr präzise Mess-Ergebnisse erwarten. Sie erkennen analog auf einem Ziffernblatt – welches an das einer Uhr erinnert – welche Maße von dem Werkzeug ermittelt wurden. Sie führen dank kleiner Feststellrädchen an der Messuhr ohne Schwierigkeiten Differenzmessungen durch, da die Uhr an allen Stellen bequem auf Null eingestellt werden kann. Durch den Aufbau des Messschiebers mit Stangen und Zahnrädern muss dieser regelmäßig von Staub oder Verunreinigungen befreit werden, da ansonsten die Mess-Ergebnisse verfälscht werden könnten. Neben Uhren-Messschiebern bieten analoge oder digitale Messuhren besonders in der Qualitätssicherung der Produktion die Möglichkeit, den vorgegebenen Toleranzbereich zu überwachen.

    Der Messschieber mit Nonius arbeitet bis auf den Bruchteil eines Millimeters genau. Dies wird durch eine mobile Längsskala erreicht, wobei die Messgeräte besonders für ihre Robustheit bekannt sind. Der Aufbau sorgt dafür, dass die Messschieber unempfindlich gegenüber Wasser und Spritzwasser sind. Auch Staub und Verunreinigungen können ihnen nichts anhaben. Die robusten Konstruktionen halten bei guter Pflege sehr lange und sind daher eine sinnvolle Investition.

    Bei fortschreitender Digitalisierung ist es nicht verwunderlich, dass mittlerweile auch immer mehr digitale Messschieber den Markt erobern. Die Messung selbst ist zwar prinzipiell nicht genauer als mit den analogen Mess-Werkzeugen, jedoch lassen sich die Ergebnisse auf den digitalen Anzeigen oft leichter ablesen. Darüber hinaus sind Null-Stellungen leicht möglich und es besteht zudem die Option, über Speicherfunktionen die letzte Einstellung vor dem Abschalten festzuhalten. Außerdem lässt sich die Anzeige von Zentimeter auf Zoll wechseln und die ermittelten Daten können daraufhin an einen PC übermittelt werden. Perfekt für den modernen Arbeitsalltag geeignet. Sie minimieren den Zeitaufwand beim Messen und bei der Datenübertragung..

    Den richtigen Werkstattmessschieber für Ihre Tätigkeiten finden

    Der Messschieber sollte genau zum Einsatzzweck in Ihrem Betrieb bzw. Ihrer Werkstatt passen. Je nachdem, wie häufig die Werkzeuge eingesetzt und die ermittelten Daten weiterverarbeitet werden, können analoge oder digitale Messschieber die richtige Wahl darstellen. Wer nur wenige Male pro Jahr entsprechende Maße ermittelt, muss nicht sofort auf einen Profi-Messschieber zurückgreifen.

    Profis verwenden Werkstattmessschieber, die nach DIN 862 genormt sind. Doch nicht nur eine DIN-Norm entscheidet darüber, wie präzise die Messergebnisse schlussendlich ausfallen, sondern auch die korrekte Anwendung. Die Referenztemperatur beträgt 20 °C und die Messflächen müssen sauber, trocken und eben sein. Bei analogen Modellen sollten Sie immer auch die Lichtverhältnisse beachten und möglichst ohne Kraftaufwand arbeiten, da dies die Mess-Ergebnisse ebenfalls verändern kann.

    Messschieber – digital oder analog in großer Vielfalt online bei der Hoffmann Group einkaufen

    Entscheiden Sie sich für präzise Messschieber von der Hoffmann Group, die schon kurz nach der Bestellung bei Ihnen vor Ort eintreffen werden. Falls Sie Fragen zu Produkten oder dem Bestellprozess haben sollten, stehen Ihnen unsere fachkundigen Mitarbeiter beratend zur Seite. Genießen Sie unseren Käuferschutz und eine Liefergenauigkeit von 99 Prozent. Als professioneller Partner ist die Hoffmann Group Ihr zuverlässiger Lieferant mit TÜV-zertifizierter Lieferqualität.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb