Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
GARANT

GARANT FRESE HPC

GARANT MasterSteel - L'acciaio ha trovato il suo maestro.

1164x200_Garant_Mastersteel_Header.jpg



800x1100_Garant_Mastersteel_Samurai.jpg
Qualità unica, precisione massima e durata staordinaria. sono questi i pregi della nuova fresa per sgrossatura hpc GARANT MasterSteel.
 
La spada di un Samurai è come un‘opera d‘arte – La lunga esperienza, il massimo del know-how
e i materiali migliori la rendono un utensile di qualità superiore. Paragonabile alla perfezione della spada di un Samurai, anche la nuova fresa per sgrossatura HPC GARA NT MasterSteel raggiunge una nuova dimensione nella qualità di lavorazione.
 
Con geometrie ottimizzate, componenti di altissima qualità e le più moderne tecniche di produzione, GARA NT è riuscita a creare una nuova generazione di utensili nell‘ asportazione truciolo.
 
La geometria assicura un‘ottima asportazione truciolo grazie a volumi di truciolo estremamente elevati
e al contempo valori di avanzamento massimi. E’ stata sviluppata appositamente per garantire silenziosità ed un’elevata durata utile anche con i materiali più difficili. L’ottima prestazione è dovuta inoltre al passo differenziato dei taglienti, all‘elica dinamica e ad una perfetta qualità del tagliente.
Questa qualità la si trova anche negli arrotondamenti degli spigoli del tagliente. Grazie ad essi l’utensile
acquista un’elevata omogeneità dei taglienti e garantisce perciò una lunga durata, con un‘usura
minima e allo stesso tempo una buona qualità della superficie lavorata.
 
Lo sviluppo di un nuovo rivestimento, combinato con un substrato di qualità ad alte prestazioni, garantisce tempi di durata notevoli.
 
GARANT MasterSteel

GARANT MasterSteel

L‘ acciaio ha trovato il suo maestro: qualità unica, precisione massima e durata staordinaria. sono questi i pregi della nuova fresa per sgrossatura hpc GARANT MasterSteel.

MASTERSTEEL Frese per sgrossatura HPC in HMI

800x650_OneShop_Garant_MasterSteel.jpg

GARANT MasterSteel convince su tutti i tipi di acciaio
 

Attraverso le geometrie particolari studiate appositamente per questo prodotto, vengono raggiunti risultati eccellenti negli acciai ad alta resistenza (Resistenza ca.1000 N/mm² o maggiore).

1. Elevati volumi di trucioli per valori di avanzamento massimi.
2. Arrotondamento degli spigoli per un‘usura minima e superfici ottimizate. 
3. Elica dinamica per la massima silenziosità.
4. Substrato ad alte prestazioni con rivestimento specifico per durate estremamente elevate. 
5. Passo irregolare per vibrazioni minime. 

 
GARANT MasterSteel (Video di Prodotto)

GARANT MasterSteel (Video di Prodotto)

Geometria ottimizzata, componenti di massima qualità e metodi di produzione fra i più avanzati: tutto questo di nasconde dietro la nuova fresa per sgrossatura GARANT Mastersteel. Volumi di truciolo elevati, valori di avanzamento massimi e tempi di durata straordinari, per un'asportazione truciolo di alta qualità e redditività. 

 

Customer opinion

800x650_Kundenstimme_Garant_MasterSteel.jpg

"We need the best to be the best."

HAGER Sondermaschinenbau in the Nördlinger Ries profits from the unique performance data of GARANT Master Steel. "We are always looking for the best, exploring our limits. The new generation of HPC mills GARANT Master Steel perfectly matches our philosophy. After only a short time we were convinced that GARANT Master Steel would offer us clear advantages!"

• Increased feed rates: for quicker production.
• Unique tool life: for longer production.
• Fewer changes: for less machine downtime.


Managing Director Michael Hager

Ulteriori informazioni

Potete trovare tutti i prodotti della famiglia Mastersteel qui.