Tehnika vzpenjanja – preizkušena varnost s primerno lestvijo
Izbiranje lestve ali odra zajema več kot samo iskanje dobre opreme. Gre za iskanje opreme ali orodja s preizkušeno varnostjo, tako da se lahko vzpenjate ali spuščate brez strahu pred nevarnostjo. Za tehniko vzpenjanja veljajo številni standardi in predpisi. In to z dobrim razlogom, saj se tako znatno zmanjša tveganje za nastanek nesreče. V tem članku vam bomo predstavili najpomembnejše standarde in vam pokazali, na kaj morate biti pozorni pri lestvi – od preprostih pohodnih podstavkov do profesionalnih lestev.
Direktive in standardi DIN – zahteva za vse lestve
Glavni standardi, ki veljajo za tehniko vzpenjanja, so DIN 131-1 to 131-7, DIN EN 14183 in TRBS 2121, 2. del. Posebna področja, ki jih urejajo ti standardi, vključujejo oznake in dizajne, funkcionalne dimenzije, zahteve in uporabo ter potrebna preizkušanja. Omogočajo, da se glede na zasnovo upoštevajo funkcije, kot sta pohodno območje in višina. Primer: Delovni podest ali podest s stopnicami mora imeti ograjo, če je visok več kot en meter. Pri samostoječih lestvah pa velja, da je zgornjo stopnico dovoljeno uporabljati kot "delovni podest" samo, če ima površino najmanj 33 x 52 cm.
Poleg tega standardi DIN določajo tudi varnostne oznake in informacije za uporabnika. Standard, ki ima pri tem pomembno vlogo, je DIN EN 131-1/-2, ki je bil spremenjen januarja 2018. Od takrat so lestve razdeljene v dve ustrezni kategoriji: profesionalne za profesionalno uporabo in neprofesionalne za zasebno uporabo. Razlog za to je večja obremenitev tehnike vzpenjanja, ki se vsakodnevno uporablja za profesionalne namene. Standard v zvezi s tem predvideva 50.000 ciklov, medtem ko je pri zasebni uporabi ocenjen na 10.000 ciklov. Lestve, zasnovane za profesionalno uporabo, morajo izpolnjevati precej višje zahteve glede preizkušanja. Primer: lestve, ki so dolge 3 metre ali več, morajo imeti širše podporno podnožje (s fiksnim prečnim nosilcem ali stožčasto obliko). Ali je lestev dovoljeno uporabljati za zasebne (1) ali profesionalne namene (2), je običajno razvidno iz piktogramov.
Spremembe, izvedene v 2. delu TRBS 2121:
TRBS (Tehnični predpisi za varnost pri obratovanju) in poznavanje nemškega odloka o varnosti in zdravju pri delu natančneje opredeljujejo vsakokratne obveznosti glede uporabe opreme. Delodajalci morajo to upoštevati pri uvajanju varnostnih ukrepov. 2. del TRBS 2121 velja za delodajalce in njihove zaposlene. Razlikuje med lestvami kot prometno potjo in lestvami za delo na višini. Pregled najpomembnejših sprememb, izvedenih v 2. delu TRBS 2121:
Lestve kot prometne poti
Od 6 do 8 metrov: omejena uporaba
Lestve so dovoljene samo, če se uporabljajo redko. Če se uporabljajo pogosto, izberite alternativo, kot je fiksna lestev, stopnice ipd.
Od 1 do 5 metrov: neomejena uporaba
Za prometne poti je dovoljeno uporabljati lestve s prečkami in podeste s stopnicami do višine 5 m, če uporaba druge varnostne opreme ni sorazmerna. Do delovnega mesta na višini mora biti mogoče varno dostopati in ga zapustiti (ocena tveganja).
Lestve za delo na višini
Od 6 do 8 metrov: uporaba ni dovoljena
Lestev ni dovoljena. Izberite alternativo, kot je delovni podest, gradbeni oder ipd.
Od 3 do 5 metrov: omejena uporaba
Lestve s stopnicami ali odri so dovoljeni v skladu s časovnimi omejitvami. Maks. trajanje uporabe: 2 uri
Od 1 do 2 metra: neomejena uporaba
Lestve s stopnicami, z vstavljenim podestom na lestvi ali oder so dovoljeni. Brez časovne omejitve.
Kadar se lestve uporabljajo tudi kot delovna mesta, revidirani 2. del TRBS 2121 izrecno določa, da morajo imeti stopnice in ne prečk – ne glede na vrsto zadevne lestve. Alternativno je mogoče lestve s prečkami opremiti s primernim vložkom podesta za lestev ali vstavki stopnic. To je hitra in poceni možnost, ki omogoča uporabo obstoječih lestev v skladu s TRBS.
Izbira primerne dolžine lestve in višine gradbenega odra
Direktiva EU 2009/104/ES določa, da mora vsakdo, ki uporablja lestev, vedno imeti možnost varno stati in se varno držati. V Nemčiji je bila ta direktiva prenesena v BetrSichV. Pri izbiri velikosti/dolžine lestve upoštevajte naslednje:
- Pri prislonskih lestvah se je dovoljeno povzpeti samo do četrte stopnice/prečke gledano od vrha navzdol.
- Pri lestvah s platformo, ki je dostopna z obeh strani, se je dovoljeno povzpeti samo do tretje stopnice/prečke gledano od vrha navzdol.
- Pri večnamenskih lestvah v položaju "samostoječe lestve z nameščenim podaljškom lestve" se je dovoljeno povzpeti samo do pete prečke gledano od vrha navzdol.
- Pri izbiri lestve s platformo ali lestve s podestom mora uporabnik doseči najvišjo zahtevano delovno višino, ne da bi se moral stegovati.
- Koristna metoda za določanje pravega kota naklona je metoda komolca. To storite tako, da stojite pokončno ob prvi stopnici postavljene lestve, upognete roko pod kotom in jo iztegnete proti lestvi. Če je vaš komolec poravnan s stopnicami, je kot naklona pravilen.
Izbira pravilne lestve je odvisna od zahtevane delovne višine:
- Delovna višina = stojna višina + 1,50 m
- Višina dosega = stojna višina + 2,00 m
Višina dosega = zelena
Delovna višina = modra
Stojna višina = rdeča
Izračun dolžine lestve
Najmanjša zahtevana dolžina lestve (v m) z naslednjim naklonom
Primer izračuna najmanjše dolžine lestve:
Navpična višina (zgornja točka stika) = 6,00 m
Kadar se uporablja lestev s prečkami (kot naklona 70°): 6,00 m x 1,064 = 6,40 m
Ne uporabljajte brez izvajanja rednih pregledov
Da bi zagotovili, da lestev tudi dolgoročno ustreza vsem predpisom, je treba izvajati preglede. Ustrezno usposobljena oseba v podjetju mora v rednih časovnih intervalih preizkusiti lestve, dokumentirati rezultate in prilepiti preizkusne nalepke. Poleg preprostega vizualnega in funkcionalnega preverjanja veljajo naslednja merila in funkcionalni preizkusi:
- Moč stopnic
- Stabilizator podnožja
- Torzijski preizkus (za lestve s platformo in prislonske lestve)
- Neprekinjeni obremenitveni preizkus
- Preizkus drsenja podnožja
Pogostost pregledov je odvisna predvsem od pogostosti uporabe, obremenitve lestve med uporabo ter pogostosti in resnosti morebitnih napak, ugotovljenih v predhodnih pregledih. Poleg zgoraj omenjenih direktiv mora podjetje pri pregledovanju lestev upoštevati naslednje statute in določbe:
- Nemški zakon o zdravju in varnosti pri delu (ArbSchG)
- Nemški odlok o varnosti in zdravju pri delu (BetrSichV)
- Informacije iz nemškega socialnega nezgodnega zavarovanja 208-016
Podstandardne lestve – kako lahko videz vara
Pri primerjavi lestev se ljudje pogosto ustavijo pri številu stopnic ali teži. Vendar pa ne eno ne drugo ni preveč dobro merilo za določanje kakovosti, saj se lahko razdalja med prečkami precej razlikuje. Več prečk ne pomeni vedno večje višine. Ergonomična razdalja med prečkami je 280 mm – če je manjša od tega, je vzpenjanje in spuščanje bolj nerodno. Pogosto se podcenjuje tudi pomen širine. Lestev bi morala biti široka najmanj 350 mm, saj je tako stabilna, ko je postavljena, in ne omejuje svobode gibanja pri delu.
Pomembno vlogo ima tudi izdelava tehnike vzpenjanja. Podstandardne večdelne lestve imajo večje prekrivanje, ki kompenzira šibkost stopnic – na račun dolžine. Zakovice ali preprosto varjenje nakazujejo omejeno vzdržljivost. Visokokakovostne lestve so zasnovane z okovi in vijaki, tako da je mogoče dele zamenjati. Plastični pokrovčki na koncih morajo biti trdno priviti, da se med prevozom ne izgubijo ali celo ogrozijo stabilnosti.
Previdnost je priporočljiva tudi pri posebno lahkih lestvah, saj je lahko zmanjšanje teže zagotovljeno na račun stabilnosti. In ni vse, kar se sveti zlato: privlačno bleščeč aluminij je pogosto vlečeni aluminij, ki je bistveno manj trpežen.
Katere vrste tehnike vzpenjanja so na voljo?
Lestve se običajno uvrščajo v naslednje kategorije:
Poleg tehnike vzpenjanja delavniško pohištvo vključuje tudi sisteme delovnih postajomare za orodje, sisteme izdajanja orodja, montažne vozičke, transportne vozičke, tehniko shranjevanja, okoljsko tehniko ter sisteme prostorov in zabojev. Tukaj lahko izveste več o temah ergonomije na delovnem mestu in metodi 5S. To vas usmeri na pregled.
Posebno svetovanje o tehniki vzpenjanja
Naši svetovalci za delavniško pohištvo vam bodo z veseljem svetovali o popolni lestvi za vaše potrebe. Če se vaša vprašanja nanašajo na tehniko vzpenjanja in tudi na zaščito pred padci, bomo po potrebi vključili pristojne svetovalce za osebno zaščitno opremo. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali osebno ali po telefonu oziroma e-pošti.
Izbira primernega delavniškega pohištva je zapletena naloga. Vse, kar morate vedeti, lahko izveste na naši strani s pregledom.