Press Releases

Jul 26, 2019

After the “Master Steel”, now it’s time for the “Master Alu”

With its new “GARANT Master Alu”, the Hoffmann Group is launching a completely redeveloped line of solid carbide milling cutters, designed for high-performance cutting of aluminium.

GO TO PRESS RELEASE

MasterAlu_400x800.jpg
-
May 10, 2019

Hoffmann SE appoints spokesman for the Executive Board

Europe’s leading system partner for quality tools appoints Martin Reichenecker as spokesman for the Executive Board with immediate effect. Mr. Reichenecker will remain Chief Sales & Marketing Officer (CSO).

GO TO PRESS RELEASE

Reichenecker-400x800.jpg
-
Apr 8, 2019

Minden felhasználásnak ismerjük a nyitját

The Hoffmann Group has enhanced its digital ToolScout service to include an online purchasing and application consultant for torque wrenches and torque screwdrivers. As a result, in just a few clicks users can now determine the most suitable tools for a particular application and order them from the Hoffmann Group's eShop. The system currently offers 400 torque tools. The ToolScout is available in 16 languages at http://www.toolscout.com.

GO TO PRESS RELEASE

ToolScout_400x800.jpg
A ToolScout új funkciója megkönnyíti a nyomatékkulcsok és nyomaték csavarhúzók kiválasztását.
Apr 3, 2019

Red Dot Design díjat kapott az új „GARANT digitális tolómérő“

A Hoffmann Group idén is a tekintélyes Red Dot Award díj nyertesei közé tartozik. A szakértő zsűri a „GARANT IP67 digitális tolómérő adatkimenettel“ terméket jutalmazta a „szerszámok“ kategóriában. A díjat évente 48 kategóriában adják át különösen jól sikerült ipari formatervezésért. Csak a legjobb koncepciók kapják meg a nagyra becsült minőségjelzést.

GO TO PRESS RELEASE

Pressebild_dig_Messchieber_400x800.jpg
A „GARANT IP67 digitális tolómérő adatkimenettel“ megkapta a Red Dot Award díjat.
Mar 11, 2019

Hoffmann feiert 100-jähriges Jubiläum

„Hoffmann“, das Stammhaus der Hoffmann Group, feiert im März sein hundertjähriges Jubiläum. Hoffmann greift diesen runden Geburtstag auf und lädt Kunden und Interessenten zur Sonderaktion „Wir feiern, Sie sparen – 100 Jahre Hoffmann, 100 Tage Top-Werkzeuge zu Jubel-Konditionen“ in das virtuelle Ladengeschäft „eShop“ ein.

GO TO PRESS RELEASE

06334_100_Signet_claim_4c.jpg
-
Feb 27, 2019

GARANT GridLine-Serie gewinnt iF DESIGN AWARD

Erneut haben Produkte der Marke GARANT von der Hoffmann Group den renommierten iF DESIGN AWARD erhalten. In der Disziplin „Produktdesign“ ging das begehrte Gütesiegel an die Werkstatteinrichtungsserie GARANT GridLine und an das GARANT Rollbandmaß.

GO TO PRESS RELEASE

GridLine_iF Design Award 2019_400x800.jpg
-
Feb 19, 2019

Werkstattschränke machen GARANT GridLine-Serie komplett

Im vergangenen Jahr hat die Hoffmann Group auf der LogiMAT das Einrichtungskonzept GARANT GridLine erstmals vorgestellt und die neuen Werkbänke gezeigt. Dieses Jahr präsentiert sie neue Werkstattschränke und macht damit die GridLine-Serie komplett.

GO TO PRESS RELEASE

GridLine_Schraenke_400x800.jpg
Neue Flügeltür-, Schiebetür- und Werkzeugschränke.
Feb 19, 2019

Mehr Ordnung im Werkzeugkoffer

Die Hoffmann Group hat ihren bewährten Service eForm für die Online-Konfiguration von Hartschaumeinlagen um die Funktionalität „Freiformflächen“ erweitert.

GO TO PRESS RELEASE

Monitor Fraestaschen_400x800.jpg
Mit eForm können Kunden Hartschaumeinlagen gestalten, bei denen die Werkzeuge teilweise übereinander liegen.
Feb 19, 2019

Premiere: Spindschrank gibt automatisiert Waren aus

Der neue Ausgabeautomat GARANT Tool24 Locker hat die Gestalt eines Spinds und ermöglicht durch besonders geräumige und für das Laden von Akkus vorbereitete Fächer die kontrollierte und dokumentierte Einzelausgabe von größeren Elektrowerkzeugen, Leihgeräten und persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

GO TO PRESS RELEASE

GARANT Tool24 Locker_800x400.jpg
Mit GARANT Tool24 Locker lassen sich Entnahme und Verbleib größerer Artikeln effizient organisieren und exakt überwachen.
Nov 26, 2018

Hoffmann Group gewinnt German Design Award 2019

Die Hoffmann Group hat erneut den German Design Award gewonnen. Als „Winner“ in der Kategorie „Workshop and Tools“ wurden der Werkstattwagen GARANT ToolCar aus der GridLine-Serie und das GARANT Magnet-Messstativ prämiert. Die GARANT Zugsäge mit Kreuzschliff wurde zudem mit einer „Special Mention“ bedacht.

GO TO PRESS RELEASE

Pressebild_3er_400x200.jpg
Drei GARANT-Produkte der Hoffmann Group wurden ausgezeichnet.
Nov 23, 2018

LogiMAT 2019: Hoffmann Group zeigt innovative Betriebseinrichtungen und digitale Services

Die Hoffmann Group wird auch im kommenden Jahr auf der LogiMAT in Stuttgart neue Produkte und Lösungen aus dem Bereich „Betriebseinrichtungen“ präsentieren. In Halle 5, Stand D47, zeigt die Hoffmann Group neue Werkstattschränke aus der Serie GARANT GridLine, eine neue Schrankvariante des Warenausgabesystems GARANT Tool24 und eine neue Funktionalität für die Online-Konfiguration von eForm-Hartschaumeinlagen.

GO TO PRESS RELEASE

LogiMAT_GridLine-Familyshot_200x400.jpg
-
Sep 18, 2018

Volle Kraft voraus – mit GARANT Power Q

Fräsen mit höchsten Vorschubwerten, ohne Abstriche bei der Prozesssicherheit machen zu müssen – dafür bringt die Hoffmann Group jetzt die neue Produktfamilie GARANT Power Q auf den Markt.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT Power Q 400x800.jpg
Die Wendeschneidplatten gibt es in drei Systemgrößen für Stahl, gehärteten und rostfreien Stahl sowie Titan.
Sep 18, 2018

GARANT Master jetzt auch für Titan

Titan ist leicht, stabil, beständig, und gewinnt auch außerhalb der Luft- und Raumfahrt zunehmend an Attraktivität. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, hat die Hoffmann Group ihre High-End-Produktfamilie GARANT Master um leistungsstarke, prozesssichere und besonders langlebige VHM-Fräser HPC für die Titanbearbeitung ergänzt.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT Master Titan Familie 400x200.jpg
GARANT Master Titan gibt es in fünf Ausführungen.
Sep 18, 2018

Weltneuheit: Mehr Glanz ohne Polierpaste

In der Industrie steigt der Automatisierungsgrad, doch besonders hochwertige sowie im 3D-Druckverfahren hergestellte Werkstücke müssen vielfach manuell nachgeschliffen und poliert werden. Die Hoffmann Group macht diese Arbeiten jetzt umweltfreundlicher und effizienter.

GO TO PRESS RELEASE

Diamantschleiftuch-Schwamm_400x800.jpg
Bei den GARANT Diamantpolierwerkzeugen sind die Schleifkörner direkt in ein flexibles Trägermaterial eingelassen.
Sep 18, 2018

Hoffmann Group erweitert Produktfamilie für Parabolic Performance Cutting (PPC)

Vor einem Jahr hat die Hoffmann Group ihre ersten universell einsetzbaren GARANT VHM-Tonnenfräser für das Parabolic Performance Cutting (PPC) Verfahren präsentiert. Inzwischen gibt es die Produktfamilie auch für die Bearbeitung von Aluminium und es wurde eine neue Fräservariante hinzugefügt: Der erste stumpf-konische GARANT VHM-Tonnenfräser PPC für die Bearbeitung von Bodenflächen.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT PPC Famlie Alu 400x800.jpg
Parabolic Performance Cutting (PPC) ist besonders wirksam, wenn das Werkzeug exakt zur Werkstückoberfläche passt.
Jul 2, 2018

Hoffmann Group vydává katalog 2018/2019

Nejaktuálnější a s téměř 8 000 novinkami v sortimentu – tak se prezentuje nový katalog 2018/2019 Hoffmann Group.

GO TO PRESS RELEASE

CS_K49_0032-Web.jpg
-
May 15, 2018

GARANT Xpent: Jeden upínač, dva obrobky

Hoffmann Group uvedla na trh nový modul pro svůj 5osý upínač GARANT Xpent. Pomocí nové středové čelisti, která lze volitelně nasadit na základní lištu, je možné do jednoho upínače upnout dva obrobky a obrobit je v jediném pracovním kroku. Lze tak realizovat efektivnější upínací strategie a dosáhnout viditelného zvýšení produktivity.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT Xpent mit Mittelbacke_400x800.jpg
-
Apr 12, 2018

GARANT ToolCar získal už svou druhou cenu za design

Dílenský vozík GARANT ToolCar od Hoffmann Group si u designérů vede velmi dobře. Počátkem března tento dílenský vozík přesvědčil porotu iF Design Awards. V dubnu jej pak ocenila za jeho vysokou kvalitu designu a funkcionalitu také porota renomované Red Dot Awards.

GO TO PRESS RELEASE

RedDot Award_Toolcar_rollup.jpg
-
Mar 16, 2018

3x oceněna. Hoffmann Group získala iF DESIGN AWARD

Hned za tři produkty prémiové značky GARANT obdržela Hoffmann Group v letošním roce cenu iF DESIGN AWARD.

GO TO PRESS RELEASE

iF Award_Pressebild_400x800.jpg
-
Mar 13, 2018

GARANT ToolCar: Tvarově dokonalý a funkční

Hoffmann Group představila dílenský vozík, který byl navržen podle nové koncepce GARANT GridLine.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT GridLine ToolCar-Bild1_400x800.jpg
-
Feb 28, 2018

Odjehlování s perfektní finální povrchovou úpravou

Větší hospodárnost a preciznost při finálním opracování – přesně to nabízí talířové kartáče GARANT od Hoffmann Group. Hightech kartáče jsou vhodné pro přímé použití v CNC stroji nebo robotické buňce. Obrobky tak lze ihned po procesu obrábění automatizovaně, reprodukovatelně a procesně spolehlivě dále upravovat. To zkracuje časy na přípravu a celkovou dobu zpracování.

GO TO PRESS RELEASE

Tellerburste 800x400.jpg
-
Feb 21, 2018

Tapping expert: universal, reliable, economical

The Hoffmann Group has been garnering attention with the "GARANT Master" tool family since the summer of 2015. A universal high-performance tap has now been added to the product family for high-performance cutting. The new GARANT MasterTap is the result of a fundamentally new development concept for the design of universal taps.

GO TO PRESS RELEASE

MasterTap_200x400.jpg
-
Sep 18, 2017

EMO 2017: Large measuring volume at an entry-level price

Clearly structured and powerful – this is the new CNC-controlled GARANT CM1 contour measuring instrument from Hoffmann Group. The new measuring system provides an extremely long traversing length of 190 millimetres and outstanding features for the lower price segment.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT CM1_Konturmessgerät_400x200.png
The new CNC-controlled GARANT CM1 contour measuring instrument stands out in the lower price segment due to its outstanding features and incredible traversing length of 190 mm.
Sep 18, 2017

EMO 2017: GARANT MasterSteel FEED now even longer

The Hoffmann Group, Europe's leading system partner for quality tools, has expanded its GARANT MasterSteel solid carbide drill product series. In the summer of 2016, the Hoffmann Group presented the new MasterSteel SPEED and FEED high-performance solid carbide drills. This product family has now been expanded to include the variants 8xD and 12xD.

GO TO PRESS RELEASE

HoG_MaterSteel_FEED_400x200.jpg
The new GARANT MasterSteel FEED solid carbide drill with the world's largest L/D ratio.
Sep 18, 2017

Working to the last micron

Micro-milling means working to the last micron. The Hoffmann Group has therefore developed a new generation of high-precision micro-milling cutters capable of extreme repetition accuracy. The new GARANT solid carbide micro-milling cutters have a tolerance band of just 0 to -0.005 millimetres, and are intended for toolmaking and mould making.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT Mikrofräser_400x200.png
A wide range and tolerance bands of 0 to 0.005 mm.
Jul 19, 2017

Le catalogue Hoffmann Group propose désormais une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle

The new Hoffmann Group 2017/2018 catalogue is finally here. As part of the revised 48th edition of the trusted reference work, Europe's leading system partner for quality tools presents a separate catalogue volume detailing an extensive range of personal protective equipment (PPE) for the first time. Trained specialists will also be on hand all over Europe to provide advice regarding the equipment.

GO TO PRESS RELEASE

Hoffmann Group Katalog 48_400x200.jpg
Le nouveau catalogue 2017/2018 de Hoffmann Group compte désormais un volume supplémentaire consacré aux Equipements de Protection Individuelle.
Jul 13, 2017

Zehn Jahre Nullpunktspannsystem GARANT ZeroClamp

Das Nullpunktspannsystem GARANT ZeroClamp überzeugt durch seine seit der Markteinführung kaum veränderte Basis und die seither enorm gewachsene Variabilität an Spanntopfgrößen.

GO TO PRESS RELEASE

ZeroClamp_Torte_400x200.jpg
Happy birthday ZeroClamp.
Jun 29, 2017

Neue Drehsorten für mehr Wirtschaftlichkeit bei der Zerspanung von Stahl und rostfreien Stählen

Mit drei neuen Drehsorten für die Zerspanung von Stahl und rostfreien Stählen baut die Hoffmann Group ihre Produktfamilien GARANT HB70-Series und GARANT HB71-Series weiter aus.

GO TO PRESS RELEASE

05545_Wendeplatte_blau_400x200.jpg
.
Jun 29, 2017

Hoffmann Group erweitert GARANT ToolScout

Die Hoffmann Group hat ihren digitalen Service GARANT ToolScout um zwei neue Services erweitert.

GO TO PRESS RELEASE

ToolScout-Erweiterung_200x400.jpg
Der LehrenScout ermöglicht die präzise Auswahl von Messmitteln, der ThreadScout hilft bei der Auswahl von Werkzeugen für Gewindedrehen und Gewindefräsen.
Jun 29, 2017

Mehr Produktivität und Prozesssicherheit mit dem neuen GARANT PowerTang

Mit dem neuen GARANT PowerTang präsentiert die Hoffmann Group einen 90° Tangential Hochleistungseckfräser mit 4-Schneiden-Konzept.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT PowerTang_400x200.jpg
Eckfräser GARANT PowerTang
Jun 28, 2017

Glänzende Oberflächen im Handumdrehen

Die Hoffmann Group hat ihre Produktfamilie GARANT MasterSteel um einen Hochleistungsschlichtfräser erweitert.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT MasterSteel Schlichtfräser_400x200.jpg
May 31, 2017

Sonnenschutz für die Kindernotaufnahme „Spatzennest“

Die Kindernotaufnahme „Spatzennest“ des Essener Kinderschutzbundes ist ein wichtiger Zufluchtsort für Kinder, die aufgrund einer Krisensituation ihr Zuhause verlassen müssen. Im „Spatzennest“ sollen sie sich angenommen, sicher und geborgen fühlen.

GO TO PRESS RELEASE

Sonnensegel_Spatzennest_400x200.jpg
v.l.n.r.: Daniel Raifura (Standortleitung Kindernotaufnahme Spatzennest), Martina Heuer (Gesamtleitung Kindernotaufnahmen Spatzennest und Kleine Spatzen), Arne Langer (Manager Hoffmann Group Foundation).
May 18, 2017

Dispenser intelligente per l’emissione sicura di singoli utensili e dispositivi di protezione individuale

Hoffmann Group presenta un nuovo sistema di emissione di singoli utensili e attrezzatura anti infortunistica. GARANT Tool24 PickOne garantisce un controllo esatto al 100% dei prodotti ad alta rotazione, perché per prelevare gli operatori devono prima identificarsi. Fin da subito, i clienti che usano l’emissione sicura di singoli articoli, hanno rilevato che , per esempio nel caso di guanti di protezione e tappi per le orecchie, il consumo si è ridotto fino al 50%.

GO TO PRESS RELEASE

GARANT Tool24 PickOne_Bild2_200x400.jpg
GARANT Tool24 PickOne è disponibile in diverse misure.
May 18, 2017

Maggiore protezione per gli utensili e le attrezzature

Hoffmann Group presenta per la prima volta il sistema di chiusura elettronico. Questo sistema di chiusura elettronico GARANT Electronic Locking System (G-ELS) permette di chiudere cassetti e porte di banchi da lavoro, armadi e carrelli da officina GARANT affinché nessuno possa accedervi senza autorizzazione. Infatti, per esempio, per aprire il cassetto di un armadio da officina, l’utente deve registrarsi alla serratura con il suo PIN personale oppure o con il suo transponder (Tag).

GO TO PRESS RELEASE

b960015_ELS_Mood_200x400.jpg
G-ELS è disponibile nella versione con PIN e con transponder.
May 18, 2017

Configurare i piani di lavoro semplicemente online

Hoffmann Group ha ampliato il servizio di progettazione online per l’arredamento industriale. I clienti possono ora progettare i propri piani di lavoro per l’arredamento industriale GARANT con il nuovo configuratore online eShape. Con pochi click è possibile ricevere un’offerta non vincolante. In tal modo i clienti hanno maggiore libertà di progettazione e, dopo la conferma d’ordine, ricevono velocemente la merce ordinata. Il sistema eShape è già attivo in Germania, mentre per l’Italia dovremo aspettare i primi di Agosto, contestualmente all’uscita del nuovo catalogo N. 48.

GO TO PRESS RELEASE

Plattenkonfigurator_200x400.jpg
Con il configuratore online eShape potete scegliere come tagliare il vostro pano di lavoro.
Nov 2, 2016

Fresatura di acciaio ad alto avanzamento dal pieno

Elevati avanzamenti per la fresatura dal pieno di acciaio: ecco la nuova fresa per sgrossatura in metallo duro GARANT MasterSteel SlotMachine di Hoffmann Group.

GO TO PRESS RELEASE

MasterSteel SlotMachine200x400.jpg
La nuova fresa GARANT MasterSteel SlotMachine è ideale per la fresatura di scanalature profonde dal pieno e per la lavorazione di pezzi delicati.
Jun 9, 2015

Nuovo quartier generale per Hoffmann Italia S.p.A.

Hoffmann Italia S.p.A., filiale italiana del gruppo multinazionale tedesco, leader mondiale per utensili di qualità, con sedi in oltre 50 Paesi in tutto il mondo, apre le porte della sua nuova sede a Vigonza (Padova). Il nuovo stabile, costruito su una superficie calpestabile di oltre 2500 mq, con materiali all‘avanguardia e impianti fotovoltaici per la produzione di energia 100% verde, sarà operativo da metà giugno per quanto riguarda il magazzino, da metà agosto per gli uffici commerciali.

GO TO PRESS RELEASE

Nuova sede_News.jpg
Nuova sede Hoffmann Italia S.p.A.