Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
      • Menü
      7329_PSA-Fußschutz_Header.jpg

      Fußschutz – Höchster Schutz bei jedem Schritt

      Berufs- und Sicherheitsschuhe für unterschiedliche Ansprüche

      Auswahlkriterien für den Fußschutz

      Der benötigte Fußschutz ist davon abhängig, in welchem Bereich der Mitarbeiter tätig ist, welchen Gefahren er ausgesetzt ist und welche gesetzlichen Vorgaben der Arbeitgeber einhalten muss. Des Weiteren spielen Tragekomfort, Material und Fersendämpfung eine Rolle.

      Finden Sie Ihre passende Sicherheitsklasse

      Für Berufsschuhe gelten folgende Klassen nach EN ISO 20347: 0B, 01, 02 und 03.
      Sicherheitsschuhe werden in folgende Klassen eingeteilt nach EN ISO 20345: SB, S1, S1P, S2, S3 und S5.

       

      7329_Auswahlhilfe_Sicherheitsklasse1410.jpg

      Sicherheitsschuhe der Klasse S3 erfüllen u. a. folgende Anforderungen:

      ● Energieaufnahme der Zehenkappe: 200 Joule
      ● Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich
      ● Schutz vor Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
      ● Durchtrittsichere Laufsohle

      7329_Zehenkappe_800px.jpg

      Je nach Modell und Ausführung können die Arbeitsschutzschuhe innerhalb einer Schutzklasse weitere Merkmale umfassen. Welche das genau sind, ist auf dem Aufnäher auf der Innenseite des Schuhs durch verschiedene Kürzel angegeben: „P“ steht zum Beispiel für die durchtrittsichere Laufsohle und „SRB“ für die Rutschhemmung auf Stahlboden und Glycerin. 

      1 Zehenschutzkappe
      2 Durchtrittsichere Laufsohle
      3 Sohle

      7329_Schuhe_Normen-Kennzeichnungen_1410px.jpg
      7329_Ergonomie_800px.jpg

      Tragekomfort und Passform

      Damit die Mitarbeiter den Fußschutz während ihrer beruflichen Tätigkeit gemäß den Vorschriften tragen, sind Tragekomfort und Passform von entscheidender Bedeutung. Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung haben verschiedene Technologien entwickelt, um diesem Auswahlkriterium gerecht zu werden. Der Rücken kann zum Beispiel durch eine individuelle, gewichtsabhängige Fersendämpfung (1) stärker geschont werden. Auch eine verringerte Sohlendicke (2) oder eine veränderte Geometrie der Laufsohle entlasten den Bewegungsapparat des Trägers. Die meisten Hersteller bieten auch Modelle in unterschiedlichen Weiten (3) an. 

      7329_Goretex_800px.jpg

      Atmungsaktive Berufs- und Sicherheitsschuhe sind hautfreundlich und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Die spezielle GORE-TEX® Technologie eignet sich für Arbeiten im Freien, da sie wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv ist. PSA-Spezialisten bei der Hoffmann Group unterstützen gerne bei der Auswahl des optimalen Fußschutz für die Mitarbeiter im Betrieb durch individuelle Anpassungen mit Produkt-Tragetests bei Ihnen direkt vor Ort.

      Sohlenarten bei Berufs- und Sicherheitsschuhen

      Grundsätzlich unterscheidet man Einschichten- (Mono) und Zweischichten- (Duo) Sohlen. 

      Vorteil der Einschichten-Sohlen:
      Der besondere Vorteil der Einschichten-Sohle besteht darin, dass ein einziges Material mit geringerer Dichte angespritzt werden kann. So entsteht eine leichte Sohle, die sich gut den Bodeneigenschaften anpasst. 

      Vorteil der Zweischichten-Sohlen:
      Bei den Zweischicht-Sohlen können zwei verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften verwendet werden. So kann die Laufsohle zum Beispiel aus Gummi bestehen, die Zwischensohle aber aus Polyurethan. Das vereint die Vorzüge beider Materialien: die herausragende Hitzebeständigkeit von Gummi und die komfortablen Dämpfungseigenschaften von Polyurethan. 

       
      7329_Sohlen_800px.jpg

      1 Gummi
      Äußerst strapazierfähig, kurzzeitig hitzebeständig bis 300°C; guter Schnitt- und Abriebschutz.
      Beständig gegen Kraftstoff, Öl, Mikroben und eine Vielzahl von Chemikalien. Schwerer als PU und TPU und auch etwas weniger kälteflexibel.

      2 Nitrilkautschuk (Perbunan)
      Sehr strapazierfähig. Hitzebeständig bis 220 °C. Sehr gute Rutschfestigkeit und exzellente Säuren- und Laugenbeständigkeit.

      3 Polyurethan (PU)
      Hitzebeständig bis 130 °C und kälteflexibel bis – 30 °C. Beständig gegen Öl und Kraftstoff, eine Vielzahl von Chemikalien sowie Mikroben. Leichter als Gummisohlen. Gute Dämpfungseigenschaften und angenehmer Komfort.

      4 Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
      Ähnlich PU-Sohlen aber insgesamt noch deutlich leistungsfähiger. Geringerer Abrieb macht die Sohlen haltbarer, und auch die Rutschhemmung ist stärker. Darüber hinaus bieten sie eine noch höhere Elastizität und eine optimierte Kälteresistenz.

      Besondere Anforderungen an Arbeitsschutzschuhe

      7329_ESDSchuhe_800px.jpg

      Schuhe mit elektrostatischer Entladung

      Nicht nur die elektrostatische Aufladung und der Schutz des Menschen spielen in der Industrie eine wichtige Rolle, sondern auch der Schutz von Werkteilen und Geräten durch kontrollierte Ableitung. Der erste Bereich ist durch die Anforderung an antistatisches Schuhwerk gewährleistet. Beim Produktschutz wird darüber hinaus die ESD-Fähigkeit von Sicherheitsschuhen gefordert. Der definierte ESD-Bereich ist letztlich eine Eingrenzung des antistatischen Bereichs aus der Sicherheitsschuhnorm EN ISO 20345. 

      Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn der elektrische Durchgangswiderstand des Systems Personen-Schuh-Fußboden nach EN 61340-5-1 unter 3,5 × 107 Ω bzw. 35 M Ω liegt. Die untere Grenze des Durchgangswiderstands liegt hier bei 0,1 M Ω und die Obergrenze bei 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Ein ESD-fähiger Schuh ist also auch immer gleichzeitig antistatisch. Wichtig: ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen.

      7329_Winterstiefel_800px.jpg

      Arbeitsstiefel im Winter

      Bei Arbeiten in der Kälte sollten Sicherheitsschuhe und -stiefel ausreichend kälteisolierend oder gefüttert sein, damit die Füße warm bleiben. Das erhöht nicht nur den Tragekomfort, sondern schützt auch vor Verkühlungen.  

      Fußschutz mit individueller Anpassung bei der Hoffmann Group

      7329_Schuhe_Produktsortiment_1410px.jpg
      7329_Vermessung_2_800px.jpg

      Damit Sie den geeigneten Fußschutz für Ihren Betrieb und alle Mitarbeiter finden, bieten unsere PSA-Berater eine professionelle und individuelle Fußvermessung vor Ort an. Dabei werden die Füße jedes Mitarbeiters einzeln vermessen und anhand der Maße das jeweils passende Schuhmodell zugeordnet. Anschließend erfolgt ein Tragetest. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten dazu gerne persönlich, telefonisch oder per E-Mail.

      Deutsche und europäische Normen zum Fußschutz

      7243_Paragraph_5_800px.jpg

      Sicherheits- und Berufsschuhe unterliegen bestimmten Anforderungen. Diese werden für Sicherheitsschuhe in der EN ISO 20345 und für Berufsschuhe in der EN ISO 20347 geregelt. Darüber hinaus kommt in bestimmten Fällen die DGUV Regel 112-191 zur Anwendung, früher als BGR 191 bekannt. Sie schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Die Anpassung der Einlagen wird dann durch den örtlichen Orthopädie-Schuhmacher oder ein Sanitätshaus vorgenommen.

      Häufige Fragen zu Berufs- und Sicherheitsschuhen

      Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine PSA Beratung?

      Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

      Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

      ● Wir beraten Sie individuell
      ● Gefährdungsanalyse, Hilfe bei der Produktauswahl, Tragetests, Schulungen und spezielle Serviceangebote (Handschuhpläne, Hautschutzpläne)

      Jetzt kontaktieren >