• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Protector auditivo: para evitar daños

El ruido en el trabajo es muy a menudo subestimado

La protección auditiva hace referencia a todos los tipos de equipos que protegen el oído frente a ruidos fuertes y previenen traumas sónicos. El ruido no solo tiene un efecto dañino en el oído; además, puede repercutir negativamente en todo el cuerpo.

Especialmente el ruido en el lugar de trabajo a menudo se subestima y no se considera perjudicial.

En Europa la sordera inducida por el ruido representa un problema cada vez más grave y es la enfermedad profesional más diagnosticada. La enfermedad es muy traicionera porque se va desarrollando lentamente y es irreversible.

La enfermedad es muy traicionera porque se va desarrollando lentamente y es irreversible. Lo que es especialmente trágico es que cada caso individual de sordera inducida por el ruido se hubiera podido evitar al 100% utilizando una protección auditiva adecuada.

El ruido no solo tiene efecto dañino en el oído; además, puede repercutir negativamente en todo el cuerpo. De esta manera pueden surgir dolores de cabeza, trastornos del metabolismo, trastornos digestivos y muchas otras molestias causadas por la contaminación acústica.

  1. Dolor de cabeza
  2. Dolor de oidos
  3. Riesgo elevado de ataque al corazón
  4. Problemas digestivos

¿Cuándo se debe emplear protección auditiva?

Un ruido es producido por vibraciones que se propagan en el aire en forma de ondas de presión. Cuanto más potentes sean las ondas de presión, más alto será el ruido. Se pueden medir y se expresan en la unidad de decibelios (dB). La carga que ejerce un nivel de ruido en el oído se mide en la unidad dB (A).

La protección de los trabajadores en un entorno de trabajo con contaminación acústica está regulada en la Directiva 2003/10/CE sobre la protección frente al ruido. Ahí está establecido claramente que, a partir de un nivel de ruido de 80dB, el empresario deberá facilitar una protección auditiva y, a partir de 85 dB, el trabajador está obligado a llevar una protección auditiva apropiada. En este contexto se deberá cumplir los requisitos de seguridad de las normas EN 352-1 a EN 352-8.

  • Sin obligación de llevar: Nivel de ruido ⌀ < 80 dB, Ruido por impulsión < 135 dB
  • Puesta a disposición, pero sin obligación de uso: Nivel de ruido ⌀ 80 dB hasta 85 dB o ruido por impulsos de 135 dB hasta 137 dB
  • Puesta a disposición y obligación de uso: Nivel de ruido ⌀ > 85 dB, Ruido por impulsos > 137 dB

Escoger el protector auditivo correcto

Es importante tener en cuenta los siguientes criterios:

  • Determinar la contaminación acústica en el entorno de trabajo.
  • Prestar atención a las preferencias personales, ya que tienen una influencia decisiva en la acpetación del desgaste.
  • Tenga en cuenta el valor de SNR para los productos de protección auditiva.
  • Si la frecuencia es conocida, se recomienda que la protección se seleccione de acuerdo con H (alta frecuencia), M (media frecuencia) o L (baja frecuencia).
  • No seleccione el aislamiento de ruido demasiado alto: por debajo del nivel de sonido residual de 70dB, se producirá una sobre protección, lo que conduce a problemas de comprensión y una sensación de aislamiento.

Variación: según el tipo de protección auditiva utilizada, se debe tener en cuenta un valor de corrección para la variación. Para protección auditiva en cápsila de 5dB, tapones para los oídos reutilizables de 5dB, tapones para los oídos desechables de 9dB y protector auditivo de arco de 5dB. El nivel de sonido residual se puede determinar como se muestra arriba.

Importante: presta atención al uso de la protección auditiva en entornos de trabajo ruidosos. Incluso elo desgaste puede conducir a la pérdida completa de protección.

¿Tiene preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Tipos de protector auditivos

Tapones de protección auditiva

Protector auditivo de arco

Protección auditiva de cápsula

Protector auditivo con funciones especiales

Criterios de selección para protector auditivos

Tapones de protección auditiva

Por principio se introducen en el conducto auditivo. Especialmente apropiados para entornos húmedos y cálidos. Buenos coeficientes de aislamiento por la filtración de los valores acústicos, también a bajas frecuencias.

Ventajas:

  • Peso propio apenas perceptible o imperceptible.
  • Posibilidad de combinación con otros equipos de protección.
  • Sin acumulacíón de calor.
  • Alta disponibilidad a través de sistemas dispensadores.

Desventajas:

  • Una inserción incorrecta reduce el aislamiento.
  • Sensación de presión en caso de uso prolongado.
  • Menos apropiados en caso de condiciones de ruido variables.

Para tener un buen valor SNR y conseguir una protección óptima, la introducción del tapón de forma correcta es muy importante.

Así deben colocar de forma correcta los tapones de protección auditiva:

1. Evitando la formación de pliegues, enrolle el tapón completo lo más pequeño posible. Preste atención a tener las manos limpias.

2. Pase la mano libre por encima de la cabeza y estire la oreja hacia arriba y hacia atrás. Introduzca el tapón profundamente en el conducto auditivo.

3 & 4. Sujete el tapón durante unos 30 a 40 segundos hasta que se haya expandido por completo en el conducto auditivo. El tapón está insertado correctamente en el oído si no se puede ver desde delante.

Así se retiran y desechan correctamente los tapones de protección auditiva:
Para retirar el tapón, extráigalo del conducto auditivo lentamente y con un ligero giro.
Los tapones de protección auditiva se tienen que desechar correctamente después del uso..

Tapones de protección auditiva reutilizables

Se introducen en el conducto auditivo. Idóneos para entornos húmedos y cálidos.

Ventajas:

  • Peso propio apenas perceptible o imperceptible.
  • Posibilidad de combinación con otros equipos de protección.
  • El cordón evita la pérdida.
  • Alta disponibilidad a través de sistemas dispensadores.

Desventajas:

  • Una inserción incorrecta reduce el aislamiento.
  • Sensación de presión en caso de uso prolongado.
  • Menos apropiados en caso de condiciones de ruido variables.

Para asegurar un buen valor de SNR y asegurar una buena protección se deben colocar de forma correcta los tapones.

Así se introducen correctamente los tapones de protección auditiva:

  1. Pase la mano libre por encima de la cabeza y estire la oreja hacia arriba y hacia atrás. Introduzca el tapón profundamente en el conducto auditivo.
  2. Sujete el tapón durante unos 30 a 40 segundos hasta qye se haya expandido por completo en el conducto auditivo.

Caja de almacenamiento:
Incluye en el suministro caja de almacenamiento en forma de riñón.

Protector auditivo de arco

Fácil de utilizar y cómodo para llevar. El tapón no está insertado en el conducto auditivo, sino que aísla desde fuera, lo cual asegura la comodidad de uso. Apto para entornos de trabajo con temperaturas elevadas, dado que no se produce ninguna acumulación de calor. Los tapones se pueden cambiar; el arco se puede reutilizar continuamente.

Ventajas:

  • Manejo rápido y sencillo.
  • Comodidad de uso.
  • Peso reducido.

Desventajas:

  • Capacidad de aislamiento reducida.
  • Ruido de transmisión por fricción de ropa protectora.
  • Una inserción incorrecta reduce el aislamiento.

Para mantener uun buen valor SNR y asegurar una buena protección es importante hacer un uso correcto de este tipo de equipos.

Así se lleva correctamente el protector auditivo de arco:

1. Tirando de la oreja hacia arriba y hacia abajo durante la introducción aumenta la amortiguación del ruido.

2. Sujete el arco con ambas manos debajo de la barbilla.

3. Para comprobar el asiento, presione ambos tapones ligeramente hacia dentro en un entorno ruidoso. No se debería percibir una gran diferencia.

Así se cambian los tapones de protectores auditivos de arco:

4. Retirar el tapón sucio del arco.

5. Enchufar el tapón nuevo con un ligero giro en el arco.

Protección auditiva de cápsula

Especialmente apropiado en caso de ruidos variables y para trabajos en entornos sucios. La cápsula envuelve toda la oreja. El arco asegura el ajuste estable y cómodo. Especialmente apropiado para conductos auditivos muy estrechos y sensibles a la presión.

Ventajas:

  • Posibilidad de un aislamiento elevado.
  • Manejo sencillo.
  • Sin sensación de presión en el oído.
  • Control sencillo de uso.

Desventajas:

  • Sudoración debajo de la cápsula.
  • Mayor peso.
  • No se puede combinar libremente con otros equipos de protección.

Para mantener un buen valor de SNR y asegurar una buena protección es importante utilizar de forma correcta este tipo de equipos.

Así se lleva correctamente el protector auditivo de cápsula:

1. En protectores auditivos de cápsula plegables , despligue las cápsulas desde dentro hacia fuera.

2. Posicione las cápsulas sobre sus orejas.

3. Ajustar la posición del arco, deslizándolo hacia arriba y hacia abajo.

Lo que debería observar durante el uso:

4. No debería haber cabello entre las orejas y el protector auditivo.

5. Ya no se debe ver la oreja.

En combinación con casco:

  1. Fácil colocación en el casco.
  2. El protector se puede plegar con facilidad cuando no se utlice.

Protector auditivo con funciones especiales

Tecnología de aisalmiento dependiente del nivel para poder recibir de manera audible advertencias e instrucciones. El ruido dañino se amortigua hasta un nivel inferior a los 82 dB para proteger el oído. Señales de advertencia, conversaciones y ruidos del proceso se perciben correctamente.

Ventajas:

  • Para entornos de trabajo exigentes.
  • Comunicación por radiotransmisión o teléfono móvil.
  • Electrónica de consumo incorporada para trabajos monótonos.

Desventajas:

  • No apropiado para aplicaciones poco frecuentes.
  • Mayor peso.
  • Acumulación de calor debajo de la cápsula.

Para asegurar un buen valor de SNR y que el equipo protege de forma idónea es importante utilizarlo de forma correcta.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual hearing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

Múltiples opciones de producto y asesoramiento individualizado

En nuestro catálogo encontrará un amplio portfolio de productos de protección auditiva de alta calidad. Para diferentes tipos de industria y sectores. Desde tapones de protección , protectores auditivos de arco , protectores auditivos de cápsula , electrónicos y todos los accesorios necesarios .

Tapones de protección

Protector auditivo de arco

Protector auditivo de cápsula

Protector auditivo electrónico

Aproveche nuestra experiencia en el sector de los EPI`s. Le podemos ofrecer los equipos de protección que usted necesita junto al asesoramiento experto de nuestros técnicos.

Directivas y Normativas protección auditiva

Con efecto a 21 de abril de 2018, el Reglamento sobre EPI`s sustituye la Directiva 86/686/CEE anterior. De ello resultan modificaciones esenciales para la clasificación de productos EPI. En el marco de las cuales, el ruido dañino es reconocido por la UE como peligro irreversible para la salud y los productos de protección auditiva son clasificados en un nivel más alto, en la categoría de riesgo III.

Normas importantes en el ámbito de la protección auditiva:
EN 352-1: Protectores auditivos de cápsulas
EN 352-2: Tapón de protección auditiva
EN 352-3: Orejeras para cascos
EN 352-4: Protectores auditivos de cápsula dependientes del nivel
EN 352-5: Protector auditivo de cápsula con compensación activa del ruido
EN 352-6: Protector auditivo de cápsula con sistema de comunicación
EN 352-7: Tapones de protección auditiva aislantes dependientes del nivel
EN 352-8: Protectores auditivos de cápsula para audio para fines recreativos (p.ej. radio)
EN 458: Recomendaciones para la selección, el uso, el mantenimiento y la conservación de protectores auditivos.

Preguntas frecuentes sobre protección auditiva

¿A partir de que nivel de ruido es necesaria protección auditiva?

Si el nivel de ruido supera los 85dB y el ruido de impulso es superior a 137 dB es obligatorio la utilización de equipos de protección auditiva.

¿Hasta que nivel de ruido se pueden emplear tapones de protección?

Esto varía en función del valor SNR( coeficiente de aislamiento.

¿Tiene algunas preguntas? ¿Desea recibir una consulta sobre los productos EPIS?

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

  • Les atendemos individualmente
  • Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora

Conozca el resto de áreas de protección donde podemos ofrecerle equipos de calidad: Protección ocular, Protección respiratoria,, Protección de la cabeza y la cara, Protección para los pies,Protección para la piel y mucho más.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra