7476_PSA_Header.jpg

Equipos de protección individual

 

Seguridad laboral y protección de salud en empleo 

 

Los equipos de protección individual (EPI´s) sirven para proteger la salud de empleados de riesgos potenciales y para estimular su rendimiento en el trabajo. Se utilzan, si durante su jornada laboral el empleado corre el peligro de lesiones y daños de salud, que no se pueden prevenir a través de medidas técnicas o organizativas. A las medidas técnicas colectivas pertenece la prevención de riesgos laborales. Como parte de las medidas organizativas en el trabajo, la exposición al riesgo del personal se previene o se limita al mínimo.

Protección integral de pies a cabeza

7476_PSA_Staplerfahrer_800px.jpg

Los equipos de protección individual prestan una protección integral para todas las partes de cuerpo en función de tareas que se realizan: desde la protección respiratoria y más allá - la ropa de protección, guantes de protección y calzado de seguridad. Las mascarillas de protección respiratoria protegen, por ejemplo, contra los gases venenosos. Los guantes protectores facilitan un manejo seguro de objetos afilados o trabajo con productos químicos. Los zapatos de seguridad proporcionan una protección contra la caída de los objetos o contra la pisada de los objetos punzantes. 

Conozcan más sobre algunos elementos de equipos de protección individual: 

Obligaciones de empleador

7476_PSA_Gefahrenbeurteilung_800x400.jpg

Evaluación de los riesgos

Antes de elegir una protección adecuada para el empleado, se necesita tal llamada "evaluación de los riesgos". Se analiza sobre todo el sitio de trabajo:  

● ¿A qué tipo de peligros está sometido el empleado?

● ¿Qué condiciones de su entorno laboral son determinantes? 

● ¿Está el empleado en el estado de salud apropiado para poder utilizar los EPI´s? 

Medidas preventivas colectivas e individuales

Despues de evaluación de riesgos laborales los empleadores están obligados a tomar unas medidas técnicas y organizativas para minimizar los riesgos de daños o problemas de salud. En caso de que se necesiten unas medidas de protección adicionales, se utilizan los equipos de protección individual (EPI´s). Según legislación, el empleador debería poner los equipos de protección individual a disposición de sus empleados gratis.

7476_Seminar_800.jpg

Además, el empleador está obligado a formar al personal a utilizar los equipos de protección individual de forma correcta. Las zonas de producción o los espacios abiertos (p.ej. las obras), donde utilización de EPI´s es imprescindible, deberían estar apropiadamente marcadas. El empleador también está obligado a limpiar, hacer el mantenimiento y reparaciones o sustituir los equipos para que siempre estén a la disposición de trabajador. Además, tiene que tener en su equipo a una persona encargada de la seguridad laboral. 

Nuestros especialistas de EPI´s estarán esncantados de ayudarle en elección de los equipos de protección adecuados para su empresa: desde el análisis de riesgos hasta la formación de sus empleados. ¿Tiene usted preguntas?

Nuestros expertos le ayudan: al contacto con especialistas de EPI´s 

Categorias de riesgos de EPI´s

7476_Risikokategorien_800.jpg

Los equipos de protección individual abarcan III categorias de riesgos, que se distinguen tanto por la acción protectora como por los métodos de prueba requeridos. Categoría I

● Eficacia: equipos de protección individual simples contra peligros minimales 

● Métodos de prueba: sin verificación externa, con marca CE

● Ejemplos: guantes para trabajos en jardín, gafas de protección contra radiación solar, gorros de invierno   categoría II

● Eficacia: EPI´s para protección contra riesgos mínimos

● Métodos de prueba: signo CE, verificación a través de laboratorio certificado y homologación de un organismo autorizado para emitir certificaciones 

● Ejemplos: cascos protectores, guantes de protección para soldador, gafas de patitas, categoría III

● Eficacia: EPI´s complejos para protección contra los peligros mortales y daños de salud irreversibles 

● Métodos de prueba: signos CE, verificación por laboratorio, homologación, prueba interna de producción anual y código de identidad del organismo notificado junto a la marca CE

● Ejemplos: dispositivos de protección contra caídas, ropa ignífuga, dispositivos de protección respiratoria 

Hoffmann Group: el especialista en los equipos de protección individual

7476_Sortiment_PSA_1410px.jpg

La seguridad laboral y rendimiento de personal es un tema grande. Nuestro surtido de EPI´s de las mejores marcas de calidad para protección de pies a cabeza y un equipo motivado de técnicos de EPI´s le ayudarán  en este reto. Juntos elaboremos una solución óptima. En Hoffmann se consigue todo de un solo proveedor. Nuestra experiencia centenaria en el asesoramiento de clientes nos avala: somos especialistas en industría y harémos todo para que su empleo sea el sitio más seguro del planeta. Nuestro equipo competente internacional de más de 60 especialistas de EPI´s posee los conocimientos necesarios sobre la eficacia de los productos y regulaciones legales de protección laboral. Ellos conocen el mercado de los productos EPI´s,  le aconsejan los productos adecuados y le apoyan en la mejora de la seguridad laboral de su empresa. Le acompañamos en todo: desde definición de sus riesgos laborales, elección de productos y muestras en situ y hasta la formación de personal. 

7476_Gruppenfoto_1410.jpg

Sus ventajas:

● Amplia selección de productos EPI´s de pies a cabeza

● Asesoramiento competente y personal in situ, indepenidnte de fabricante

● Logística de alta eficiencia para un suministro fiable 

Resumen de las normas superiores más importantes

7328_Paragraph_800px.jpg

Desde el día 21 de Abril de 2018 entró en vigor una nueva normativa de EPI´s 2016/425. Ella sustituye la directiva EPI´s 89/391 EWG. Desde este momento los productos EPI´s estarán certificados según el nuevo reglamento. Esto significa que en el futuro los fabricantes de EPI´s deberían cumplir unas normas aún más estrictas y tomar unas medidas de control periódico para asegurar una calidad y control persistentes. Además, la nueva marcación CE y eficacia de protección deberían aparecer en todos los productos y sobreembalajes. La ley de protección laboral defiene las obligaciones de empleadores y de los empleados para mejorar la seguridad laboral y proporcionar la máxima protección de salud de los empleados. Además de estos estándares más altos se aplican unas estándares nacionales y europeos a cada segmento de productos EPI´s. Nuestros productos EPI´s se encuentran en las siguentes páginas: 

Protección de cara y cabeza

Protección ocular

Protección auditiva

Protección respiratoria

Protección de manos

Protección de pies

Preguntas más frecuentes sobre los equipos de protección individual

1. ¿Qué significa „utilización personal“?

-La empresa debería poner a la disposición de su empleado los equipos de protección de uso individual. Aparte de unos razonamientos higiénicos esto tiene también unos razonamientos ergonómicos. Los productos EPI´s deberían ser individualmente ajustados, sobre todo el calzado, ropa de protección o los dispositivos de protección respiratoria. Aunque unos productos pueden ser utilizados por varias personas, por ejemplo, en caso de chalecos salvavidas o chalecos de alta visibilidad. Según datos de fabricantes y normativa vigente DGUV, estos productos deberían ser limpiados y desinfectados después de cada uso. Los trajes de protección contra los productos químicos siempre son desechables.

2. ¿Quién se hace responsable de los costes de los EPI´s?

-El empleador se hace responsable de los costes de los productos EPI´s, ya que la facilitación de los equipos de protección individual está prescrito por la legislación. 

3. ¿Debería el empleador asesorar a sus empleados en utilización de EPI´s? 

-Sí. El empleador está obligado a formar a su personal a utilizar los productos EPI´s de la forma correcta antes de su primer uso. Así aprenden los empleados tanto a utilizar, poner y quitar los EPI´s, como poder reaccionar en situaciones de peligro de la forma correcta. Los empleados deberían ser concientes que deben tener en cuenta cualquier defecto al inspeccionar el equipo de protección antes de su uso. Si una instrucción debe tener lugar y con qué frecuencia depende de la categoría EPI´s respectivo. 

¿Tiene algunas preguntas? ¿Desea recibir una consulta sobre los productos EPIS?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

- Les atendemos individualmente

- Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora >