• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Header Garant-Assets
Header Garant-Assets
Header Garant-Assets
GARANT

GARANT: My tool. My system.

Our GARANT tools are the perfect tool system for you. You could almost believe they were made for you. Our ability to customise our tools in this manner results from developing our tools in collaboration with users, suppliers and 12 of our technology centres. This approach enables us to create sophisticated, reliable tools that make work fun for you because they help you tackle daily challenges. Making work effortless, with excellent results.

And we even go one step further: our tools dovetail with one another intelligently and work as a system, which will help to make your processes quicker. You're guaranteed to be impressed!

GARANT is a tool system with a fun factor. Simply enjoy the performance and high quality.

GARANT. Built for work.

The GARANT is a real favourite – a tool as strong as you. There are two main roles in our new image film – one for GARANT tools and one for the users. It's teamwork at its best!

Why not take a look at our other campaign clips too.

GARANT - garantuota kokybė

Su prekiniu ženklu GARANT kompanija Hoffmann Group siūlo Jums nepaprastai platų aukščiausios kokybės įrankių asortimentą už geriausią naudos ir kainos santykį, geriausias serviso paslaugas darbo našumui didinti ir viskas - iš vienų rankų.

Naudokitės GARANT privalumais:

  • Daugiau kaip 25 000 GARANT produktų, skirtų metalo apdirbimui, užspaudimui, matavimui, šlifavimui ir pjovimui, amatams ir darbo vietų įrengimui.
  • Aukščiausia kokybė už geriausią naudos ir kainos santykį.
  • 90 metų patirties.
  • Mūsų sava tyrėjų komanda, dvylika nuosavų bandymų centrų ir sertifikuoti bandymų metodai.
  • GARANT produktai yra inovatyvūs ir subrandinti.
  • Hoffmann Group iš savo sandėlio gali 99 procentus GARANT produktų per 24 valandas pristatyti į bet kurią Vokietijos vietą (per 48 valandas - Europoje).
  • O mūsų GARANT 360°Tooling - tai unikalus kompleksinis paslaugų paketas metalo apdirbimo procesų našumui didinti.
  • GARANT – 10 metų garantija.*
    * 10 metų garantija medžiagai ir GARANT produktams, kai jie naudojami pagal paskirtį, išskyrus įprastą nusidėvėjimą dėl mechaninio įtempio ir visus elektroninius komponentus.
    *10 metų garantija GARANT darbo vietos įrangai dėl medžiagų ir gamybos broko, netaikoma natūraliam dalių susidėvėjimui dėl mechaninio poveikio ir įrangai, montuojamai į konteinerius, taip pat visiems elektroniniams komponentams.

GARANT yra daugiau negu visi privalumai kartu sudėjus: GARANT yra unikalus Top-Performance. Būkite unikalūs ir Jūs - dirbkime kartu.

Sertifikatai ir apdovanojimai

GARANT

An outstanding partner to help you work professionally every day.

We want to be able to offer you added value and quality – that's why we never stop working and are continually refining and optimising our products and services. We always ensure you and your needs are at the heart of our work, and we draw on any insights we have gained from discussions with users. Our quality management system has been recognised as one of the best and we are certified as a manufacturer to VDA 6.4 and ISO 9001. There is something else we're also very proud of: our 50+ international awards, such as the iF Design Award, the German Design Award and the Red Dot Award.

Highlights

GARANT

Machining and clamping technology

Reliable and precise: our machining solutions and clamping devices stand for outstanding output. This makes your work easier and makes you more productive.

Hand tools and measurement tools

You'll have dubbed these your favourite tools in no time. Work becomes effortless and ever reliable when you use our high-quality hand and measurement tools.

Workstations and storage

Our system is highly versatile in configuration, which means you can set up your premises however you need and benefit from smart support each and every day.

Top temos

GARANT

We have the very tool you need. One that meets your requirements in the most superior way.

We know that the best tools are created when all parties work together as a team, which is precisely what we did when we developed our superior GARANT 5-axis vice Xpent: we collaborated with our customers. The result was a 5-axis vice, designed to meet the very needs of a mechanical engineer. The clamping ranges can be modified quickly and the jaws can be exchanged in modular fashion. This means that a GARANT Xpent can replace multiple vices.

GARANT

We have an intelligent system that will help to speed up your processes.

We consider how everything dovetails together. We develop our tools and workstations and storage to work as a system – and this makes your work easier. For example, our GARANT GridLine equipment concept enables you to remain flexible in how you set up your premises, as it is based on a modular principle with coordinated components that are very easy to combine. We also think you'll be impressed by the outstanding design.

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį