DISPOSITIVI ANTICADUTA: PROTEZIONE VITALE CONTRO PERICOLI MORTALI
Almeno una persona al giorno in Europa ha un incidente sul lavoro che comporta una caduta mortale - di solito da un'altezza di due o tre metri. Ciò rende le cadute una delle cause più comuni di morte accidentale sul posto di lavoro; nella maggior parte dei paesi possono addirittura rappresentare il 50% di tutti gli incidenti mortali sul lavoro.
Con le protezioni anticaduta come parte dei dispositivi di protezione individuale (DPI), è possibile proteggere i propri dipendenti da numerosi pericoli.
Tra questi vi sono:
- insufficiente formazione degli utenti e delle persone che svolgono lavori in quota
- Pericolo di scivolamento a causa di superfici bagnate e forti pendenze
- Rischio di inciampare su superfici irregolari
- Lesioni interne dovute a shock da arresto troppo forte
I campi di applicazione per la protezione anticaduta sono numerosi: quando si lavora in magazzini verticali, su piattaforme elevatrici, su facciate o tetti, su impalcature e strutture in acciaio, nonché in operazioni di salvataggio o durante operazioni speciali.
DIVERSI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA
Esistono diversi sistemi per proteggere i vostri dipendenti dal rischio caduta. Uno è adottare un sistema di ritenuta che tiene lontano chi lo indossa dalle zone a rischio evitando così le possibili cadute. L’ altro è un sistema di trattenuta della persona.
Entrambi i sistemi sono costituiti da più parti. Essi comprendono almeno un dispositivo di arresto del corpo, ad esempio un'imbracatura di sicurezza, e un collegamento ad un punto di ancoraggio fisso o mobile.
Una terza versione è una protezione anticaduta permanente, ad esempio sotto forma di ringhiera di sicurezza.
Le singole parti e le loro funzioni
I singoli componenti dei dispositivi di protezione anticaduta hanno compiti diversi. Le imbracature di sicurezza (1) consistono in cinture di vita che si allacciano intorno al corpo. Queste catturano la persona mentre cade, trasmettono le forze risultanti sulle parti del corpo appropriate e mantengono il corpo in posizione eretta.
I dispositivi di fissaggio (2) sono disponibili in due versioni di base: con guida fissa o mobile. Sulla guida fissa, il dispositivo di aggancio che si muove con l'utente si blocca automaticamente e cattura l'utente con l'imbracatura di sicurezza. La guida fissa limita il movimento laterale. Il dispositivo di aggancio con guida mobile si muove su e giù per la guida mentre l'utilizzatore si muove. Se l'utilizzatore cade, si blocca automaticamente.
I cavi o le cinture con attacchi terminali sono connettori (3). Gli elementi di collegamento (4) collegano le singole parti con un sistema di cattura. Gli assorbitori di energia (5) riducono le forze d'urto che agiscono sulla persona, sull'imbracatura di sicurezza e sul dispositivo di arresto in caso di caduta.
I dispositivi retrattili (6) si innestano automaticamente in caso di caduta di una persona, fermando la caduta. Essi consentono il libero movimento all'interno del campo di estensione del cavo.
I dispositivi di arresto (7) sono costituiti da diverse parti con uno o più punti di attacco. Questi creano un collegamento fisso tra il sistema e l'edificio o la struttura.
I set di cinture di sicurezza anticaduta comprendono tutte le parti necessarie per l'equipaggiamento di base. Questi permettono ai vostri dipendenti di lavorare in sicurezza su piattaforme di sollevamento o tetti, ad esempio. Inoltre, gli strumenti utilizzati dai vostri dipendenti che lavorano in altezza devono essere agganciati in sicurezza, in modo che le persone a livello del suolo non si feriscano a causa della loro caduta. A tale scopo è disponibile uno speciale accessorio di aggancio (8) per evitare la caduta degli utensili.
Avete domande? I nostri esperti sono pronti ad aiutarvi in qualsiasi momento:
COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA SCELTA DEI PRODOTTI
Nella scelta dei dispositivi di protezione individuale adeguati contro le cadute, l'area di applicazione, l'altezza di caduta e il comfort giocano un ruolo decisivo.
Il sistema giusto per ogni settore di applicazione
Affinché la protezione anticaduta personale funzioni senza problemi, i singoli componenti del sistema di ritenuta o di cattura devono essere perfettamente coordinati tra loro. Inoltre, essi possono essere utilizzati solo nel modo per cui sono stati concepiti, poiché ogni singolo componente soddisfa requisiti specifici definiti dalle norme corrispondenti. I fabbricanti forniscono informazioni per i loro prodotti in merito alle condizioni in cui i rispettivi sistemi possono essere utilizzati. A questo proposito, i seguenti fattori giocano un ruolo importante:
- Campo di applicazione
- Altezza e peso di chi lo indossa
- Durata per la quale la protezione anticaduta viene indossata (occasionalmente o continuamente)
- Condizioni ambientali (ad es. calore estremo)
Trattenere le persone in sicurezza in caso di caduta
L'obiettivo dei DPI è sempre quello di limitare la distanza di caduta. Senza un ammortizzatore di caduta, anche una caduta di 0,5 m crea una forza sulla persona equivalente alla caduta di un peso di 1,2 t su di essa. Con un ammortizzatore di caduta, la forza sulla persona si dimezza a 600 kg. Questo peso determina la forza di arresto, che può causare gravi lesioni all’utilizzatore Il fattore di caduta corrisponde al rapporto tra l’altezza di lavoro e la lunghezza del sistema anticaduta. La forza dell'urto di arresto aumenta con il fattore di caduta. Nel caso ideale, il fattore di caduta dovrebbe essere ≤ 1. Per mantenere questo fattore il più basso possibile, è importante anche il posizionamento ottimale del punto di ancoraggio. In questo modo si può arrestare in sicurezza una possibile caduta.
Vestibilità confortevole
Se i vostri dipendenti devono indossare costantemente una protezione anticaduta nel loro lavoro, il comfort è fondamentale. A questo proposito, l'imbottitura della schiena e cinghie elastiche e regolabili in vita garantiscono il comfort dell'attrezzatura.
Controllo e manutenzione della protezione anticaduta
I dipendenti hanno la responsabilità di controllare eventuali difetti o anomalie dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute prima di ogni utilizzo e di sostituirli se necessario. Se il prodotto è danneggiato, deve essere ispezionato da una persona certificata o da un rivenditore specializzato. Le aziende devono utilizzare e conservare i dispositivi di prevenzione delle cadute in modo tale da garantirne sempre il corretto funzionamento. Inoltre, l'attrezzatura di protezione anticaduta deve essere ispezionata annualmente da un esperto qualificato che ne documenti i risultati in un registro di ispezione. Le cinghie devono essere sostituite ogni 6-8 anni e i collegamenti devono essere sostituiti ogni 4-6 anni, a condizione che non presentino difetti entro questo periodo di tempo. Gli articoli dell'anno di produzione 2019 hanno una vita utile di 10 anni, a condizione che vengano ispezionati annualmente.
PREVENZIONE DELLE CADUTE DI ALTA QUALITÀ E CONSULENZA DI ESPERTI
La gamma di prodotti di Hoffmann Group comprende tutti i componenti di protezione anticaduta come parte dei dispositivi di protezione individuale. Vi offriamo prodotti selezionati di produttori noti per la loro alta qualità, funzionalità e affidabilità.
Se avete domande sul tema della protezione anticaduta, il nostro team di esperti di DPI vi consiglierà personalmente e insieme al produttore - perché l'uso corretto potrebbe essere la differenza tra la vita e la morte! Saremo lieti di fornirvi corsi di formazione sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale per prevenire le cadute. Questi includono moduli di formazione e istruzione. Possono essere completamente adattati alle vostre esigenze individuali. I corsi di formazione possono essere organizzati anche in uno dei nostri dodici centri di formazione in Europa. Al di sopra di un certo numero di persone, possiamo anche offrire sessioni di formazione in loco.
NORME SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE ANTICADUTA
Prima di selezionare e utilizzare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, il datore di lavoro deve effettuare un'analisi dei pericoli. L'analisi dei pericoli determina quali pericoli non possono essere eliminati o ridotti con misure tecniche o organizzative.
In generale, la protezione collettiva (ad es. ringhiere di sicurezza) ha sempre la priorità rispetto ai dispositivi di arresto mobili o a un sistema di protezione. I dispositivi di protezione individuale utilizzati per la protezione anticaduta devono soddisfare le norme vigenti in materia di protezione della salute e della sicurezza:
- EN 353-1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato, compresa una linea di ancoraggio rigida
- EN 353-2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato, inclusa una linea di ancoraggio flessibile
- EN 354/362: Cordini/Connettori
- EN 355: Assorbitori di energia
- IT 360: Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
- EN 361: Imbracature per tutto il corpo
- EN 795: Dispositivi di ancoraggio
DOMANDE FREQUENTI SULLA PROTEZIONE ANTICADUTA
È possibile combinare più prodotti di diversi produttori per creare un prodotto completo?
Ciò è consentito a condizione che i singoli prodotti di pezzi si combinino per creare un unico sistema anticaduta. In questo caso per le revisioni periodiche si deve tenere sempre presente i criteri di ogni singolo componente. La combinazione di singoli elementi/prodotti parziali che non vengono ispezionati in tale combinazione non è ammissibile. Ad esempio, un dispositivo di fissaggio che si muove con l'utilizzatore prodotto dal produttore A non può essere combinato con guide fisse o mobili di un altro produttore, poiché nell'ambito dell'omologazione CE, i dispositivi di fissaggio che si muovono con l'utilizzatore vengono sempre ispezionati con le loro guide corrispondenti (DIN EN 353-1, DIN EN 353-2).
Le istruzioni per l'uso dei dispositivi di discesa sono necessarie?
Le istruzioni per l'uso fornite dal produttore/fornitore devono essere presenti per ogni dispositivo di discesa per facilitare l'accesso a tutte le informazioni necessarie per un uso sicuro. L'osservanza delle informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso garantisce condizioni di lavoro sicure e una lunga durata del discensore
AVETE DOMANDE? DESIDERATE UN CONSULTO IN MATERIA DI DPI?
Hoffmann Group: servizio a 360° da un'unica azienda:
- Consulenza individuale e personalizzata.
- Analisi dei rischi, supporto nella scelta dei prodotti, test d’usura, corsi di formazione e servizi speciali (piani guanti, piani di protezione della pelle).
Nei dispositivi di protezione individuale sono inclusi anche: protezioni per gli occhi, protezioni per l’udito, protezioni per i piedi, protezioni per le mani, protezioni per la testa, abbigliamento di protezione, abbigliamento da lavoro, protezioni anti caduta e protezioni per la pelle.