7243_PSA-Augenschutz_Header.jpg

Protezione della vista - occhiali di sicurezza di alta qualità per i vostri occhi

La tua vista è preziosa - proteggila!

Circa l'85% degli stimoli percepiti dai vostri sensi sono ricevuti dagli occhi. Nessun altro organo ci porta così tante informazioni. È tanto più importante quindi proteggere la nostra vista da qualsiasi tipo di influenza negativa. Ciò include pericoli di natura fisica, come corpi solidi, particelle di polvere, trucioli e schegge: queste possono penetrare nell'occhio e causare danni irreversibili alla nostra vista. Le lesioni chimiche come le ustioni sono provocate da sostanze solide, fluide o gassose, come acidi, alcali, vapori e fumi. Inoltre, la luce UV, la radiazione laser, la luce infrarossa e anche la luce visibile possono causare disturbi visivi in assenza di un'adeguata protezione degli occhi. Ci sono anche pericoli termici per gli occhi posti dal caldo e dal freddo estremi, nonché rischi di natura elettrica, come le alte temperature quando si verificano archi elettrici durante i lavori di commutazione.

Solo in Germania ogni anno si registrano circa 300.000 lesioni oculari. Al fine di evitare che qualcosa entri negli occhi durante il lavoro, i dipendenti devono sempre indossare occhiali di sicurezza ad alte prestazioni. Solo così saranno protetti contro i diversi rischi, in modo da poter dare il meglio di sé.

Tipologie di occhiali di protezione

La scelta dell'occhiale di protezione più adatto dipende dal tipo di lavoro che si andrà a svolgere:
- Gli occhiali di sicurezza con le ali laterali proteggono da pericoli fisici, come ad esempio nei lavori di meccanica di precisione.
- Gli occhiali di sicurezza con area di lettura integrata consentono un lavoro preciso e dettagliato.
- Gli occhiali di sicurezza prevengono le lesioni oculari di natura sia fisica che chimica, come ad esempio durante lavori in ambienti polverosi come la molatura o i lavori di laboratorio.
- Le maschere di saldatura offrono una protezione ottimale contro i rischi termici e ottici, tipici dei lavori di saldatura.

Avete domande? I nostri esperti sono sempre felici di aiutarvi:

Contatta un esperto per un consulto sulla protezione della vista

Criteri di selezione per occhiali protettivi

Nella corretta scelta dei DPI per la protezione della vista, le condizioni nel luogo di lavoro specifico giocano un ruolo fondamentale, oltre al rispettivo campo di applicazione; ciò include:

- Condizioni di luce: luce fluttuante, bassa, altamente riflettente
- Luogo di lavoro: in ambienti chiusi, all'aperto, in mare aperto
- Stabilità: senza resistenza minima, per urti di forze diverse, per variazioni di temperatura da -5 a +55°C
- Filtri di luce: UV, infrarossi, infrarossi, luce solare
- Requisiti di legge: Norme europee per la sicurezza sul lavoro

Per tenere conto delle rispettive condizioni, gli occhiali di sicurezza sul lavoro sono disponibili in diverse tinte con diversi livelli di trasmissione della luce. Gli occhiali antiriflesso, ad esempio, offrono la migliore visione possibile per lavorare su componenti riflettenti senza affaticare gli occhi, nonché la protezione contro i pericoli fisici. Gli occhiali di sicurezza a specchio blu sono ideali per l'uso quando si lavora all'aperto. Eliminano l'abbagliamento causato dal riflesso della luce proveniente dalle superfici e proteggono anche dai pericoli fisici.

7243_Scheibentönungen_3_800px.jpg

(1) Chiaro: Per l'uso in ambienti interni, come protezione contro i rischi fisici (ad esempio, resistenza agli urti).
(2) Giallo: Offre una buona visione e contrasto in condizioni di scarsa illuminazione. Protezione contro i rischi fisici.
(3) AR - Antiriflesso: Per una visione ottimale quando si lavora con componenti luminosi e riflettenti senza affaticare gli occhi. Protezione contro i rischi fisici.
(4) I/O - interno/esterno: Ideale per l'uso in condizioni di luce fluttuante (all'interno e all'esterno). Riflette la luce solare senza attenuarla eccessivamente. Protezione contro i rischi fisici.
(5) CBR - Contrasto, Riduzione della luce blu, Relax: La colorazione ha l'effetto di aumentare il contrasto, riducendo la luce blu e favorendo la visione rilassata. Protezione contro i rischi fisici.
(6) Grigio: Adatto per lavorare all'aperto, dove la dura luce del sole affatica rapidamente gli occhi. Soddisfa i requisiti per la sicurezza stradale. Protezione contro i rischi fisici.
(7) Blu riflettente: Ideale per l'uso quando si lavora all'aperto. Elimina l'abbagliamento causato dal riflesso della luce proveniente dalle superfici. Protezione contro i rischi fisici.
(8) polarizzazione: Per attività dove ci sono riflessi di luce che distraggono le superfici. Protezione contro l'abbagliamento orizzontale e i rischi fisici.
(9) IR: Adatto per lavori di saldatura. Protezione contro i raggi UV e IR, ma anche contro i pericoli fisici.

Anche la vestibilità e il comfort giocano un ruolo fondamentale per garantire che il dipendente indossi effettivamente gli occhiali di protezione. Ciò include, ad esempio, l'imbottitura laterale, la possibilità di regolare la lunghezza del braccio laterale e l'inclinazione del braccio laterale, nonché i naselli regolabili. Il tipo di occhiali richiesto dipende quindi dai requisiti specifici dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Protezione degli occhi per lavori di saldatura

7243_Schweißen_800px.jpg

Durante i lavori di saldatura elettrica si produce una luce abbagliante e con forti radiazioni UV. Senza un'adeguata protezione, sussiste il rischio di ustioni alla congiuntiva e lesioni irreversibili. Inoltre, a seconda della tecnica di saldatura, possono essere rilasciate sostanze nocive che possono penetrare anche all'interno degli occhi.

Per questo motivo, gli occhiali da saldatore devono soddisfare severi requisiti per la protezione degli occhi. Devono respingere l'abbagliamento garantendo un'ottima visione, proteggendo dalla luce UV, offrendo resistenza ai graffi e impiegando un materiale adatto a prevenire la bruciatura delle scintille di saldatura.

Assortimento prodotti e consulenza di Hoffmann Group

7243_Brillen_Produktsortiment_1410px.jpg

Dal 1919 Hoffmann Group è sinonimo di massima qualità negli utensili professionali. In qualità di System Partner del settore utilizziamo questa competenza per offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti eccezionali nel campo della protezione degli occhi. La gamma completa di occhiali di sicurezza con alette laterali, occhiali di sicurezza con area di lettura integrata, occhiali di sicurezza e occhiali da saldatore per tutti i tipi di protezione comprende solo prodotti certificati di marchi leader del settore. Anche la marca HOLEX offre in questo settore un interessante rapporto qualità-prezzo.

Forniamo consulenza personale sui dispositivi di protezione e vi supportiamo nella scelta dei vostri DPI - con suggerimenti sui prodotti giusti, applicazioni e altri servizi di consulenza. Mettetevi in contatto con i nostri specialisti altamente qualificati di persona, per telefono o via e-mail. Vi supportiamo professionalmente dall'analisi dei rischi, alla selezione dei prodotti, ai test d'uso fino alla formazione dei vostri dipendenti.

Norme europee per gli occhiali di sicurezza

7243_Paragraph_7_800px.jpg

In Europa, gli occhiali di sicurezza, come tutti gli altri dispositivi di protezione individuale, sono soggetti al regolamento DPI 2016/425. La norma centrale nel campo degli occhiali di sicurezza è la EN 166. Essa stabilisce tutti i requisiti generali per la protezione personale degli occhi; ad esempio, settori di utilizzo, riferimenti normativi, tipi di protezione degli occhi, definizioni terminologiche generali, etichettatura corretta, ecc.

Ulteriori norme EN ed EN ISO si applicano alla protezione degli occhi a seconda del campo di applicazione degli occhiali di sicurezza sul lavoro.
- EN 167: Metodi di prova ottici
- EN 168: Metodi di prova non ottici.

A seconda del tipo di filtro possono essere applicate le seguenti norme aggiuntive:
- EN 169: Filtri per lavori di saldatura
- EN 170 + EN 1836: Filtri di protezione dai raggi ultravioletti
- EN 171: Filtri di protezione dai raggi infrarossi
- EN 172: Protezione solare per applicazioni commerciali

FAQ - domande frequenti sulla protezione degli occhi

AVETE DOMANDE? DESIDERATE UN CONSULTO IN MATERIA DI DPI?

7243_Beratung_2_800px.jpg

Con Hoffmann Group otterrete tutte le informazioni da un’unica risorsa:

- Vi daremo i nostri consigli individualmente e in maniera personalizzata.
- Analisi dei rischi, assistenza nella scelta dei prodotti, test d’usura, corsi di formazione e servizi speciali (programmi riguardanti i guanti e la pelle).

Contattaci ora >

Nei dispositivi di protezione individuale sono inclusi anche: protezioni per gli occhi, protezioni per l’udito, protezioni per i piedi, protezioni per le mani, protezioni per la testa, abbigliamento di protezione, abbigliamento da lavoro, protezioni anti caduta e protezioni per la pelle.