Protections auditives - prévenir des dommages

7335_Gefahren_Kombination800px (1).jpg

La maladie est si vicieuse parce qu’elle vous envahit insidieusement et qu’elle est incurable. Au début, les personnes touchées n'entendent pas les tonalités les plus aiguës. Ce n'est que plus tard que la perception des tons moyens et inférieurs est altérée.

Cela est particulièrement tragique car avec une protection auditive adéquate, chaque cas de perte d'audition induite par le bruit est évitable à 100%.
 
Le bruit a des effets néfastes non seulement sur notre audition, mais peut également avoir des effets néfastes sur tout le corps. Le stress sonore peut causer des maux de tête, des problèmes métaboliques, des troubles digestifs et de nombreux autres troubles.
1 Maux de tête
2 Acouphène, perte auditive
3 Risque accru de crise cardiaque et d’hypertension
4 Augmenter les flux d'adrénaline avec des problèmes de métabolisme
5 Problèmes de digestion
6 Débit sanguin réduit

À quel moment faut-il porter une protection auditive?

Un bruit est le résultat de vibrations propagées dans l'air sous forme d'ondes de pression. Plus la pression est puissante, plus le bruit est fort. Celles-ci peuvent être mesurées et sont indiquées en décibels unitaires (dB). La contrainte d'un niveau de bruit pour l'oreille est indiquée dans l'unité dB (A).
La protection des travailleurs dans un environnement de travail bruyant est régie par la directive 2003/10 / CE sur l'exposition au bruit de la CE. Cela précise clairement que, pour les niveaux de bruit égaux ou supérieurs à 80 dB, l'employeur doit fournir une protection de l'ouïe et que pour les niveaux de bruit supérieurs ou égaux à 85 dB, l'employé doit porter une protection appropriée:
Pas d'obligation de port: ⌀ Niveau sonore <80 dB, impulsions de bruit <135 dB
Mise à disposition, mais aucune obligation de port: Niveau sonore 80 dB à 85 dB ou impulsions de bruit 135 dB à 137 dB
Mise à disposition et obligation de port: Niveau sonore> 85 dB, impulsions de bruit> 137 dB
Les exigences techniques de sécurité spécifiées dans les normes EN 352-1 à EN 352-8 doivent être satisfaites.
7335_Grenzwerte_1410px_FR.png

Choisissez la bonne protection auditive

Les points suivants doivent être pris en compte lors du choix de la protection auditive:
• Déterminez le niveau de bruit sur le lieu de travail.
• Respectez les préférences personnelles, car celles-ci peuvent avoir un effet décisif sur l'acceptation du porteur.
• Notez la valeur SNR pour les produits de protection de l'ouïe: spécifie dans quelle mesure le produit réduit les niveaux sonores existants.
• Si la fréquence est connue exactement, nous vous recommandons de choisir la protection auditive en fonction de la valeur H (haute fréquence), de la valeur M (fréquence moyenne) ou de la valeur L (basse fréquence). La plupart des processus de production industriels génèrent principalement des contraintes de bruit de moyenne fréquence.
• Ne choisissez pas une isolation acoustique trop élevée: un niveau de bruit résiduel inférieur à 70 dB signifie une protection excessive, ce qui entraîne des problèmes de compréhension et un sentiment d'isolement.
• Le niveau de bruit résiduel devrait être compris entre 70 et 80 dB.
7335_Laermpegel_1410px_FR.png
7335_Varianz_800px.jpg

Variance: en fonction du type de protection auditive utilisée, une valeur de correction tenant compte de la variance doit être incluse: 5 dB pour les protecteurs auditifs de type coque; 5 dB pour les bouchons d'oreilles réutilisables; 9 dB pour les bouchons d'oreilles jetables; et 5 dB pour les bouchons d'oreilles bagués. Le niveau de bruit résiduel peut être déterminé comme indiqué ci-dessus.

7335_Tragepausen_800px.jpg

Important: assurez-vous que la protection auditive est portée 100% du temps dans des environnements de travail bruyants. Même de courtes périodes pendant lesquelles les protections auditives ne sont pas portées entraînent la perte complète de l'effet protecteur.

 Vous avez la moindre question ? Nos experts seront ravis de vous aider:

 

Nous contacter concernant la protection auditive

Différentes protections auditives

critères de sélection pour la protection auditive

7335_GehoerschutzStopsel_800px.jpg

Bouchons d'oreille jetable

Les bouchons d'oreilles sont essentiellement insérés dans le conduit auditif et conviennent particulièrement bien aux environnements humides et chauds. Ils ont également de bons niveaux d'atténuation dus à la filtration des niveaux de bruit, même à basses fréquences.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

 Avantages:

• Poids réduit ou à peine perceptible.
• Combinables avec d'autres équipements de protection.
• Pas d'accumulation de chaleur.
• Grande disponibilité grâce aux distributeurs.

 L'insertion correcte du bouchon antibruit joue un rôle déterminant pour atteindre les valeurs SNR et, par conséquent, une protection optimale.

7335_Anleitung_Stoepsel_2_800px.jpg

 Voici comment insérer correctement des bouchons antibruit :

1. Comprimez au maximum l'ensemble du bouchon en le roulant, tout en évitant la formation de plis. Veillez à effectuer cette opération avec des main propres.

2. Passez la main au-dessus de votre tête et tirez l'oreille vers le haut et vers l'arrière. Insérez profondément le bouchon dans le conduit auditif.

3. Maintenez le bouhcon pendant env.30 à 40 secondes jusqu'à ce qu'il se soit dilaté complètement dans le conduit auditif. Le bouchon est correctement inséré lorsqu'il n'est pas visible de face.

Pour retirer et éliminer correctement les bouchons antibruit :

Pour retirer le bouchon, tirez-le lentement hors du conduit auditif en le tournant légèrement.
Les bouchons antibruit jetables doivent être jetés selon les règlementations en vigueur après usage.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_800px.jpg

Bouchons antibruit avec cordon

Earplugs are basically inserted into the auditory canal and, due to the washable surface, they can be used again without losing their original shape. When you leave a noisy area, the earplugs can be put away in a handy storage box.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

 Avantages :

  • Poids réduit ou à peine perceptible.
  • Combinables avec d'autres équipements de protection.
  • Pas d'accumulation de chaleur.
  • Grande disponibilité grâce aux distributeurs.

 Inconvénients :

  • Une mise en place incorrecte réduit le niveau d'affaiblissement acoustique.
  • Sensation de pression en cas de port prolongé.
  • Moins approprié en cas cde condtitions sonores variables.

 L'insertion correcte du bouchon antibruit joue un rôle déterminant pour atteindre les valeurs SNR et, par conséquent, une protection optimale.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

 Voici comment insérer correctement des bouchons antibruit:

1. Comprimez au maximum l'ensemble du bouchon en le roulant, tout en évitant la formation de plis. veilez à effectuer cette opération avec des mains propres.

2. Passez la main au-dessus de votre tête et tirez votre oreille vers le haut et vers l'arrière. Insérez profondément le bouchon dans le conduit auditif. 

3. Maintenez le bouchon pendant env. 30 à 40 secondes jusqu'à ce qu'il se soit dilaté complè_tement dans le conduit auditif. Le bouchon est correctement inséré lorsqu'il n'est pas visible de face.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Box_800px.jpg

 Boites de stockage:

Une petite boîte de rangement, avec un clip de ceinture ou en forme incurvée, selon le fabricant, permet de ranger les bouchons d'oreille lorsque vous ne les utilisez pas. Le cordon signifie que les bouchons d'oreilles peuvent être portés autour du cou pendant les pauses. Assurez-vous que vos vêtements soient propres.
7335_Buegelgehoerschutz_800px.jpg

Arceau antibruit

Banded earplugs are easy to use, comfortable to wear and can be put on and taken off quickly. The earplug does not sit in the auditory canal, instead it closes off the outer opening of the canal, which makes it pleasant to wear. It is suitable for working environments with high temperatures, since no heat build-up occurs. Earplugs can be replaced and the band can be re-used.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

 Avantages :

  • Manipulation simple et rapide.
  • Port agréable.
  • Poids réduit.

 Le port correct de l'arceau antibruit joue un rôle déterminant pour atteindre les valeurs SNR et, par conséquent, une protection optimale.

7335_Kapselehoerschutz_2_800px.jpg

 Voici comment porter correctement un arceau antibruit :
1.Tirer l'oreille vers le haut et le bas pendant l'insertion ce qui permet d'augmenter le niveau d'affaiblissement acoustique.
2. Saisissez l'arceau avec les deux mains sous le menton.
3. Pour vérifier si le bouchon est correctement inséré, enfoncez légèrement les deux bouchons vers l'intérieur dans un environnement bruyant. Aucune différence majeure ne doit être perceptible.

Pour remplacer les bouchons d'arceayx antibruit:
4. Retirer le bouchon usagé de l'arceau.
5. Insérer les nouveaux bouchons sur l'arceau en les tournant légèrement.

7335_Kapselehoerschutz_800px.jpg

Casque antibruit

Les casques de protection sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des environnements sales et dans lesquels le niveau de bruit change continuellement. Les coquilles entourent complètement les oreilles. Le serre-tête assure un port stable et confortable. Ils conviennent particuilièrement auc conduits auditifs très étroits et sensibles à la pression.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

 Avantages :

  • Haut niveau d'affaiblissement acoustique.
  • Maniement simple.
  • Pas de sensation de pression dans l'oreille.
  • Contrôle de port aisé.

 Inconvénients:

  • Transpiration sous les coquilles.
  • Poids élevé.
  • N'est pas combinable avec d'autres équipements de protection.

 L'utilisation correcte du casque antibruit joue un rôle déterminant pour atteindre les valeurs SNR et, par conséquent, une protection optimale.

7335_Kapselehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

Voici comment porter correctement un casque antibruit:
1.Déployez les coquilles du casque antibruit pliable de l'intérieur vers l'extérieur.
2. Placez les coquilles sur les oreilles.
3. Réglez la position de l'arceau en le poussant vers le haut et le bas.


Points à respecter lors de l'utilisation:
4. Ne pas laisser de cheveux entre les oreilles et la protection auditive. 
5. L'oreille ne doit plus être visible.

7335_Kapselehoerschutz_Helm_800px.jpg

En combinaison avec un casque de sécurité:

1. Il est facile de mettre ou de retirer les protège-oreilles de type coquille en cliquant dessus.
2. Lorsque les protège-oreilles ne sont pas utilisés, ils peuvent facilement être basculés vers le haut.

 

7335_Elektronischer_Gehoerschutz_800px (1).jpg

Protection auditive avec fonctions spéciales

Une technologie d'affaiblissement acoustique en fonction du niveau sonore afin de pouvoir entendre les alertes et instructions. Les nuisances sonores sont réduites à un niveau inférieur à 82 dB, afin de protéger l'ouïe. Les signaux d'avertissement, les conversations et les bruits de processus sont bien perceptibles.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

 Avantages:

  • Pour environnement de travail exigeants.
  • Communication sans fil ou téléphone portable.
  • Electronique de divertissement intégrée pour travaux monotones.

 Inconvénients:

  • Ne convient pas à une utilisation de longue durée.
  • Poids élevé.
  • Accumulation de chaleur sous les coquilles.

Afin d’obtenir les valeurs de RSB et donc une protection optimale, une insertion correcte du bouchon auriculaire est d’une importance cruciale.

Gamme de produits variée et conseil personnalisé

7335_Gehörschutz_Produktsortiment_800px.jpg

Au sein du groupe Hoffmann, vous trouverez une large gamme de produits pour la protection auditive provenant de fabricants sélectionnés et de qualité supérieure, pour différents domaines d'application: du hall de production au chantier de construction, en passant par le travail en forêt ou à des fins privées. Nous sommes en mesure de vous fournir des bouchons antibruit et distributeurs, des arceaux antibruit, des casques antibruit, des protections auditives avec fonctions spéciales, ainsi que des accessoires de protection auditive.

Profitez de notre savoir-faire dans le domaine des EPI: nous vous fournirons une assistance professionnelle sur toutes les questions pertinentes, de l'analyse de risque au choix du produit, en passant par les tests de port jusqu'à la formation de vos employés. Notre équipe hautement qualifiée de spécialistes vous conseillera personnellement en matière de protection auditive. Contactez-nous, que ce soit en personne, par téléphone ou par courrier électronique.

règles spéciales pour la protection auditive

7335_Paragraph_800px.jpg

 Le règlement relatif aux EPI remplace au 21 avril 2018 la directive actuelle 86/686/CEE. Il en découle d'importantes modifications concernant la classification des EPI. Dans ce règlement, l'UE reconnaît le bruit nocif comme risque pour la santé irreversible et classe les produits de protection auditive dans la catégorie de risque III.
Des dispositions particulières s'appliquent aux produits de la catégorie de risque III. Ainsi, dans de nombreux Etats membres de l'UE, l'entreprise doit dispenser une formation pratique aux collaborateurs sur les équipements de protection de catégorie III.

Pour obtenir de l'aide pour la formation pratique, contactez votre conseiller en Equipements de Protection Individuelle ou votre interlocuteur privilégié Hoffmann Group. Ils vous fourniront les informations nécessaires pour préparer la formation.

Normes importantes en matière de protection auditive
EN 352-1 : Casques antibruit
EN 352-2 : Bouchons antibruit
EN 352-3 : Coquilles de casque de chantier
EN 352-4 : Casque antibruit à système électronique
EN 352-5 : Casques antibruit à atténuation active du bruit
EN 352-6 : Casques antibruit à dispositif de communication
EN 352-7 : Bouchons antibruit à affaiblissement acoustique en fonction du niveau sonore
EN 352-8 : Casque antibruit audio, à des fins de divertissement (par ex.radio)
EN 458 : Recommandations pour le choix, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des protections auditives.

Questions relatives à la protection auditive

A partir de quel volume faut-il porter une protection auditive?

Les protections auditives doivent être portées à partir d'un niveau d'exposition au bruit quotidien de 85 dB ou d'un niveau de pression acoustique de pointe de 137 dB. Conformément à la réglementation technique allemande régissant le bruit et les vibrations (TRLV), les personnes présentant des lésions de l'oreille interne doivent porter systématiquement une protection de l'ouïe à partir d'un niveau d'exposition journalière au bruit égal ou supérieur à 80 dB.
 
Jusqu'à quel niveau de bruit pouvez-vous porter des bouchons d'oreilles?
Cela dépend du type de valeur SNR (atténuation) du bouchon auriculaire. En tenant compte de la valeur de correction, un bouchon d'oreille avec un niveau d'atténuation élevé peut être utilisé à des niveaux de bruit plus élevés qu'un bouchon d'oreille avec un niveau d'atténuation bas.
 
La protection auditive utilisée est-elle adaptée à l'activité?
Des programmes de sélection, disponibles sur CD ou sur Internet, permettent de sélectionner la protection auditive appropriée.
 
Quel est le rôle de la protection auditive en termes de réduction du bruit?
La réduction de niveau peut être de 15 à 32 dB (A) pour les bouchons d'oreilles et de 19 à 28 dB (A) pour les casques antibruit.
 
Comment les limites ont-elles été déterminées?
Un groupe d'experts sur les «Equipements de Protection Individuelle» a réalisé un test interlaboratoire avec quatre laboratoires d'analyse pour certains constituants. Dans ce processus, différentes méthodes de vérification ont également été utilisées de manière stratégique. Des méthodes d'analyse et des critères de qualité appropriés ont été définis en fonction des expériences tirées des tests interlaboratoires. Les niveaux des limites individuelles ont été définis avec la participation d'experts de l'Institut pour la sécurité et la santé au travail de l'assurance sociale allemande contre les accidents (BGIA) et en tenant compte de l'état de la technique.

Vous avez des questions ? Vous souhaitez rencontrer un de nos experts en EPI ?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Au sein de Hoffmann Group :

Nous vous conseillons personnellement.

Nous analysons les risques, nous vous aidons dans la sélection des produits, des tests de port, et vous proposons des formations et des offres de services spéciaux.