7243_PSA-Augenschutz_Header.jpg

Protection oculaires – Lunettes de sécurité de qualité pour protéger vos yeux

Votre vue est précieuse - protégez-la

Environ 85% des impressions sensorielles sont perçues par l'œil. Aucun autre organe ne nous donne autant d'informations. Il est d’autant plus important de protéger notre vue contre les influences négatives de toutes sortes. Ceux-ci incluent les dangers de nature mécanique, tels que les chocs, les particules de poussière, les copeaux ou les éclats de bois. Ceux-ci peuvent pénétrer dans les yeux et parfois affecter de manière irréversible la vue. Les dommages chimiques tels que les brûlures chimiques sont causés par des substances solides, liquides ou gazeuses - telles que des acides, des alcalis, des vapeurs ou de la fumée. De plus, la lumière UV, le rayonnement laser, l'infrarouge, mais aussi la lumière visible sans protection oculaire adéquate peuvent causer des dommages optiques. En outre, il existe des risques thermiques pour les yeux dus à la chaleur ou au froid extrêmes, ainsi que des risques de nature électrique, tels que les températures élevées associées aux arcs électriques lors des opérations de commutation.
 
Rien qu'en Allemagne, il y a environ 300 000 blessures aux yeux chaque année. Pour s'assurer que rien ne gêne un travail dangereux, les employés doivent toujours porter des lunettes de protection de haute performance. Ce n'est qu'alors qu'ils sont complètement protégés des divers dangers et capables de bien performer. La règle 112-192 du DGUV "Utilisation de la protection des yeux et du visage" facilite la sélection des dispositifs de sécurité nécessaires.

Types de lunettes de protection

Le choix des lunettes de protection appropriées dépend en grande partie du domaine d'application :

- Les lunettes à branches, protègent contre les risques mécaniques, tels que le travail mécanique délicat.
- Les lunettes avec verres correcteurs intégrés, permettent de remarquer des détails précis.
- Les lunettes masques, empêchent les yeux de subir des dommages mécaniques et chimiques, par exemple lors des travaux poussiéreux tels que le meulage ou les travaux de laboratoires.
- Les lunettes de soudeur, offrent une protection optimale contre les risques thermiques et visuels, par exemple lors de travaux de souade ou de brasage.

Avez-vous des questions ? Nos experts se feront un plaisir de vous renseignez:

Contactez-nous pour obtenir des conseils sur la protection des yeux

Critères de sélection pour la protection oculaire

 Les conditions de chaque lieu de travail jouent un rôle important dans le choix d'une protection oculaire appropriée. Outre le domaine d'application respectif, elles comprennent notamment:

- Conditions d'éclairage: changeantes, mauvaises, fortes lumières aveuglantes
- Lieu de travail: intérieur, extérieur, offshore
- Stabilité: sans résistance minimale, pour les chocs d'énergie différente, pour les variations de température de -5 à +55 ° C
- Filtre de lumière: UV, infrarouge, soleil
- Exigences légales: normes européennes pour la sécurité au travail
 
Afin de prendre en compte les propriétés respectives, les lunettes de protection existent dans différentes teintes de lentilles avec une transmission lumineuse différente. Par exemple, les lunettes antireflet offrent une visibilité optimale lorsque vous travaillez sur des composants à réflexion vive sans fatiguer les yeux, ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques. Les lunettes de sécurité avec miroir bleu sont idéales pour les travaux extérieurs. Elles éliminent les reflets en réfléchissant la lumière sur la surface et protège également contre les risques mécaniques.
7243_Scheibentönungen_3_800px.jpg

(1) Clear: For use in indoor areas, as protection against physical hazards (e.g. impact resistance).

(2) Yellow: Offers good vision and contrast under poor lighting conditions. Protection against physical hazards.

(3) AR – Anti-reflective: For optimum vision when working with brightly reflective components without straining the eyes. Protection against physical hazards.

(4) I/O – Indoor / outdoor: Ideal for use under fluctuating lighting conditions (indoors and outdoors). Reflects sunlight without attenuating it excessively. Protection against physical hazards.

(5) CBR – Contrast, Blue light reduction, Relax: The tinting has the effect of increasing the contrast, reducing the blue light and promotes relaxed vision. Protection against physical hazards.

(6) Grey: Well-suited for working outdoors, where harsh sunlight quickly strains the eyes. Meets the requirements for road traffic safety. Protection against physical hazards.

(7) Blue reflective: Ideal for use when working outdoors. Eliminates glare caused by the reflection of light from surfaces. Protection against physical hazards.

(8) Polarisation: For activities where there are distracting reflections of light from surfaces. Protection against horizontal glare and physical hazards.

(9) IR: Suitable for welding work. Protection against UV and IR radiation, and also against physical hazards

The fit and comfort of wearing glasses also play a key role in making sure the employee actually wears them. This includes, for example, side padding, the option of side arm length adjustment and side arm inclination adjustment, as well as adjustable nose pads. Which type of glasses is required therefore depends on the specific requirements for personal protective equipment (PPE).

Eye protection for welding work

7243_Schweißen_800px.jpg

A dazzlingly bright light with strong UV radiation is produced during electrical welding work. Without adequate protection, there is a risk of burns to the conjunctiva and irreversible injury. Furthermore, depending on the welding technique, harmful substances can be released which can also get inside the eyes.

For this reason, welder’s goggles must meet strict requirements for eye protection. They must repel glare while ensuring excellent vision, protecting against UV light, offering scratch resistance and employing a suitable material to prevent burn-in of welding sparks.

Product range and consultation at the Hoffmann Group

7243_Brillen_Produktsortiment_1410px.jpg

Since 1919 the Hoffmann Group has stood for the highest quality in professional tools. As system partner in the industry we use this expertise to offer our customers an exceptional product range in the field of eye protection. The complete range of safety glasses with side arms, safety glasses with an integrated reading area, safety goggles and welder’s goggles for all types of protection categories only comprises certified products from leading manufacturer brands. The HOLEX quality brand from the Hoffmann Group is also included here and offers an attractive price-performance ratio. 

We provide personal consultation on protective equipment and support you in choosing your PPE – with solution suggestions, the right products and other consulting services. Get in touch with our highly qualified specialists, whether that be in person, by phone or via e-mail. We will provide you with professional support from risk analysis, product selection, wearing tests right through to training your employees.

European standards for safety glasses

7243_Paragraph_7_800px.jpg

In Europe, safety glasses, like all other items of personal protective equipment, are subject to the PPE Regulation 2016/425. The central standard in the field of safety glasses is EN 166. It stipulates all general requirements for personal eye protection; for example, areas of use, standards references, types of eye protection, general terminology definitions, correct labelling, etc. 

Additional EN and EN ISO standards apply to eye protection depending on the field of application of the work safety glasses. 
- EN 167: Optical test methods
- EN 168: Non-optical test methods. 

The following additional standards may apply depending on the type of filter: 
- EN 169: Filters for welding work
- EN 170 + EN 1836: Ultra-violet protective filters
- EN 171: Infrared protective filters
- EN 172: Sunlight protection for commercial applications

Frequent questions on eye protection

Do you have any questions? Do you require PPE consulting?

7243_Beratung_2_800px.jpg

The Hoffmann Group provides you with everything from a single source:

- We provide you with tailored advice
- Risk analysis, help with product selection, wearing tests, training sessions and special service offers (glove plans, skin protection plans) 

Contact us now >