7260_Tool24_Röhm_Header.jpg

50 % mindre værktøjer ved maskinerne

Nyt Tool Management System gør processerne hos Röhm slankere, reducerer værktøjslagret og fremmer forsyningssikkerheden.

Röhm GmbH Sontheim – Tool24 Smartline 

Traditionsvirksomheden Röhm GmbH i Sontheim ved Brenz kikker langt tilbage på virksomhedshistorien. Grundlagt i 1909 gælder Röhm i dag som en af verdens mest betydningsfulde producenter af holdende værktøj. Mange kendte anvendere fra de mest forskellige brancher hører til deres kunder.

7260_Tool24_Röhm_full_Bild.jpg
Markus Schneider, Foreman (left) and Fabian Baur, Product Manager (right)
7260_Tool24_Röhm_Bild1.jpg
Röhm has put up four GARANT Tool24 Smartline cabinets for indexable inserts and grinding media at a central location on the factory floor

Pålidelig planlægning af behov takket være SAP-tilslutning

Det var vigtigt for Röhm også at have et standardinterface til SAP, for at afhentninger, opfyldninger og korrekturbookinger altid registreres ordentligt, og man kan planlægge behovet præcist. 

750 artikler på lager

I alt har Röhm i mellemtiden 750 artikler fra forskellige leverandører på lager i Garant Tool24 Smartline. Efter at medarbejderne har tilmeldt sig med deres identifikationskort pr. scan til systemet, ser de udover produktbilledet og produktnavnet standardbetegnelsen, og produktets pris. „Ved at medarbejderen ser priserne, omgås de værktøjerne mere bevidst“, har Markus Schneider, mester i segment 5, projekter, hos  Röhm, lagt mærke til. „Der vælges siden da målrettet gunstigere værktøjer til en bestemt proces, og værktøjerne bruges i længere tid.“

7260_Tool24_Röhm_Bild2.jpg
7260_Tool24_Röhm_Bild3.jpg
Employees can make sure they have selected the correct tool by looking at an image of the product.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven