7758_Tool24_Lufthansa_Header.jpg

Lille lager med stor virkning

Lufthansa CityLine stiller sin lagerlogistik om til GARANT Tool24 og gør dermed C-dele indkøbet meget hurtigere

Ved Lufthansa CityLine Technik i München har der siden maj 2016 været det nye varedúdleveringssystem  GARANT Tool24 i anvendelse. Takket være omstillingen til det fuldautomatiske vareudleveringssystem kunne der både spares omkostninger og tid. Mens indkøbet, lager og forbrug ag materialer indtil da blev styret i SAP, har medarbejderne siden midt i december 2015 opbygget et nyt logistiksystem, der i mellemtiden er fuldstændigt i anvendelse.

Den oprindelige proces til indkøb af batterier, bor, arbejdshandsker eller flade pensler var opdelt i mange enkelte skridt fra rekvireringen af behov over idnkøb til udleveringen. Problematikken lå her for det første i det høje antal af deltagende personer, men også i de lange leveringstider på fire til seks uger. Materialerekvireringen skulle først sendes til den overordnede, inden den blev bestilt og derefter blev leveres til hovedlageret. Fra hovedlageret skulle en leverandør efterfølgende bringe produkterne til lageret hos Lufthansa CityLine Technik.

Selv om GARANT Tool24 vareudleveringssystemet på første blik ser uspektakulært ud, gør det meget lettere for teknikerne. Det styres onlineog har den præcise artikelbestand og styktal gemt. Reolsystemet we doebundet med Hoffman Groups online-katalog. 

Systemet bemærker straks en fejlbestand og bestiller automatisk det manglende materiale. Hoffmann Group leverer de bestilte artikler indenfor to dage, således at disse efter sikkerhedkontrollen straks lagres i vareudleveringssystemet på stedet. Bestilt materiale står derfor til rådighed for medarbejderne allerede på mindre end tre dage. Gottfried Selmaier, teamleder i værktøjsudleveringen hos Lufthansa CityLine, er ligeledes overbevist af den nye GARANT Tool24 Smartline:

„Med det nye vareudleveringssystem er vi nu meget mere uafhængige og kan afslutte opgaver hurtigere.“

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven