Schleif- und Trenntechnik

0 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Schleifmittel – verlässliches Werkzeug für glatte Oberflächen

    Schleifmittel kommen als Werkzeug zum Einsatz, wenn es darum geht Oberflächen zu glätten oder bestimmte Oberflächenformen zu bearbeiten. Als Schleifmittel werden die Hartstoffkörner bezeichnet, die für den Materialabtrag sorgen. Diese werden auf Trägern wie Schleifpapier oder Schleifscheiben zu Schleifwerkzeug verarbeitet. Darüber hinaus zählen zum Bereich Schleif- und Trenntechnik auch Werkzeugfeilen, Frässtifte und Sägeblätter. Schleifmittel in Form von Drahtbürsten runden das Angebot ab.

    Zur Behandlung unterschiedlicher Materialien wie Holz, Metall, Leder, Keramik oder auch Natur- und Edelsteinen sind dazu verschiedene Schleifmittel mit unterschiedlichen Abtragsstärken nötig. Hier im Online-Shop der Hoffmann Group finden Sie eine große Auswahl passender Werkzeuge zur Oberflächenglättung.

    Das passende Schleifmittel für jeden Bedarf

    Die Wahl des richtigen Schleifmittels hängt von zwei Faktoren ab:

    • Welches Material soll bearbeitet werden? Schleifbare Materialien können unter anderem Holz, Metall, Kunststoff oder Naturstein sein. Je nach Härte- und Widerstandsgrad des Materials sind hier feine oder auch grobe Schleifmittel zu bevorzugen.
    • In welchem Umfang soll die Materialoberfläche geschliffen werden? Präzises Schleifen erfordert Schleifmittel, welche auf einem Träger angebracht sind, der diese Anforderungen erfüllen kann, wie beispielsweise Schleifstifte. Für die grobe Behandlung von Oberflächen eignet sich hingegen Schleifpapier oder sogar mittels Akkuschrauber betriebene Fächerscheiben. Für besonders grobe Schleifarbeiten finden Sie bei der Hoffmann Group eine große Auswahl von Winkelschleifer und Fächerschleifscheiben.

    Wie sollten Schleifmittel beschaffen sein?

    In der Schleif- und Trenntechnik unterteilt man den Körnungsgrad der verwendeten Hartstoffkörner in grob, mittel, fein und sehr fein. Dazu hat der europäische Verband der Schleifmittelhersteller Werte zu den entsprechenden Klassifizierungen festgelegt. Diese dienen genormt als Orientierung, die Einheit Mesh gilt hier als maßgebender Wert.

    Welche Bezeichnungen signalisieren den Härtegrad eines Schleifmittels?

    • Korund: Am häufigsten eingesetzt, je härter die Körnung, desto reiner das Kornmaterial. Durch den Zusatz von Metalloxiden kann die Zähigkeit und Abkühlgeschwindigkeit von Korund-Schleifmitteln wesentlich erhöht werden.
    • Zirkonkorund: Diesen Schleifmitteln sind 10–40 % Zirkonoxid beigemischt, die eine höhere Abtragsmenge bei gleicher Schleifzeit ermöglichen. Abrasivstoffe dieser Kategorie werden vorrangig für Schleifscheiben zum Hochdruckschleifen verwendet.
    • Siliciumcarbid: Die Schleifmittel dieses Härtegrades verfügen über eine Hitzebeständigkeit von bis zu 1600 °C. Darüber hinaus sind die verwendeten Schleifkristalle besonders hart und scharfkantig, sodass hiermit Nichteisenmetalle oder Stahl geschliffen werden können. Eine höherwertige Variante des Siliciumcarbids wird für das Beschleifen von Glas und Porzellan eingesetzt.
    • Bornitrid: Schleifmittel aus Bornitrid sind extrem hart und werden in der Abriebshärte nur von Diamant-Schleifmitteln übertroffen. Bornitrid ist temperaturbeständig bis 1000 °C und eignet sich besonders zum Präzisionsschleifen von Diamanten und zähharter Stähle.
    • Diamant: Gibt der Schleifmittelkörnung das Maximum an natürlich vorkommender Härte, ist jedoch nur hitzebeständig bis 800 °C. Diamantkörnung eignet sich vor allem zum Beschleifen von Glas, Grauguss, Stein oder Buntmetallen.

    Unabhängig davon, mit welchem Werkzeug Sie Ihre Schleif- und Trennarbeiten durchführen, ist der richtige Arbeitsschutz essentiell: Beim Schleifen von Werkstücken wirbeln die abgetragenen Späne in der Luft des Arbeitsbereichs, weshalb in jedem Fall mindestens ein wirksamer Augenschutz benötigt wird.

    Große Auswahl an Schleifmitteln bequem online bestellen

    Die Hoffmann Group bietet Ihnen ein sehr umfangreiches Sortiment an hochwertigen Schleifmitteln auf hochwertigen Trägern und in unterschiedlichen Körnungen. Ob Schleifpapier, Präzisionsfeilen, Schleifscheiben oder Drahtbürsten – für jeden Bedarf finden Sie hier das passende Werkzeug. Die detaillierten Produktinformationen geben Ihnen dazu jeweils ausführliche Hinweise zu Schleifhärten und Einsatzgebiet.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb