Ergebnisse in Kategorien

Drehfutter

4 Ergebnisse
Liste
Kachel

Drehfutter für das zuverlässige Bearbeiten von Werkstücken

Bei Drehmaschinen beziehungsweise Drehbänken werden Drehfutter oder Drehbankfutter eingesetzt. Diese sind hier im Online-Shop der Hoffmann Group in den verschiedensten Varianten und Durchmessern verfügbar und mit gängigen Drehmaschinen unkompliziert kombinierbar.

Für jede Anwendung das geeignete Drehfutter

Die Form des Werkstücks entscheidet über die Anzahl der Spannbacken des Drehfutters. Bei runden sowie drei- oder sechskantigen Werkstücken werden Dreibacken-Drehfutter verwendet. Bei vier-, acht- oder zwölfkantigen Werkstücken und formgenauen runden eignen sich hingegen Vierbacken-Drehfutter. Bei der Hoffmann Group finden Sie Drehbankfutter in verschiedener Bauweise. Wir bieten unter anderem:

  • Planspiralfutter
  • Keilstangenfutter
  • Kraftspannfutter

Planspiralfutter werden in der Spanntechnik für Anwendungen mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit, Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft eingesetzt. Die Backen laufen hier auf einer Planscheibe. Zum Spannen des Drehfutters wird diese mittels einer Stellschraube in Rotation versetzt und die Backen wandern nach innen. Werden Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern bearbeitet, so sind die Backen zuvor mit dem passenden Montagewerkzeug komplett herauszudrehen. Dieser Prozess kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bedingt durch ihre Bauart können Planspiralfutter nicht sehr viel Kraft auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen.

Beim Keilstangenfutter werden die Backen mittels einer Keilstange gespannt. Unter den Spannbacken befindet sich eine Verzahnung, die je nach Hersteller schräg oder gerade ist. Dieses Drehfutter lässt sich zum Bearbeiten von Werkstücken unterschiedlicher Durchmesser schnell durch einfaches Drehen der Backen verstellen. Werkstücke können außerdem fester eingespannt werden als bei der Planspirale und werden mit einem Sicherungsstift fixiert. Des Weiteren zeichnet sich dieses Futter durch Markierungsringe aus. Mit ihnen überprüfen Sie, ob die Verzahnungen von Stange und Spannbacken genügend ineinandergreifen.

Kraftspannfutter für CNC-Drehmaschinen zeichnen sich durch einen Fliehkraftausgleich aus, der höhere Drehzahlen und somit eine größere Bearbeitungsproduktivität ermöglicht. Spannkraftverluste werden direkt ausgeglichen, was auch die Sicherheit erhöht. Die Anzahl der Backen variiert nach Verwendungszweck und Bauart.

Drehfutter aus Guss oder Stahl

Bei der Materialwahl des Futterkörpers stellt sich die Frage: Gusseisen oder Stahl? Für gängige Anwendungen bieten wir Ihnen Drehfutter aus Gusseisen. Diese können vor allem in stationären Anlagen verwendet werden. Bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen wie auf CNC-Maschinen empfehlen wir unsere Ausführungen aus robustem Stahl.

Die passenden Spannbacken zu Ihrem Drehfutter

Bei der Hoffmann Group bestellen Sie Drehfutter, die komplett mit je einem Satz Dreh- und Bohrbacken geliefert werden. Hier sind Spannbacken aus gehärtetem Stahl für unbearbeitete Werkstücke sowie weiche Spannbacken zum Spannen bereits bearbeiteter Werkstücke erhältlich. Zusätzlich finden Sie hier weitere Spannbacken:

  • Grundbacken als Basis für die Aufnahme von beispielsweise Aufsatzbacken.
  • Harte oder gehärtete Aufsatzbacken, die ideal zum Spannen unbearbeiteter Werkstücke geeignet sind. Mit weichen Aufsatzbacken hingegen erzielen Sie höchste Präzision bei der wiederholgenauen Fertigteilbearbeitung.
  • Blockbacken, die sich ausgezeichnet für eine exakte Bearbeitung von Fertigteilen anbieten.
  • Bohrbacken zum Bearbeiten von Stangenmaterial.
  • Drehbacken zum Spannen von Werkstücken mit größerem Durchmesser.
  • Krallenbacken erzielen perfekte Ergebnisse, wenn hohe Drehmomente übertragen werden sollen.
  • Pendelbacken zum sicheren Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke im Drehfutter.

Mit unserem Spannbackenfinder finden Sie in nur vier Schritten die optimalen Backen für Ihren Einsatzbereich.

Drehfutter höchster Qualität bei der Hoffmann Group kaufen

Die Hoffmann Group bietet neben Drehfutter in großer Auswahl hochwertiges Werkzeug aus dem Bereich Spanntechnik, Schleif- und Trenntechnik sowie Betriebseinrichtungen und mehr für Handwerk und Industrie. Nahezu alle der bei uns verfügbaren Artikel sind sofort lieferbar und werden innerhalb kürzester Zeit zuverlässig an Ihre Wunschadresse versendet. Zusätzlich stehen wir Ihnen bei Bedarf auch mit einer fachkundigen Beratung zur richtigen Auswahl von Drehfuttern, Betriebsmitteln und weiterer Werkzeuge zur Verfügung.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb