Absturzsicherungen
Produkte
Auf die Merkliste setzen
Zuverlässige Absturzsicherungen für ein geschütztes Arbeiten
Nicht umsonst sagt man, Arbeitsschutz geht jeden etwas an. So ist besonders für das Arbeiten in größeren Höhen eine geeignete Absturzsicherung schlichtweg unverzichtbar. Ob auf Großbaustellen, beim Gebäudebau, bei Berg-, Dach-, Schornstein- oder Kranarbeiten und ähnlichem – in vielen Bereichen ist es notwendig, dass die Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit jederzeit gut geschützt werden. Entdecken Sie unser breit gefächertes Sortiment an Arbeitsschutz-Produkten der Kategorie Absturzsicherungen und überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Qualität.
Qualitative Absturzsicherungen in vielen Ausführungen – Schutz für jede Gelegenheit
Ob widrige Wetterumstände oder ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit – Unfälle können mitunter schnell passieren. In solchen Situationen gilt es, entsprechend zu reagieren und Schlimmeres zu vermeiden. Dafür leisten die Absturzsicherungen der Hoffmann Group einen wertvollen Beitrag, denn sie schützen bei Arbeiten in der Höhe auf zweifache Art und Weise.
Die Sicherungen können in gefährlichen Situationen direkt einen potentiellen Sturz verhindern, indem sie die Person mittels eines Rückhaltesystems auf seiner Arbeitsfläche halten. So verbleiben die Mitarbeiter sicher auf ihrem Untergrund, zum Beispiel einem Gerüst, einer Plattform oder dem Dach.
Auch wenn es doch einmal bereits zum Sturz gekommen ist, werden unsere Absturzsicherungen wirksam. Stürzt ein Mitarbeiter beispielsweise von einem Geländer, halten ihn effiziente Auffangsysteme im freien Fall vor dem Aufprall auf. Das verhindert Schlimmeres und beugt Unfällen vor. So sind unsere Absturzsicherungen ein äußerst wichtiges Ausstattungselement, um in der Industrie, im Betrieb oder im privaten Gebrauch den Arbeitsschutz zu erhöhen. Im Onlineshop der Hoffmann Group können Sie zwischen den verschiedensten Ausführungen von Absturzsicherungen wählen. Je nach Anwendungsgebiet unterscheidet man die Artikel nach Art und Zweck des Gebrauchs:
- Sollte ein Sturz aus der Höhe eintreten, kommen Utensilien wie Auffanggurte, Auffanggeräte und Falldämpfer zum Einsatz. Diese Produkte schützen den Arbeiter vor einem freien Fall. Damit auch die verwendeten Gerätschaften nicht aus großer Höhe herunterfallen und dabei eventuell Menschen verletzen, werden diese mit Hilfe von Werkzeugsicherungen am Arbeitsplatz befestigt.
- Verbindungsmittel wie Seile oder Schlingen sowie mobile Anschlageinrichtungen wie Dreibeine oder Winden und Höhensicherungsgeräte erhöhen zusätzlich den Arbeitsschutz.
- Gleich für mehrfachen Schutz sorgen die Absturzsicherungs-Sets. Schauen Sie sich in aller Ruhe in unserer umfangreichen Auswahl um und werfen Sie auch einen Blick in das Zubehör für Absturzsicherung. Dort entdecken Sie Produkte wie Karabiner, Anschlagklemmen, Seilsäcke, Aufbewahrungstaschen und Antitraumaschlingen. Die Antitraumaschlingen tragen wesentlich dazu bei, im Fall eines Sturzes Verletzungen zu vermeiden.
Unsere Absturzsicherungen – einfache Handhabung trifft auf hochwertige Verarbeitung
Absturzsicherungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Personen, Werkzeuge und schwere Gerätschaften davor bewahrt werden müssen, aus größeren Höhen zu fallen oder abzusinken. Damit diese Art von Sicherheit gewährleistet ist, können sich unsere anspruchsvollen Kunden auf Waren in höchster Qualität verlassen. Die Sicherungsprodukte warten mit einer Vielzahl von positiven Eigenschaften auf:
- Die Materialien unserer ausgewählten Produkte wurden sorgfältig und hochwertig verarbeitet und bieten aus diesem Grund einen bestmöglichen Schutz für Sie und Ihre Mitarbeiter. Robuste Materialien wie Stahl, schnittfeste Spezialfasern oder stabile Polyesterbänder halten auch in schwierigen Situationen stärkeren Belastungen stand.
- Atmungsaktive Elemente sorgen für einen hohen Tragekomfort. Viele Modelle lassen sich darüber hinaus individuell auf die Größe der Person anpassen und flexibel verstellen – für einen bequemen und sicheren Sitz.
- Die einzelnen Modelle punkten durch eine einfache Handhabung, welche die Anwendung möglichst unkompliziert macht. Da es gerade in brenzligen Situation manchmal schnell gehen muss, ist die einfache Anwendung ein besonders wichtiger Vorzug der Absicherungssysteme. Einige Produkte wie Halteseile lassen sich einhändig verstellen. Da gerade Halteseile bei Zugeinwirkung häufig über scharfe und spitze Kanten reiben, wurden diese so konstruiert, dass sie sehr abriebfest und die Kanten belastbar sind.
Effiziente Absturzsicherungen vom Fachhändler finden – Hoffmann Group
Wir von der Hoffmann Group liefern Ihnen wirksame Produkte rund um Absturzsicherungen aller Art – für einen effizienten und vor allem sicheren Arbeitsablauf. Ob Arbeiten im Gerüstbau, auf dem Dach, Kranarbeiten mit schweren Lasten – jeder Beruf bringt individuelle Umstände und Anforderungen mit sich. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie die geeignete Ausstattung für Ihre Zwecke auswählen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Weitere Produkte
Klettergurt, Karabiner, Skylotec, Kletterausrüstung, Auffanggurt, Klettergeschirr, Sicherungsgurt