ESD Kleidung und Handschuhe - anziehende Sicherheit zum ESD Schutz

Machen Sie sich´s bitte auch bei der Arbeit bequem! Denn auch Arbeitskleidung sollte immer ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit und besten Tragekomfort bieten. Und gut aussehen darf sie sowieso. Aber brauchen Sie tatsächlich normgerechte ESD-Kleidung für den optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung? Darauf gibt es nur eine Antwort: Ja.

Wenn Sie mit elektronischen Bauelementen arbeiten, diese montieren oder auf ihre Qualität prüfen, besteht an Ihrem Arbeitsplatz immer die Gefahr, dass unkontrollierte elektrostatische Entladungen (ESD) Ihre Elektronikbauteile oder Komponenten schädigen.

Guter ESD Schutz ist Markenschutz

Diese Schäden sind nicht immer sichtbar und treten auch nicht immer sofort auf. Vielmehr kommt es zu einem späteren Zeitpunkt zu Funktionsstörungen – wenn das Bauteil längst Teil eines Messgerätes oder Autocockpits, in hochwertiger Steuerungstechnik in einem PC oder einer Spiele-Konsole verbaut wurde. Kommt es zum Totalausfall, hat das Folgen für jedes Unternehmen und führt im schlimmsten Fall zu Reputationsverlust und zu Regressforderungen eines Kunden. Am besten, Sie orientieren sich an den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 und sorgen neben der Einrichtung einer umfänglichen ESD-Schutzzone (EPA) auch für passende ESD-Schuhe und richtige ESD-Kleidung. Als etablierter Handelspartner für das Thema Persönliche Schutzausrüstung sind wir auch gern Ihre erste Anlaufstelle für alle Fragen und Produkte zu vollständig ergonomisch ausgerüsteten ESD-Arbeitsplätzen. Wir sagten ja: Machen Sie es sich gern bequem.

Ihre ESD-Kleidung – unser Beitrag für Ihren Bauteilschutz

Was von außen als moderne und durchaus stylische Jacke daherkommt, offenbart erst unter dem Mikroskop seine wahren Eigenschaften: Es sind die eingearbeiteten Fasern, die unsere Kleidung zu spezieller ESD-Kleidung machen und damit eine elektrostatische Aufladung verhindern oder kontrolliert ableiten. Sicherer Arbeiten geht (fast) nicht. Und stylischer auch nicht. Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere ESD-Poloshirts, ESD-Mäntel, ESD-Jacken und ESD-Hosen.

ESD-Handschuhe – Bauteilsicherheit inklusive Fingerspitzengefühl

Es liegt – mal wieder im wahrsten Sinn des Wortes – auf der Hand, dass Sie an einem ESD-Arbeitsplatz vor allem eins brauchen: ESD-Handschuhe zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Aber welche? In unserem Sortiment finden Sie zahlreiche verschiedene Ausführungen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Norm-Entsprechungen für jeden noch so speziellen Bedarf.
Trotz aller Unterschiede haben unsere ESD-Handschuhe eines gemeinsam: Sie überzeugen durch eine hohe Feinfühligkeit und gute Fingerbeweglichkeit. Nicht zu vergessen im Montage-Alltag: Die meisten ESD-Handschuhe sind sehr atmungsaktiv und erlauben ein hervorragendes Arbeiten. Das macht ESD-Handschuhe zu weit mehr als Schutzkleidung: Sie werden zum Selbstverständnis an Ihren Händen und lassen Sie fast vergessen, dass sie da sind.

Achtung: ESD-Handschuhe schützen nur vor elektrostatischer Entladung. Von stromführenden Leitungen und Arbeiten unter Spannung gilt deshalb mit ESD-Handschuhen: Hände wegkein Isolationsschutz!

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne zu ESD-Kleidung und ESD-Handschuhen!

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

  • Gerne unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl gemäß Ihres ESD-Kontrollplans
  • Wir helfen Ihnen tatkräftig bei der Umsetzung Ihrer EPA, nach Vorgaben Ihres vorhandenen ESD-Kontrollplans
Sie erreichen uns telefonisch, per Email oder Fax.

Zur Beratung

Die wichtigsten Begriffe rund um das Thema ESD bzw. EPA finden Sie hier erklärt:

Zum ESD Glossar

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb