• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
GARANT Setting Bench SB1

GARANT Setting Bench SB1 – Horizontales Einstellgerät für Messwerkzeuge

Horizontales Einstellgerät mit schneller und komfortabler Bedienung

Das Einstellen von Vergleichsmessmitteln wird in der heutigen Zeit immer herausfordernder. Gründe hierfür sind immer komplexer werdende Aufgaben in der Fertigung: höhere Variantenvielfalt, Kosten- und Zeitdruck, Mitarbeiterverfügbarkeit, unterschiedliche Lieferzeiten, etc.


Die GARANT Setting Bench SB1 ist ein horizontales Einstellgerät mit werkstatttauglichem Touch Screen zur Einstellung von Innen- und Außenmessgeräten. Sie ermöglicht eine schnelle und komfortable Einstellung von unterschiedlichen Messwerkzeugen in den Messbereichen 300 mm, 600 mm, 1000 mm und 1.500 mm.

Die GARANT SB1 ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine massive Granitbasis sowie hochpräzise Führungen. Die hochgenaue Motorsteuerung regelt die eingestellten Vorgabewerte auch beim Einbringen unterschiedlicher Messkräfte in Echtzeit nach. Das robuste Einstellgerät ist für den täglichen Einsatz in Fertigung, Produktion und Werkstatt ausgelegt und erzielt beste Ergebnisse.

Die GARANT Setting Bench SB1 bietet zahlreiche Vorteile

  • Flexibilität durch großen Messbereich: Mit nur einem Gerät kann ein sehr großer Messbereich abgedeckt werden. Dadurch kann schnell auf Sondermaße reagiert werden.
  • Geringe Kapitalbindung: Es wird nur ein Gerät notwendig. Statt viele verschiedene Einstellmöglichkeiten und Einstellgrößen vorzuhalten, ist nur ein Gerät nötig.
  • Genauigkeit: Ein Aneinanderreihen von mehreren Endmaßen ist nicht mehr notwendig. Dadurch können Genauigkeitsverluste vermieden werden.
  • Backup-System: Sollte ein Sondermaß benötigt werden oder ein andere Einstellmöglichkeit ausfallen, kann die Setting Bench als Backup-System einspringen. So werden teure Sonderfertigungen oder Zeitverlust vermieden.
  • Temperaturausgleich: Temperaturschwankungen können durch eine integrierte Temperaturkompensation ausgeglichen werden. Dadurch ist ein Messen in der Fertigung möglich und es keine Nutzung von Messräumen nötig.
  • Bedienerfreundlichkeit: Der Einstellprozess z.B. beim Aneinanderreihen von Endmaßen ist komplex. Bei der Setting Bench wird nur ein Maß eingegeben, dann kann das Messmittel sofort eingestellt werden.

Die GARANT Setting Bench eignet sich zum Einstellen von Innen- und Außenmessgeräten, wie:

  • 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte
  • Bügelmessschrauben
  • Messschieber
  • Digitale Innenschnelltaster
  • Universal-Einstellgeräte

GARANT Setting Bench SB1

Einfach und komfortabel zu bedienen

Das Gerät ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine massive Granitbasis sowie hochpräzise Führungen. Die hochgenaue Motorsteuerung regelt die eingestellten Vorgabewerte auch beim Einbringen unterschiedlicher Messkräfte in Echtzeit nach.

  • Großes, intuitiv bedienbares Display: Touch-Screen, Eingabe von Innen- und Außenmaßen.
  • Integrierter Toleranzrechner: Berechnung der Toleranz anhand Nennmaß und Passung. Direktes Anfahren der ermittelten MIN- / MAX- / MITTE-Werte.
  • Anlegen von Favoriten: Der Verlauf (Historie) wird aufgezeichnet und ist jederzeit abrufbar. Abspeichern von Favoriten zum wiederholten Einstellen von Messmitteln.
  • Anschlüsse: Internetanschluss, USB-Anschlüsse für Scanner und Label-Drucker.
  • Optionale Adapter zum Einstellen verschiedener Messgeräte
  • Massive Granitbasis
  • Verfahrbare Endmaße für Innen- und Außenmessung

Verfügbarkeit der Einstelldaten

Nach dem Aufkleben des ausgedruckten Etiketts auf das Messwerkzeug kann man stets die Einstelldaten am Werkzeug nachvollziehen und einfach durch Einscannen erneut an der Setting Bench einstellen.

  1. Messgerät einstellen
  2. Etikett drucken
  3. Etikett auf eingestelltes Messmittel aufbringen
  4. Etikett scannen
  5. Einstellwert wird übernommen

Erhalten Sie im Video einen Überblick über die Funktionen
und Vorteile der GARANT Setting Bench SB1.

Getriebebauer Kordel setzt bei der Qualitätsprüfung auf die GARANT Setting Bench SB1

Die Einführung der neuen GARANT Setting Bench SB1 hat zu einer signifikanten Steigerung der Prozesssicherheit und einer erheblichen Reduktion des Arbeitsstresses für die Belegschaft bei der Kordel Antriebstechnik GmbH geführt.

Kundestory lesen

Rentabel bereits nach kurzer Zeit

Kostenneutral in der Anschaffung

Die GARANT Setting Bench ist preislich so attraktiv, dass die Anschaffung mit den Kosten für Lehren und Zubehör, die man durchschnittlich zur Einstellung von Messmitteln benötigt, vergleichbar ist. Die erheblichen Einsparungen aus Produktivitätssteigerung und Prozesssicherheit gibt es bei der GARANT Setting Bench zusätzlich.

Konventionell

Produktiver als konventionelle Methoden

Konventionell

Bei der Verwendung von Endmaßen dauert es im Regelfall mehr als 90 Sekunden, um ein Messgerät einzustellen und damit deutlich länger als bei der GARANT Setting Bench. Es sind vier Schritte notwendig: 1. Endmaße suchen, 2. Werte addieren, 3. Endmaße zusammenbauen, 4. Messgerät einstellen.

Der Durchschnitt von 90 Sekunden kann leicht überschritten werden, da entweder die Endmaße fehlen, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man sich verrechnet oder sich Staub zwischen den Endmaßen sammelt. Mit dem GARANT Setting Bench SB1 entfallen die möglichen Defizite und die Arbeitszeit wird verkürzt.

GARANT Setting Bench SB1

Bei der Verwendung der GARANT Setting Bench dauert es im Durchschnitt 12 Sekunden, um ein Messgerät einzustellen. Durch diese enorme Zeitersparnis von über 85% gegenüber der konventionellen Einstellmethode wird sie schnell rentabel.

Herausforderungen anderer Einstellmethoden

  • Genauigkeit: Bei Aneinanderreihung (Anschieben) der Endmaße, können durch Verunreinigungen Ungenauigkeit entstehen.
  • Verfügbarkeit: Bei Einstellringen sind nicht immer alle benötigten Maße vorhanden
  • Sondermaße: Hier ist mit langen Lieferzeiten von bis zu 12 Wochen zu rechnen
  • Komplexität: Die vielen verschiedenen Messmittel müssen gelagert werden. Die Kalibrierung muss für sehr viele verschiedene Messmittel organisiert werden. Der Einstellprozess ist bei Endmaßen nicht einfach durchzuführen.
  • Kalibrierprozess: Wenn z.B. zu spät festgestellt wird, dass ein bestimmter Einstellring nicht kalibriert ist, kann dies zu Verzögerungen im Fertigungsprozess führen. Unter Umständen müssen ersatzweise eigene Vorrichtungen / Bauteile gefertigt werden, welche hohe Kosten verursachen und Kapazitäten von Mitarbeitern, Dreh- und Messmaschinen binden.
  • Schaden: Wird festgestellt, dass z.B. ein benötigter Einstellring defekt ist, muss entweder ein neuer Einstellring beschafft oder nach einer anderen Lösung gesucht werden. Dies kann zu Verzügen oder zu einer aufwendigen Eigenfertigung führen.

Broschüre GARANT Setting Bench SB1

Erfahren Sie hier mehr über das horizonale Einstellgerät.

Jetzt durchblättern

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Experten beraten lassen oder bestellen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb