新闻报道

2019-7-30

霍夫曼集团2019/2020新版目录正式出版!

又来到了这个重要时刻:霍夫曼集团发布了2019/2020新版目录,并借此推出了约9000款全新产品。

通知

Katalog50-400x800.jpg
A considerable proportion of the new products can be found in the workstations and storage category (37%), which now contains the complete GARANT GridLine equipment range for the first time.
2019-7-24

霍夫曼集团在纽伦堡举办全球最佳工具物流城奠基仪式

慕尼黑,2019年7月24日-在纽伦堡Langwasser区Poststraße15号,全球最佳的工具物流城当前正在建造中。投资总额:超过2亿欧元。来自慕尼黑的霍夫曼集团为所有者,霍夫曼集团正在这片面积为21.5公顷的地块上建造全新的全球中央仓库和技术中心。

通知

Grundstein_400x800.jpg
从左至右:霍夫曼集团股东Nicola Bleicher(左)和Verena Heinrich(右)正在一块面板上留掌印,未来该面板将被放于行政楼大厅进行展示。
2019-7-9

2019欧洲机床展:霍夫曼集团将在3号厅展示多款创新产品

慕尼黑,2019年7月8日—今年,霍夫曼集团将在“2019欧洲机床展”3号厅展示多款创新产品。在A06展台,参观者将有机会看到来自机械加工、夹紧、测量和数字服务等领域的创新产品。

通知

Messestand 40x800.jpg
Highlights sind der Zentrischspanner GARANT Xtric, die Fräserlinie GARANT Master Alu, der GARANT Master Tap Inox und ein digitales Tool Management System.
2019-6-25

高性能抛物线铣削(PPC)新增针对高硬材料的铣刀和可转位刀片

慕尼黑,2019年6月XX-霍夫曼集团为其高性能抛物线铣削(PPC)刀具产品家族新添加了针对于高合金及硬化钢的PPC可转位刀片和GARANT PPC硬质合金桶形铣刀。

通知

7619_PPCVHM_1_400x800.jpg
-
2019-6-18

“咔哒一声,即刻夹紧”,这就是GARANT Xtric定心虎钳

慕尼黑,2019年6月18日-GARANT Xtric是来自霍夫曼集团的全新定心虎钳。该虎钳配备了全新的卡盘爪快速更换系统,确保在无需用到工具的情况下简便快捷地更换卡爪,同时通过其卡定设计,保证了精确到微米的更换精准度。
 

通知

XTRIC_KeyVisual_Rendering_2400px.jpg
搭配卡爪快速更换系统的全新GARANT Xtric定心虎钳适用于毛料和成品件夹紧。
2019-5-10

霍夫曼SE任命执行委员会发言人

慕尼黑,2019年5月10日-欧洲领先的优质工具系统伙伴—霍夫曼任命Martin Reichenecker为执行委员会发言人,该任命即刻生效。同时,Reichenecker先生仍将继续担任销售及市场首席执行官(CSO)。

通知

Reichenecker-400x800.jpg
-
2019-4-8

任何应用都有解决方案

慕尼黑,2019年4月8日-霍夫曼集团提升了其ToolScout数字化服务,新增针对扭矩扳手和测力螺丝刀产品的线上采购及应用咨询服务。这样,只需点击鼠标,用户即能针对某一特殊应用确定最合适的工具并从霍夫曼集团的电子商城直接进行订购。该线上系统当前提供400种扭矩工具产品。登录http://www.toolscout.com即可了解ToolScout详情,该内容支持16种浏览语言。

通知

ToolScout_400x800.jpg
-
2019-4-3

全新GARANT数显卡尺荣获“红点设计大奖”

慕尼黑,2019年4月3日-霍夫曼集团再次成为今年“红点设计大奖”这一享誉全球奖项的获奖者之一。专家评审团将GARANT IP67数显卡尺授予在 “工具”类别下。该设计大奖每年颁发一次,涵盖48个类别,以此作为对杰出工业设计的肯定。因此,只有最优秀的设计才能收获这一人人梦寐以求的奖项。

通知

Pressebild_dig_Messchieber_400x800.jpg
-
2019-2-19

GARANT GridLine系列因车间工具柜产品而完善

今年,集团展示出了全新车间工具柜,完善了GridLine产品系列。

通知

GridLine_Schraenke_400x800.jpg
图示:全新车间工具柜让GARANT GridLine系列更完善。
2019-2-19

工具箱从此更整洁

2019年2月19日-霍夫曼集团线上程序eForm扩展了刻模服务功能。

通知

Monitor Fraestaschen_400x800.jpg
图示:使用eForm线上配置程序,霍夫曼集团的客户可设计出能上下叠放的硬质泡棉内衬。
2019-2-19

首次亮相:自动配货储物柜

2019年2月19日-又是一年,霍夫曼集团携旗下的创新产品亮相斯图加特LogiMAT展会。

通知

GARANT Tool24 Locker_800x400.jpg
图示:全新GARANT Tool24储物柜货品分配系统可与GARANT Tool24产品系列的其他所有系统兼容,无论是外观上还是技术上都面面俱到。/GARANT Tool24储物柜为大尺寸物品的取用和存储带来高效收纳,精准监控体验。
2018-5-15

GARANT Xpent: 灵活的模块化夹紧系统

霍夫曼集团发布全新的5轴虎钳型号。这个新的中心轴可以随意安装在基座轨道上,使它可以用一个钳夹两个工件,并在一个操作中处理这些。这意味着可以实施更有效的夹紧策略,从而显著提高生产力。

通知

GARANT Xpent mit Mittelbacke_400x800.jpg
-
2017-7-24

霍夫曼集团产品目录 K48 全新精彩亮相

中国 ,2017年7月19日-欧洲领先的优质工具系统合作伙伴德国霍夫曼集团2017/2018年度第48版中文目录即将问世。新版产品目录总共包含约80,000件产品,目录共有4册,即“切削加工”、“手动及测量工具”、 “车间装备”以及收录了个人防护装备和众多高性价比产品的“扩展目录”。专业的技术人员也将在全国各地随时待命,针对具体用品为客户提供顾问式意见。 2017/2018产品目录将于2017年8月1日正式启用。自该日起,该产品目录内的产品也可通过霍夫曼集团电子商城:www.hoffmann-group.com进行订购。

通知

4.png
4本目录,丰富产品系列 切削加工、夹紧技术 手动和测量工具 车间装备 扩展目录及个人防护装备
2017-7-24

全新车削刀片,为钢材和不锈钢加工带来更大成本效益

慕尼黑,2017年6月30日-伴随3个全新钢材和不锈钢加工车削刀片的推出,霍夫曼集团正拓展其GARANT HB70和GARANT HB71系列产品家族。全新GARANT HB7035-1经过优化可以满足钢材断续切削的严格要求。而全新GARANT HB7120-1及GARANT HB7140-1则适用于对不锈钢(inox)进行连续或断续切削。凭借这些新品,霍夫曼集团现在能为所有的应用提供全面的刀片材质。

通知

6.jpg
图示:全新GARANT HB7035-1外观与GARANT HB7020相同。但前者的设计更为强韧,且经过了优化以满足钢材加工中断续切削的严格要求。
2017-7-24

霍夫曼集团拓展GARANT ToolScout数字化服务

慕尼黑,2017年6月30日-霍夫曼集团拓展了其GARANT ToolScout数字化服务,新加入2项服务内容。新上线的GaugeScout可帮助用户快速准确地针对其所要进行的任务选择合适的测试设备。他们不仅能找到恰当的量规,还可找到有关公差范围的详情。该服务项目同样包含针对特殊量规的全面咨询功能。另一方面,新上线的ThreadScout能简化螺纹切削和螺纹铣削工具的筛选过程,其中包括生成加工方式或数控机床程序。此外,集团对MillingScout进行了升级,现包含动态TPC圆角铣削功能。最终,客户可花比以往更短的时间确认并订购所需产品。登录http://www.toolscout.de获取GARANT ToolScout数字化服务。

通知

1.png
集团对GARANT ToolScout服务进行了升级,新添加了2项内容:GaugeScout让用户能精确选择测量工具,而ThreadScout帮助用户选择用于螺纹切削和螺纹铣削的工具。
2017-7-24

全新GARANT PowerTang,更大产能,可靠加工

慕尼黑,2017年6月29日-随着全新GARANT PowerTang的推出,霍夫曼集团带来了90°切线高性能4刃端铣刀。以切线为导向的刀片让该刀具拥有更大内径并为可转位刀片提供更稳定基座。这就意味着该刀具能带来极好的加工稳定性、高进给率和最大切削深度。可转位刀片拥有4个刀刃,带来更大成本效益。其凹形刀刃减小了切削力,同时其平整的倒角确保高质量加工表面。全新GARANT PowerTang可作为刮割铣刀和端铣刀使用,即刻便可通过霍夫曼集团电子商城订购,请参阅将于2017年8月1日更新的2017/2018产品目录。

通知

5.jpg
图示: GARANT PowerTang 90°切线高性能端铣刀采用了4刃刀片,可同时作为刮削铣刀和端铣刀使用。
2017-7-5

即刻呈现光亮表面

慕尼黑,2017年6月28日-霍夫曼集团通过高性能的精加工铣刀扩大了其GARANT MasterSteel产品家族。全新GARANT MasterSteel硬质合金HPC精加工铣刀在加工钢制、铸铁及不锈钢部件时只需很短时间即可产出高品质外表面。该刀具含7个刀刃,相较于传统的6刃刀具,它可带来更低粗糙度及17%的额外进给率。针对钢材、铸铁及不锈钢的一般应用,该硬质合金铣刀提供2×D、3×D、4×D、5×D几种长度选择。独有的特点让其成为增材制造(3D打印)或净成型工艺所制部件的理想的表面加工刀具。

通知

123.jpg
图示:全新GARANT MasterSteel硬质合金HPC精加工铣刀在加工钢制、铸铁及不锈钢部件时能以极短时间产出高品质外表面。
2016-12-9

霍夫曼集团荣获3项德国设计大奖:3款GARANT产品的杰出设计获国际专家评审团认可

慕尼黑,2016年11月23日 – 今年,霍夫曼集团在人人梦寐以求的德国设计大奖中连中三元:GARANT EasyFix模块化整理系统、GARANT数显扭矩扳手以及GARANT表盘式数显扭矩扳手。这3款产品在“车间装备及手动工具”组别中夺魁。3款产品以其智能化、功能性和让人赏心悦目的美观设计给评审团留下了深刻印象。来自50个国家超过4000位参赛人携其产品和项目,在产品和沟通设计领域展开了激烈竞争。

通知

GARANT_Easyfix.jpg
GARANT EasyFix模块化整理系统的挂钩和固定器完美搭配GARANT穿孔板,便捷、美观。
2016-12-2

霍夫曼集团荣获博世集团授予的“首选供应商奖”

2016年9月21日,慕尼黑 — 欧洲领先的优质工具系统合作伙伴霍夫曼集团于AMB 2016上获得罗伯特.博世有限公司颁发的“首选供应商奖”。这意味着霍夫曼集团继续成为“标准工具”首选供应商,并将从初期开始就进入新的合作战略。

通知

160915_AMB_OG_0933_400x800.jpg
由左至右:Martin Reichenecker (霍夫曼集团), Markus Langer (博世), Christian Götschl (霍夫曼集团)
2016-11-11

高速进给的钢件槽铣削

来自霍夫曼集团的全新GARANT MasterSteel SlotMachine,满足高进给槽铣削。

通知

GARANT_SLM_02.jpg
全新GARANT MasterSteel SlotMachine适用于对固体物件进行深槽铣削以及精密零件加工。
2016-5-12

Hoffmann Group现在在印度成为了系统合作伙伴

自2016年4月开始Hoffmann Group在印度运营自己的分公司。从印度东南方的浦那,Hoffmann Group作为系统供应商在贸易、加工和服务领域为工业提供支持。

通知

1277_exterior_800x400.jpg
Hoffmann Group希望在印度把系统合作伙伴的理念深化,为此,把浦那作为行政商务中心。
2016-9-1

霍夫曼集团再次荣获梦寐以求的“红点设计奖”

2016年4月5日,慕尼黑—因其其中一项高品质工具的设计,霍夫曼集团今年再度收获知名的“红点设计奖”。美观的设计、精准的读数—这就是首个带数字仪表GARANT电子扭矩扳手的其中部分特点,它让评审委员会过目难忘。该产品有幸被归入“工具”类别下的“手持工具”子类别。来自57个国家总计5200件产品和创新参与了此次竞赛。

通知

123.png
霍夫曼集团以其首个带数字仪表的电子扭矩扳手荣获“红点设计奖”。在重置前,该产品可将测量峰值以副本形式存于数字仪表同时以数据形式储存。