对人类和环境的责任
霍夫曼集团基金会

我们对贫困家庭环境的儿童和青少年,重病患者,以及受精神或身体残疾困扰的人士提供援助。 我们的目的在于,努力使其能够长期独立自主的生活,并获得令人满意的生活质量。
霍夫曼基金会的建立便是出于这一目的。 我们促进在派森贝格设立“橙色公屋”。 在“橙色公屋”中,为来自贫困家庭的儿童和青少年提供和落实各种帮助。 这一理念基于三个方面: 共同活动、治疗和职业化。 最重要的内容是体验式课程,课程的目的在于树立对自己力量和能力的信心。 工作室、骑马厅和极为宽敞的治疗师为治疗性骑马、体验式教育、艺术疗法、音乐疗法和舞蹈疗法提供了足够的空间。
受该创新中心和治疗中心成功的启发,我们目前正计划在不莱梅建造第二个“橙色公屋”。 另外,我们同样支持其他的项目“生境” - 针对儿童及其患有精神障碍的父母的日间护理中心 - 以及“基本磨坊”,其位于芒登的 汉恩。
您想作为赞助商伸出援助之手吗? 我们对您的承诺不胜感激。
环境

如果可以不用消耗材料,那样便是最为环保的行为。 故此,我们尽量有效地使用资源,同时为我们的质量设定最高标准。 如果我们能够始终如一的满足生态需求,才能够确保我们企业在业务方面获得长期成功,对于这一点我们已十分明确。 完全符合标准 DIN EN ISO 14001,并且我们定期由独立审核员进行审核。 我们的承诺包括,世界各地的生产条件均极为环保,并符合社会利益,最佳的包装、物流和运输方案,在企业建筑设施中应用最为先进,最为环保的能源理念,极为负责对危险材料进行处理,以及通过最高的产品质量确保其经久耐用。
霍夫曼集团在慕尼黑、纽伦堡、不莱梅和格平根的驻地均应用了 M-绿色电力。 慕尼黑绿色电力是 100% 水力发电,并由 TÜV 南德意志集团进行了审核和认证。 自 2012 年 1 月 1 日起,霍夫曼集团以“保绿”的方式发送所有账单 - 德国邮政行动。 “保绿”是一个旨在平衡信件寄送时所产生的二氧化碳排放量的项目。 参与企业向德国邮政所支出的附加费将用于支持国际气候保护项目。
行为准则