Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu

News

28-mag-2015

Nuova sede per Hoffmann Italia

Dal 22 giugno per il magazzino e dal 17 agosto per gli uffici commerciali ci trasferiremo nella nuova sede di Hoffmann Italia S.p.A., in via Germania 49 - 35010 Vigonza (PD).

Servizi innovativi e più veloci; GARANT WORLD - la mostra moderna e interattiva dei nostri migliori utensili; due sale seminari modulari che possono ospitare fino a 100 persone ed un'offerta formativa unica e continua; macchine utensili per testare i prodotti; una sala metrologica all‘avanguardia; magazzini utensili automatici ed esperti sempre a vostra disposizione per offrirvi le migliori soluzioni ai vostri bisogni. 

Maggiori informazioni a breve! 

Nuova sede_News.jpg
Nuova sede Hoffmann Italia S.p.A. a Vigonza (PD)
27-feb-2015

GARANT TopCut

Riducete i tempi di fermo macchina e aumentato la Vostra produttività - cambi rapidi e sarraggio perfetto. Accelerate i Vostri processi di fresatura con il nuovo programma GARANT TopCut.

Presse_TopCut_400x289.jpg
GARANT TopCut
11-feb-2015

HOLEX Frese per sgrossatura ProSteel

Maggiore potenza di quello che vi aspettavate. La nuova generazione di Frese per sgrossatura HOLEX ijn HMI: buoni risultati nei test nella truciolatura di acciaio. Elevata qualità a prezzo economico.

Presse_ProSteel_400x289.jpg
Nuova generazione di Frese per sgrossatrua HOLEX in HMI
14-gen-2015

Innovazione GARANT eco

GARANT „efficient cooling“ definisce un nuovo standard nella tornitura e troncatura. Per maggiore flessibilità ed efficienza - oggi anche disponibile nella nuova versione GARANT eco VARIO-LINE.

Presse_ecoVarioLine_400x289.jpg
GARANT "efficient cooling"
30-set-2014

Con GARANT HiPerDrill si aprono nuovi campi di applicazione

Dal 30 settembre al 4 ottobre 2014, presso lo stand E10 nel Padiglione 11 della Bien-nale delle Macchine Utensili di Milano (BIMU), Hoffmann Group presenterà le proprie innovazioni tecnologiche e di prodotto. Una delle novità più importanti di quest’anno quest'anno è rappresentata sicuramente dall'evoluzione di GARANT HiPer (High Performance) Drill. Grazie a sistemi lubrorefrigeranti ottimizzati e all'ampliamento della gamma a cui è stata aggiunta un'ulteriore lunghezza, il versatile assortimento di punte a testina intercambiabile apre nuovi campi di applicazione per i clienti.

HyperDrill5
L'innovativo canale per il raffreddamento di GARANT Hiperdrill assicura un raffreddamento ottimale degli inserti e massima sicurezza di processo. .
16-set-2014

Superfici perfette con il nuovo svasatore conico GARANT

Con lo svasatore conico di precisione GARANT a 90° 15 0305 Hoffmann Group presenta una soluzione innovativa per evitare svasature ovali, ondulate o vibrate. La suddivisione diseguale dei taglienti evita che l’utensile vibri. Oltre ad ottenere super-fici perfette si riesce anche a prolungare la durata dell’utensile grazie a a bassi sforzi di taglio generati. Il set di utensili sarà presentato alla prossima edizione di Mecspe. I taglienti dello svasatore conico di precisione GARANT a 90° sono caratterizzati da una speciale geometria a suddivisione diseguale e da una preparazione ottimale per garantire la massima silenziosità di funzionamento durante la svasatura di tutti i materiali. Il carico omogeneo e decisamente ridotto dei taglienti prolunga notevolmente la durata degli utensili.

GARANT Kegelsenker 400.jpg
La speciale geometria dello svasatore a 90° GARANT garantisce massima silenziosità e risultati ottimali.
16-set-2014

Le nuove frese GARANT TPC aumentano il livello di asportazione

Hoffmann Group, con gli utensili TPC GARANT, lancia sul mercato frese innovative appositamente studiate per gli standard dei nuovi metodi della fresatura trocoidale (Trochoidal Performance Cutting, TPC). Il nuovo metodo di fresatura, in cui un movimento in avanti viene sovrapposto da un movimento circolare, è particolarmente indicato per i materiali di difficile asportazione come le superleghe, la lavorazione pesante o gli acciai inossidabili, portando ad un enorme risparmio di volume.

GARANT TPC 400.jpg
Le nuove frese a copiare riducono i tempi di lavorazione fino al 70%.
16-set-2014

Serraggio preciso con il nuovo GARANT 5 assi

Con il nuovo GARANT 5 assi Hoffmann Group presenta un'ulteriore novità di prodotto per un serraggio preciso. La nuova gamma di prodotti si differenzia per la semplicità d'uso e le molteplici possibilità di utilizzo. 

GARANT Zentrischspanner 400.jpg
Il nuovo sistema di serraggio offre massima precisione.