• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
GARANT
GARANT
GARANT
GARANT
GARANT
GARANT

GARANT. Il mio utensile, il mio sistema

Gli utensili GARANT creano un sistema efficiente e coordinato praticamente fatto apposta per te. Ciò è possibile perché sviluppiamo i nostri utensili insieme ai nostri clienti e i migliori produttori sul mercato e li elaboriamo in ben 12 centri tecnologici di Ricerca e Sviluppo. Gli utensili GARANT sono progettati così bene che ti permettono di vincere tutte le tue sfide lavorative quotidiane. Senza sforzo, con prestazioni elevate.

Ma non ci basta: gli utensili GARANT danno il massimo se li utilizzi in tutti i processi produttivi, creando un sistema coordinato e professionale di alta qualità. I tuoi processi diventano così più veloci e semplici, ne rimarrai sorpreso.

UN BRAND DI QUALITÀ SUPERIORE

GARANT è il brand sviluppato da Hoffmann Group solo per i veri professionisti. Nulla è lasciato al caso: ogni singolo dettaglio è frutto di un'attenta progettazione. A rendere GARANT unico nel mercato è la capacità di coniugare precisione, robustezza e durevolezza con le più innovative acquisizioni in termini di ergonomia e design.
Per questo un utensile GARANT lo riconosci subito: la qualità superiore fa la differenza.


GARANT

Esattamente l’utensile che vuoi. Con una marcia in più

Si sa che i risultati migliori si ottengono con il lavoro di squadra, ecco perché abbiamo sviluppato la morsa a 5 assi GARANT Xpent insieme ai nostri clienti. Il risultato è una morsa per il serraggio a 5 assi, ideata per soddisfare i requisiti richiesti dagli ingegneri meccanici. I moduli di serraggio possono essere rapidamente ruotati di 180° e la sostituzione del mandrino è possibile praticamente senza utensili in soli 40 secondi. Ciò consente alla GARANT Xpent di essere estremamente flessibile e di sostituire morse di diverse dimensioni.

GARANT

Il sistema intelligente che rende i tuoi processi più veloci

Consideriamo sempre l’insieme quando progettiamo un nuovo prodotto. Sviluppiamo i nostri utensili e l’arredamento industriale come se fossero un unico sistema, rendendo il tuo lavoro più semplice. Non a caso, il concetto alla base dell’arredamento GARANT GridLine è la modularità: in questo modo puoi configurare il tuo spazio di lavoro in modo flessibile perché gli elementi si combinano tra loro agevolmente e senza sforzo. Senza tralasciare estetica, design e funzionalità.

GARANT

Asportazione truciolo e serraggio

Affidabili e precise: le nostre proposte per asportazione truciolo e serraggio sono l’unica soluzione per ottenere le migliori prestazioni di lavorazione. Il tuo lavoro sarà più semplice, soprattutto più produttivo.

Utensili manuali e strumenti di misura

In men che non si dica diventeranno i tuoi utensili preferiti. Quando si utilizzano i nostri utensili manuali e gli strumenti di misura di alta qualità, il lavoro diventa più agevole, restando sempre affidabile.

Arredamento industriale

Il nostro sistema è modulare e altamente versatile così puoi progettare i tuoi ambienti di lavoro come vuoi e approfittare ogni giorno del nostro supporto tecnico e qualificato.

La nostra promessa di qualità. Il tuo valore aggiunto

Da oltre dieci anni, GARANT offre un sistema coordinato di utensili e attrezzature industriali, contraddistinto da alta qualità e affidabilità. Grande disponibilità in tutte le categorie di prodotto, servizio efficiente e maggiore produttività, tutto da un unico fornitore: è questo il valore aggiunto per te.

La qualità GARANT include:

  • Più di 55.000 prodotti GARANT nei settori asportazione truciolo, serraggio, metrologia, abrasivi, utensili manuali, DPI e arredamento industriale
  • Un team dedicato allo sviluppo prodotto, 12 laboratori e test-center certificati
  • Produzione degli utensili presso i migliori impianti di produzione al mondo
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo
  • 10 anni di garanzia sui prodotti GARANT*

* 10 anni di garanzia sui materiali e la fabbricazione di prodotti GARANT se utilizzati in modo conforme all’uso previsto (esclusa la normale usura dovuta alle sollecitazioni meccaniche) nonché di tutti i componenti elettronici.
* 10 anni di garanzia sui materiali e la produzione di arredamenti industriali GARANT se utilizzati in modo conforme all’uso previsto (esclusa la normale usura dovuta alle sollecitazioni meccaniche) nonché di arredamenti industriali montati in container e di tutti i componenti elettronici.

GARANT

Un partner eccezionale per lavorare professionalmente ogni giorno

Ogni giorno facciamo del nostro meglio per garantirti le migliori prestazioni. Per GARANT questo significa uno sviluppo costante di prodotti e servizi.

Per soddisfare in modo continuo le elevate esigenze dei nostri utilizzatori, sviluppiamo e testiamo costantemente i prodotti GARANT in stretta collaborazione con i nostri clienti, fornitori e istituti di ricerca. In tutto ciò che facciamo prima di tutto mettiamo la ricerca della qualità Premium: ecco perché siamo certificati come produttori secondo VDA 6.4 e ISO 9001.

Siamo anche orgogliosi dei nostri oltre 50 riconoscimenti internazionali, come l'IF Design Award, il German Design Award e il Red Dot Award.

GARANT Powercard – una garanzia sugli utensili per fresatura

Processo di asportazione truciolo ottimizzato e produttività massimizzata grazie a Powercard!

La GARANT Powercard permette di ottenere la massima produttività dagli utensili per fresatura ad inserti GARANT. Con questa Garanzia avete la possibilità di sfruttare appieno le prestazioni del vostro utensile da taglio, ottimizzare il processo testandone i limiti e quindi risparmiare sui costi per aumentare la vostra competitività.

Come funziona la Powercard?

Forniamo una Powercard con l'acquisto degli articoli del catalogo contrassegnati con il pittogramma “Powercard”. Essa permette al cliente di restituire le frese danneggiate entro un anno con la Powercard relativa e di ottenere da Hoffmann Group, senza complicazioni, un nuovo corpo fresa.

Chiedi maggiori informazioni al team tecnico Asportazione

Ulteriori informazioni sul marchio GARANT

GARANT

GARANT Productions

Arredamento industriale prodotto in Germania. GARANT Productions sviluppa e produce arredi, banchi, postazioni di lavoro, carrelli,armadi e sistemi di stoccaggio per la distribuzione mondiale.

GARANT Marken Kunden

GARANT secondo i nostri clienti

Scopri come abbiamo aiutato i nostri clienti a ottimizzare i loro processi di approvvigionamento e produzione.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello