• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Arredamento industriale: le fondamenta per flussi di lavoro efficienti

Le soluzioni di arredamento industriale favoriscono il corretto funzionamento di tutti i processi di lavoro, sia che si tratti di produzione, montaggio, logistica o lavoro d'ufficio. A parte le considerazioni di carattere funzionale, la sicurezza è un aspetto fondamentale di cui tenere conto. Un'area di lavoro ergonomica tutela infatti la salute dei dipendenti.

Tutti questi aspetti sono parte integrante della sicurezza sul lavoro che le aziende devono garantire ai propri lavoratori. L’arredamento industriale viene utilizzato in molti ambiti, come officine, linee produttive, reparti manutenzione e montaggio, magazzini, laboratori, uffici, scuole e strutture di assistenza sociale.

Esso comprende, ad esempio:

  • Scrivanie e sedie girevoli
  • Scaffalature
  • Banchi da lavoro e postazioni di lavoro per il montaggio
  • Cassettiere per utensili
  • Soluzioni per lo stoccaggio e il trasporto di utensili.

Quali punti devo prendere in considerazione riguardo alle possibili soluzioni di arredamento industriale?

Oltre ai requisiti di funzionamento effettivi, un ruolo decisivo è svolto dall'ergonomia dell'area di lavoro e dall'organizzazione efficiente dei flussi lavorativi.

L'ergonomia: un aspetto cruciale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Dato che i vostri dipendenti trascorrono molto tempo sul luogo di lavoro, una progettazione ergonomica è un aspetto molto importante da prendere in considerazione. La progettazione del luogo e dell'area di lavoro è essenziale per garantire salute e sicurezza. Le soluzioni di arredamento industriale ergonomiche vengono adattate in maniera ottimale ai dipendenti e alle loro condizioni lavorative al fine di migliorare i processi di lavoro e le singole prestazioni. In particolare, le assenze per malattia possono essere ridotte molto ricorrendo alle soluzioni adatte. Implementando infatti le misure giuste si può migliorare la salute dei propri lavoratori, abbassando di conseguenza i costi.

Organizzazione per garantire flussi di lavoro ottimali

La progettazione efficiente dei processi di lavoro è il principio ideale per ottenere elevati livelli di produttività e qualità. A tale scopo, due metodi si sono dimostrati efficaci per rendere efficienti le soluzioni di arredamento industriale: il metodo 5S e il metodo 6S. Tali metodologie contribuiscono a standardizzare l'organizzazione del lavoro, accorciare le distanze di trasporto, ridurre i tempi di attesa e facilitare il reperimento di utensili e materiali.

La lettera S sta per i seguenti termini:

  1. Scarta
  2. Sistema
  3. Spazza
  4. Standardizza
  5. Sostieni
  6. Sicurezza

Per ulteriori approfondimenti visita le nostre pagine dedicate:

L'ergonomia nella postazione e nell'ambiente di lavoro

Un luogo di lavoro ergonomico migliora la salute dei dipendenti nonché la loro motivazione e la loro efficienza.

Efficienza sul luogo di lavoro: metodo 5S / metodo 6 S

Un'organizzazione efficiente del luogo di lavoro rende possibile un lavoro di qualità.

Come posso progettare le mie soluzioni di arredamento industriale?

Soluzioni di arredamento industriale efficienti richiedono una pianificazione attenta. Oltre alla tipologia degli edifici che si devono attrezzare, giocano un ruolo importante i processi di lavoro interni.

Le soluzioni di arredamento industriale devono quindi fornire un supporto ottimale a tali processi. Ad esempio, un magazzino richiede arredamenti diversi da quelli di un ufficio o uno stabilimento produttivo. In un magazzino è necessario garantire l'efficienza in termini logistici e di economicità nella movimentazione delle merci in arrivo e in partenza. In un ufficio, invece, i tavoli, le sedie ergonomiche e gli armadi per documenti sono gli elementi più importanti. D'altro canto, negli stabilimenti industriali si utilizzano principalmente banchi da lavoro, armadi per officina, cassettiere e carrelli. Pertanto, è necessario condurre sul posto un'analisi delle esigenze per individuare quali sono i requisiti esatti al fine di selezionare e pianificare in un secondo momento le attrezzature necessarie sulla base di tale analisi. Il nostro team di consulenti esperti sarà lieto di aiutarvi in queste attività di analisi e pianificazione.

Un equipaggiamento efficiente per l'arredamento industriale comprende i seguenti elementi:

Postazioni di lavoro

Le postazioni di lavoro e i banchi da lavoro consentono di allestire i luoghi di lavoro in maniera ottimale.

Cassettiere e armadi per utensili

Una corretta disposizione degli utensili migliora l'efficienza dei flussi di lavoro operativi.

Sistemi automatici di distribuzione Tool24

Assicurano che gli articoli siano prelevati in maniera sicura indipendentemente dall’orario e che la loro disponibilità sia continua e costante al 100%.

Carrelli portautensili

Questi carrelli consentono ai dipendenti di trasportare utensili e materiali in maniera rapida e sicura.

Carrelli da officina

Il carrello giusto facilita l'organizzazione e migliora l'efficienza dei flussi di lavoro.

Sistemi di stoccaggio

Le scaffalature contribuiscono a ottimizzare i processi logistici.

Tecnologia ambientale

La tecnologia ambientale specialistica è impiegata per lo stoccaggio e l'utilizzo di sostanze pericolose in conformità alle norme vigenti.

Scale e pedane

Grazie a scale e pedane i dipendenti possono accedere facilmente ai luoghi più in alto.

Box prefabbricati e container

Ottimizzate le vostre soluzioni di arredamento industriale con uffici, sistemi con pareti divisorie e container.

Desiderate richiedere una consulenza per soluzioni di arredamento industriale?

Hoffmann Group vi fornisce tutto ciò di cui avete bisogno: le nostre competenze in termini di know-how sono a vostra completa disposizione, dalla progettazione 3D iniziale fino all'installazione.

Lavoriamo insieme a voi per sviluppare una soluzione studiata su misura per le vostre esigenze, rendendo quindi le condizioni di lavoro più efficienti e aumentando i livelli di produttività.

  • Tutta la competenza e la consulenza dei nostri esperti: dall'analisi delle esigenze all'installazione.
  • La gamma perfetta di prodotti e soluzioni per condizioni di lavoro più efficienti.
  • Sostanziale risparmio di costi e tempi.

Contatta il team tecnico per l'arredo industriale

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello