• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

News

02.05.2016

Rennanzug von DTM-Fahrer Jamie Green wird versteigert

DTM-Fans aufgepasst! Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens versteigert die Hoffmann Group Foundation den original Rennoverall von DTM-Fahrer Jamie Green, Vizemeister der DTM-Saison 2015.
Green, der seit 2014 für das Audi Sport Team Rosberg das Steuer in der Hand hält, hat den Anzug von Hand signiert. Der Erlös für das begehrte Sammlerstück kommt dem Bau eines Therapie- und Kreativzentrums für Kinder und Jugendliche in Bremen zugute. Interessenten können ihre Gebote vom 2. bis 12. Mai 2016 bei ebay platzieren: https://ho7.eu/auktion. Der Artikel wird über die Sonderkonditionen von „ebay für Charity“ eingestellt und ist mit dem „Charity-Band“ gekennzeichnet.

Jamie im Rennanzug_800x400.jpg
Hoffmann Group Foundation versteigert Rennanzug von Jamie Green, Vizemeister der DTM 2015
21.07.2015

Kalibrierkompetenz auf vier Rädern

Seit Juli ist das neue „Drehmoment-Mobil“ von unserem Partner Perschmann Calibration deutschlandweit im Einsatz. Das mobile Kalibrierlabor bietet kompetenten Service für Drehmomentschlüssel und -schraubendreher von 0,02 bis 1.000 Newtonmeter direkt beim Kunden vor Ort. „Wenn die Produktion drängt, sind einige Messmittel nicht über mehrere Tage zu entbehren. Mit unserem ‚Drehmoment-Mobil‘ können wir innerhalb von kurzer Zeit zum Kalibrieren auf dem gewünschten Firmengelände sein.", erläutert Lars Ahrendt, Geschäftsleiter Vertrieb. Interessierte können das mobile Kalibrierlabor unter anderem bei der PerschmannTEC vom 16.- 18.09.2015 in Braunschweig besichtigen.

PeCal_Drehmoment-Mobil.jpg
Das neue „Drehmoment-Mobil“ von Perschmann Calibration unterwegs zum Kalibrieren beim Kunden.
05.05.2015

Hoffmann Group auf der Control 2015

Grösste Markenauswahl und zuverlässigste Versorgung: In Halle 7, Stand 7230 präsentierte die Hoffmann Group auf 216m2 spannende Produktneuheiten, fertigungsnahe bis höherwertige Messtechnik, kompetente Beratung durch Messtechnik-Spezialisten sowie wertvolle Services und auditsichere Kalibrierdienstleistungen.
Sie konnten nicht live dabei sein? Hier können Sie sich im Nachgang genauer informieren: Messe-Highlights Control 2015

Bild-Control-2015.jpg
Messestand der Hoffmann Group auf der Control 2015
28.04.2015

DTM News und Tippspiel

Auch dieses Jahr startet Jamie Green für Audi Sport Team Rosberg mit unserem Hoffmann Group gebrandeten Audi RS5 in die DTM Saison 2015. Blättern Sie durch unsere Sonderausgabe der „auto motor und sport“ und gewinnen Sie interessante Einblicke in die heiße Phase vor dem Saisonstart.

Sind Sie bereit für eine ereignisreiche Saison 2015 – und für ein herausforderndes Tippspiel?
Dann melden Sie sich jetzt an und gewinnen Sie attraktive Preise!
Zum Tippspiel geht es hier.

Bild eMagazin klein.jpg
DTM News: Sonderausgabe der „auto motor und sport"
27.02.2015

GARANT TopCut

Verkürzen Sie Ihre Rüstzeiten und erhöhen Sie Ihre Produktivität - schneller Wechsel und perfekter Span.

Beschleunigen Sie Ihren Fräsprozess mit den GARANT TopCut-Sortimenten.

 

Presse_TopCut_400x289.jpg
GARANT TopCut
11.02.2015

HOLEX Schruppfräser ProSteel

Mehr Leistung als Sie erwarten.
Die neue Generation HOLEX VHM Schruppfräser: gute Test-Ergebnisse bei der Zerspanung von Stählen. Profitieren auch Sie von hoher Leistung zum günstigen Preis.

Presse_ProSteel_400x289.jpg
Neue Generation HOLEX VHM Schruppfräser
14.01.2015

Produktinnovation GARANT eco

GARANT „efficient cooling“ setzt neue Maßstäbe für die Dreh- und Stechbearbeitung. Für mehr Flexibilität und mehr Effizienz - jetzt auch verfügbar mit der neuen GARANT eco VARIO-LINE.

 

Presse_ecoVarioLine_400x289.jpg
GARANT "efficient cooling"
30.09.2014

Mit dem GARANT HiPer-Drill neue Anwendungsbereiche erschließen

Vom 16. bis zum 20. September 2014 präsentiert die Hoffmann Group in Halle 7, Stand A71 der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung (AMB) in Stuttgart ihre neuesten Innovationen und Produkte. Eines der vielen Highlights wird in diesem Jahr der weiterentwickelte GARANT HiPer (High-Performance)-Drill sein. Durch verbesserte Kühlsysteme und die Erweiterung des Angebots um eine neue Länge, eröffnet das flexible Wechselkopfbohrer-Programm den Kunden neue Anwendungsbereiche.

HyperDrill5
Die innovativen Kühlkanäle des neuen GARANT HiPer-Drill garantieren eine optimierte Kühlung der Schneideinsätze sowie höchste Prozesssicherheit.
16.09.2014

Perfekte Oberflächen beim Senken

Mit dem GARANT 90° Präzisions-Kegelsenker 15 0305 präsentiert die Hoffmann Group eine innovative Lösung zum Vermeiden von unrunden oder welligen Senkungen. Die extreme Ungleichteilung schließt ein Rattern des Werkzeuges aus. Neben perfekten Oberflächen kann darüber hinaus eine erhöhte Werkzeugstandzeit durch verringerte Belastungen erreicht werden. Das Werkzeugset wird im Rahmen der AMB in Stuttgart offiziell vorgestellt.

GARANT Kegelsenker 400.jpg
Die Spezialgeometrie des GARANT 90° Präzisions-Kegelsenkers garantiert perfekte Laufruhe und optimale Ergebnisse..
16.09.2014

Die neue TPC-Fräsergeneration für höchstes Zeitspanvolumen

Mit den verbesserten GARANT TPC-Werkzeugen bringt die Hoffmann Group noch schnellere und effektivere Schaftfräser auf den Markt. Durch die speziellen Geometrien und optimal generierten Fräsbahnen wird der trochoidale Fräsvorgang nun noch dynamischer und führt so zu höchstem Zeitspanvolumen bei niedriger Schnittkraft und geringerem Verschleiß. Auf der AMB in Stuttgart wird die verbesserte Werkzeugserie vom 16.09-20.09.2014 offiziell vorgestellt.

GARANT TPC 400.jpg
Die neuen Schaftfräser verringern die Bearbeitungszeit um bis zu 70 Prozent.
16.09.2014

Präzises Spannen mit dem neuen GARANT Hochdruck-Zentrischspanner

Mit dem neuen GARANT Hochdruck-Zentrischspanner präsentiert die Hoffmann Group auf der AMB eine Produktneuheit für präzises und zuverlässiges Spannen. Das Produkt zeichnet sich besonders durch eine einfache Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus.

GARANT Zentrischspanner 400.jpg
Der neue GARANT Hochdruck-Zentrischspanner bietet höchste Präzision.