Protezione dell'udito: prevenire danni irreversibili

7335_Gefahren_Kombination800px (1).jpg

La malattia è insidiosa perché si manifesta lentamente ed è incurabile. Le persone colpite inizialmente non sentono più i toni più alti, poi viene compromessa anche la percezione dei toni medi e bassi (1). La cosa peggiore è che ogni singolo caso di calo dell’udito causato dal rumore avrebbe potuto essere evitato al 100% con la giusta protezione.

Il rumore ha un effetto nocivo non solo sul nostro udito, ma può avere ripercussioni negative anche in tutto il corpo. Mal di testa, problemi metabolici e digestivi e molti altri disturbi possono essere causati dall’esposizione al rumore.

(2) Mal di testa
(3) Acufeni, danni dell’udito
(4) Aumento del rischio d’infarto e ipertensione
(5) Aumento del rilascio di adrenalina con problemi metabolici come conseguenza
(6) Problemi digestivi
(7) Diminuzione della circolazione sanguigna

Quando è necessario indossare le protezioni per l’udito?

Un rumore è causato da vibrazioni che si propagano nell’aria sotto forma di onde di pressione. Più potenti sono le onde di pressione, più forte è il rumore. Sia le onde sia il livello di intensità del rumore percepito dall’orecchio sono misurabili e si esprimono in decibel (dB).

La tutela dei lavoratori in un’area di lavoro con inquinamento acustico viene disciplinata dalla Direttiva europea 2003/10/CE in materia di protezione dall’esposizione al rumore. Essa stabilisce che il datore di lavoro deve fornire una protezione per l’udito a partire da un livello di rumorosità di 80 dB, mentre a partire dagli 85 dB il lavoratore deve indossare una protezione per l’udito apposita:

  • Nessun obbligo di indossare protezioni: livello di rumorosità < 80 dB, o rumori improvvisi < 135 dB
  • Obbligo di disporre delle protezioni, ma nessun obbligo di indossarle: livello di rumorosità compreso tra 80 e 85 dB o rumori improvvisi compresi tra 135 e 137 dB
  • Obbligo di disporre delle protezioni e di indossarle: livello di rumorosità > 85 dB o rumori improvvisi > 137 dB

Allo stesso tempo vanno rispettati i requisiti tecnici sulla sicurezza di cui alle norme da EN 352-1 a EN 352-8.

7335-tabella-rumorosita-IT-1410px.png

Scegliere il giusto dispositivo di protezione dell’udito

Nella scelta della protezione per l’udito si devono considerare i seguenti punti:

  • Misurare l’inquinamento acustico sul posto di lavoro.
  • Prestare attenzione alle preferenze individuali per garantire la massima comodità durante l’utilizzo.
  • Prestare attenzione al valore SNR delle protezioni per l’udito (questo valore indica in che misura la protezione riesce a diminuire il livello di rumorosità prevalente).
  • Qualora si conosca la frequenza precisa, si consiglia di scegliere la protezione per l’udito in base al valore della stessa: H (alta frequenza), M (media frequenza) o L (bassa frequenza). Nella maggior parte delle lavorazioni industriali prevale un livello sonoro a media frequenza.
  • Scegliere un isolamento acustico non troppo elevato (con un livello di rumorosità residuo inferiore a 70 dB si va incontro ad una sovraprotezione, che può causare problemi nella comprensione e portare a una sensazione di isolamento).
  • Il livello di rumorosità residuo deve rimanere tra i 70 e gli 80 dB.
7335_Laermpegel_2_1410px_eng.jpg
7335_Varianz_800px.jpg

Variación: según el tipo de protección auditiva utilizada, se debe tener en cuenta un valor de corrección para la variación. Para protección auditiva en cápsila de 5dB, tapones para los oídos reutilizables de 5dB, tapones para los oídos desechables de 9dB y protector auditivo de arco de 5dB. El nivel de sonido residual se puede determinar como se muestra arriba. 

7335_Tragepausen_800px.jpg

Importante: presta atención al uso de la protección auditiva en entornos de trabajo ruidosos. Incluso elo desgaste puede conducir a la pérdida completa de protección.

¿Tiene preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Contacte con nosotros

Tipos de protector auditivos

Criterios de selección para protector auditivos

7335_GehoerschutzStopsel_800px.jpg

Tapones de protección auditiva

Por principio se introducen en el conducto auditivo. Especialmente apropiados para entornos húmedos y cálidos. Buenos coeficientes de aislamiento por la filtración de los valores acústicos, también a bajas frecuencias.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Ventajas:
• Peso propio apenas perceptible o imperceptible.
• Posibilidad de combinación con otros equipos de protección.
• Sin acumulacíón de calor.
• Alta disponibilidad a través de sistemas dispensadores. 

Para tener un buen valor SNR y conseguir una protección óptima, la introducción del tapón de forma correcta es muy importante.

7335_Anleitung_Stoepsel_2_800px.jpg

Así deben colocar de forma correcta los tapones de protección auditiva:
1. Evitando la formación de pliegues, enrolle el tapón completo lo más pequeño posible. Preste atención a tener las manos limpias.
2. Pase la mano libre por encima de la cabeza y estire la oreja hacia arriba y hacia atrás. Introduzca el tapón profundamente en el conducto auditivo.
3.& 4. Sujete el tapón durante unos 30 a 40 segundos hasta que se haya expandido por completo en el conducto auditivo. El tapón está insertado correctamente en el oído si no se puede ver desde delante.

Así se retiran y desechan correctamente los tapones de protección auditiva:
Para retirar el tapón, extráigalo del conducto auditivo lentamente y con un ligero giro. 

Los tapones de protección auditiva se tienen que desechar correctamente después del uso. 

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_800px.jpg

Tapones de protección auditiva reutilizables

Se introducen en el conducto auditivo. Idóneos para entornos húmedos y cálidos.. 

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Ventajas:
• Peso propio apenas perceptible o imperceptible. 
• Posibilidad de combinación con otros equipos de protección.
• El cordón evita la pérdida.
• Alta disponibilidad a través de sistemas dispensadores. 

Desventajas:
• Una inserción incorrecta reduce el aislamiento.
• Sensación de presión en caso de uso prolongado.
• Menos apropiados en caso de condiciones de ruido variables. 

Para asegurar un buen valor de SNR y asegurar una buena protección se deben colocar de forma correcta los tapones.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

Así se introducen correctamente los tapones de protección auditiva:
1. Pase la mano libre por encima de la cabeza y estire la oreja hacia arriba y hacia atrás. Introduzca el tapón profundamente en el conducto auditivo.
2. Sujete el tapón durante unos 30 a 40 segundos hasta qye se haya expandido por completo en el conducto auditivo.

7335_wiederverwendbarerGehoerschutz_Box_800px.jpg

Caja de almacenamiento:
Incluye en el suministro caja de almacenamiento en forma de riñón. 

7335_Buegelgehoerschutz_800px.jpg

Protector auditivo de arco

Fácil de utilizar y cómodo para llevar. El tapón no está insertado en el conducto auditivo, sino que aísla desde fuera, lo cual asegura la comodidad de uso. Apto para entornos de trabajo con temperaturas elevadas, dado que no se produce ninguna acumulación de calor. Los tapones se pueden cambiar; el arco se puede reutilizar continuamente.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Ventajas:
• Manejo rápido y sencillo.
• Comodidad de uso.
• Peso reducido.

Para mantener uun buen valor SNR y asegurar una buena protección es importante hacer un uso correcto de este tipo de equipos.

7335_Kapselehoerschutz_2_800px.jpg

Así se lleva correctamente el protector auditivo de arco:
1. Tirando de la oreja hacia arriba y hacia abajo durante la introducción aumenta la amortiguación del ruido.
2. Sujete el arco con ambas manos debajo de la barbilla.
3. Para comprobar el asiento, presione ambos tapones ligeramente hacia dentro en un entorno ruidoso. No se debería percibir una gran diferencia.

Así se cambian los tapones de protectores auditivos de arco:
4. Retirar el tapón sucio del arco.

5. Enchufar el tapón nuevo con un ligero giro en el arco.

7335_Kapselehoerschutz_800px.jpg

Protección auditiva de cápsula

Especialmente apropiado en caso de ruidos variables y para trabajos en entornos sucios. La cápsula envuelve toda la oreja. El arco asegura el ajuste estable y cómodo. Especialmente apropiado para conductos auditivos muy estrechos y sensibles a la presión.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Ventajas:
• Posibilidad de un aislamiento elevado.
• Manejo sencillo.
• Sin sensación de presión en el oído.
• Control sencillo de uso. 

Desventajas:
• Sudoración debajo de la cápsula.
• Mayor peso.
• No se puede combinar libremente con otros equipos de protección. 

Para mantener un buen valor de SNR y asegurar una buena protección es importante utilizar de forma correcta este tipo de equipos.

7335_Kapselehoerschutz_Anleitung_2_800px.jpg

Así se lleva correctamente el protector auditivo de cápsula:
1. En protectores auditivos de cápsula plegables , despligue las cápsulas desde dentro hacia fuera.
2. Posicione las cápsulas sobre sus orejas.
3. Ajustar la posición del arco, deslizándolo hacia arriba y hacia abajo.

Lo que debería observar durante el uso:
4. No debería haber cabello entre las orejas y el protector auditivo.

5. Ya no se debe ver la oreja. 

7335_Kapselehoerschutz_Helm_800px.jpg

En combinación con casco:
1. Fácil colocación en el casco.
2. El protector se puede plegar con facilidad cuando no se utlice.

7335_Elektronischer_Gehoerschutz_800px (1).jpg

Protector auditivo con funciones especiales

Tecnología de aisalmiento dependiente del nivel para poder recibir de manera audible advertencias e instrucciones. El ruido dañino se amortigua hasta un nivel inferior a los 82 dB para proteger el oído. Señales de advertencia, conversaciones y ruidos del proceso se perciben correctamente.

7335_PlusMinus_1410px.jpg

Ventajas:
• Para entornos de trabajo exigentes.
• Comunicación por radiotransmisión o teléfono móvil.
• Electrónica de consumo incorporada para trabajos monótonos.
• Umgebungsgeräusche werden gehört und bei Impulslärm erfolgt automatische Abriegelung.

Desventajas:
• No apropiado para aplicaciones poco frecuentes.
• Mayor peso.
• Acumulación de calor debajo de la cápsula. 

Para asegurar un buen valor de SNR y que el equipo protege de forma idónea es importante utilizarlo de forma correcta.

Múltiples opciones de producto y asesoramiento individualizado

7335_Gehörschutz_Produktsortiment_800px.jpg

En nuestro catálogo encontrará un amplio portfolio de productos de protección auditiva de alta calidad. Para diferentes tipos de industria y sectores. Desde tapones de protección, protectores auditivos de arco, protectores auditivos de cápsula, electrónicos y todos los accesorios necesarios. 

Aproveche nuestra experiencia en el sector de los EPI`s. Le podemos ofrecer los equipos de protección que usted necesita junto al asesoramiento experto de nuestros técnicos.

Directivas y Normativas protección auditiva

7335_Paragraph_800px.jpg

Con efecto a 21 de abril de 2018, el Reglamento sobre EPI`s sustituye la Directiva 86/686/CEE anterior. De ello resultan modificaciones esenciales para la clasificación de productos EPI. En el marco de las cuales, el ruido dañino es reconocido por la UE como peligro irreversible para la salud y los productos de protección auditiva son clasificados en un nivel más alto, en la categoría de riesgo III.

Normas importantes en el ámbito de la protección auditiva:
EN 352-1: Protectores auditivos de cápsulas
EN 352-2: Tapón de protección auditiva
EN 352-3: Orejeras para cascos
EN 352-4: Protectores auditivos de cápsula dependientes del nivel
EN 352-5: Protector auditivo de cápsula con compensación activa del ruido
EN 352-6: Protector auditivo de cápsula con sistema de comunicación
EN 352-7: Tapones de protección auditiva aislantes dependientes del nivel
EN 352-8: Protectores auditivos de cápsula para audio para fines recreativos (p.ej. radio)

EN 458: Recomendaciones para la selección, el uso, el mantenimiento y la conservación de protectores auditivos. 

Preguntas frecuentes sobre protección auditiva

¿A partir de que nivel de ruido es necesaria protección auditiva?
Si el nivel de ruido supera los 85dB y el ruido de impulso es superior a 137 dB es obligatorio la utilización de equipos de protección auditiva.

¿Hasta que nivel de ruido se pueden emplear tapones de protección?
Esto varía en función del valor SNR( coeficiente de aislamiento.

 

¿Tiene algunas preguntas? ¿Desea recibir una consulta sobre los productos EPIS?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

- Les atendemos individualmente

- Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora >