7476_PSA_Header.jpg

Équipement de protection individuel

Santé et sécurité au travail

L'équipement de protection individuelle (EPI) sert à protéger la santé des employés des dangers potentiels et à maintenir ses performances. Il est utilisé lorsqu'il existe un risque de blessure et d'atteinte à la santé sur le lieu de travail, qui ne peut être empêché par aucune autre mesure technique ou organisationnelle. Les mesures techniques collectives comprennent la prévention des risques. Une mesure organisationnelle isolera le risque / maintiendra l'employé à l'écart du risque ou limitera la durée d'exposition au minimum.

Protection complète de la tête aux pieds

7476_PSA_Staplerfahrer_800px.jpg

En fonction de l'environnement de travail, les éléments individuels de l'équipement de protection individuelle peuvent protéger toutes les zones du corps, de la tête aux pieds, depuis la protection de la tête et du visage, au vêtement de travail et au gant de protection, en passant par la protection des pieds. Les protections respiratoires, par exemple, assurent une protection contre les gaz toxiques. Des gants de protection spéciaux permettent de travailler en toute sécurité avec des matériaux tranchants ou des produits chimiques. Les chaussures de sécurité offrent une protection optimale contre la chute d'objets ou d'objets tranchants sur le sol.

 

En savoir plus sur les différents types d’équipements de protection individuelle :

Les obligations de l'employeur

7476_PSA_Gefahrenbeurteilung_800x400.jpg

L'évaluation des risques

Avant de pouvoir choisir un équipement de protection individuelle approprié pour les employés, il est nécessaire de procéder à une évaluation des risques. Pour cela, le lieu de travail est analysé :

● À quel type de danger les employés sont-ils exposés?
● Quelles sont les conditions opérationnelles et environnementales dominantes?
L’état de santé des employés leur permet-il d’utiliser l’ÉPI?

Mesures de protection collectives et individuelles

Une fois l’évaluation des risques effectuée, l’employeur a, au départ, le devoir de prendre des mesures techniques et organisationnelles afin de réduire au minimum le risque de lésions ou de troubles de la santé. Si des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires, un équipement de protection individuelle sera utilisé. L'employeur a l'obligation légale de mettre gratuitement à la disposition de ses employés les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à leur sécurité.

7476_Seminar_800.jpg

En outre, l'employeur est également tenu de former les employés à l'utilisation correcte de l'EPI. Les zones internes ou externes à l'entreprise (par exemple sur les chantiers de construction) où un équipement de protection individuelle est nécessaire doivent être marquées en conséquence. L'employeur est tenu de maintenir l'équipement de protection individuelle propre, de l'entretenir, de le réparer et, le cas échéant, de le remplacer, en veillant à ce qu'il soit toujours en parfait état. De plus, le responsable de la sécurité de la société doit être impliqué dans l’ensemble du processus.

Notre équipe qualifiée de spécialistes en EPI se fera un plaisir de vous aider à choisir l'équipement de protection individuelle adapté à votre entreprise, depuis l'analyse des risques aux tests de port du produit jusqu'à la formation du personnel.

Avez-vous des questions ? Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider :

Nous contacter

Catégorie des risques EPI

7476_Risikokategorien_800.jpg

Les équipements de protection individuelle sont divisés en trois catégories de risques en fonction de leur fonction de protection et des procédures de test requises.

Catégorie I
● Efficacité: un EPI simple pour se protéger contre un risque minimal
● Procédure de test: sans test externe, avec marquage CE
● Exemple: gants de jardinage, lunettes de soleil, bonnets d'hiver

Catégorie II
● Efficacité: EPI pour la protection contre le risque moyen
● Procédure de test: marquage CE, testé par un laboratoire certifié et délivré avec l'approbation de type par un bureau notifié habilité à délivrer des certificats
● Exemple: casques de protection, gants de protection du soudeur, lunettes de sécurité à bras latéraux

Catégorie III
● Efficacité: EPI complexes pour la protection contre les blessures mortelles ou les dommages irréversibles pour la santé
● Procédure de test: marquage CE, tests de laboratoire, approbation de type, révision annuelle interne des procédures de production et code d'identification de l'office notifié situé à côté du marquage CE
● Exemple: harnais pour prévenir les chutes, vêtements antidéflagrants, protecteurs respiratoires

Hoffmann Group le spécialiste des équipement de protection indivduel

7476_Sortiment_PSA_1410px.jpg

Maintenir et protéger la santé et les capacités de performance des personnes sur le lieu de travail est une entreprise majeure. Notre gamme d'EPI de la meilleure qualité pour la protection de la tête aux pieds et une équipe de conseillers spécialisés dévoués vous assisteront à la perfection pour relever ce défi.

Hoffmann group vous fournit tout ce dont vous avez besoin depuis une source unique. Nous mettons à profit nos 100 années d’expérience en matière de service à la clientèle et de spécialiste en outillage pour faire de votre entreprise l’un des endroits les plus sûrs au monde. Notre équipe qualifiée de plus de 60 spécialistes en EPI possède les connaissances requises sur les fonctions de protection ainsi que sur les réglementations et normes légales. Ils comprennent le marché des EPI et vous offrent un soutien parfait pour l’achat et l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans votre entreprise. Nous vous offrons un soutien professionnel allant de l'analyse des risques à la sélection du produit, en passant par le test de port et la formation du personnel.

7476_Gruppenfoto_1410.jpg

Vos avantages :

  • Sélection complète d'équipements de protection individuelle de la tête aux pieds
  • Conseil sur site, compétent et personnalisé
  • Une logistique performante pour un approvisionnement fiable

UN APERÇU DES NORMES UNIVERSELLES LES PLUS IMPORTANTES

7328_Paragraph_800px.jpg

Le nouveau règlement EPI 2016/425 est entré en vigueur le 21 avril 2018, remplaçant la directive EPI 89/391 EWG. À compter de cette date, l’ÉPI n’est certifié que conformément au nouveau règlement. Pour les utilisateurs d'équipements de protection individuelle, les modifications ne sont que mineures. Les fabricants doivent toutefois à l'avenir se soumettre à des mesures d'assurance de la qualité plus rigoureuses et plus régulières pour assurer non seulement des contrôles de la qualité, mais également une assurance de la qualité durable. De plus, le nouveau marquage CE ainsi que l'efficacité de protection doivent être indiqués sur tous les produits ainsi que sur leurs emballages.

En outre, la loi sur la protection du travail définit les obligations de l'employeur et des employés afin d'améliorer la sécurité sur le lieu de travail et de protéger la santé des employés. Outre ces normes universelles, des normes nationales et européennes spécifiques s'appliquent à toutes les catégories d'équipements de protection individuelle.

Vous pouvez les trouver sur les pages suivantes :

Protection de la tête et du visage
Protection des yeux
Protection auditive
Protection respiratoire
Protection des mains
Protection des pieds

Questions fréquentes au sujet des EPI

1. Que signifie "usage personnel"?
Les entreprises devraient toujours fournir à leurs employés un équipement de protection individuelle. Ceci pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour des raisons ergonomiques. Les EPI doivent être adaptés à chaque employé, par exemple dans le cas de chaussures, de vêtements de travail protecteurs ou d'appareils respiratoires. Certains articles peuvent être utilisés par plusieurs personnes, par exemple des gilets de sauvetage ou des gilets haute visibilité. Cependant, après leur utilisation, ils doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du fabricant et aux règles DGUV 112-139 à 112-201. Les combinaisons de protection chimique, en revanche, sont des articles jetables.

2. Qui supportera le coût des équipements de protection individuelle?
L'employeur en assumera les coûts, la loi exigeant la fourniture d'équipements de protection individuelle.

3. Les employeurs doivent-ils former leurs employés à l’utilisation de l’ÉPI?
Oui. Les entreprises sont obligées de former leurs employés à l'utilisation correcte de l'EPI avant de l'utiliser pour la première fois. Ceci enseigne aux employés comment mettre / enlever leurs équipements de protection individuelle correctement, comment les utiliser dans le cadre de leurs activités professionnelles et comment réagir correctement dans des situations dangereuses. Les employés doivent également savoir quels sont les défauts potentiels à surveiller lors de la vérification de leurs équipements de protection avant utilisation. La fréquence à laquelle l'instruction doit être donnée, le cas échéant, dépend de la catégorie de l'EPI respectif.

Vous avez des questions ? Vous souhaitez rencontrer un de nos experts en EPI ?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Au sein de Hoffmann Group :

Nous vous conseillons personnellement.

Nous analysons les risques, nous vous aidons dans la sélection des produits, des tests de port, et vous proposons des formations et des offres de services spéciaux.