Ergonomie und ESD: ESD-Arbeitsplätze für Bauteilschutz und Produktivität

Durchschnittlich verbringen Menschen 8 Stunden am Arbeitsplatz. Da liegt es auf der Hand, dass ein Montagearbeitsplatz nicht nur ESD Schutz bieten muss. Ein guter ESD-Arbeitsplatz berücksichtigt die Ergonomie und zahlt so auf die Sicherheit für das Bauteil und auf die Gesundheit des Personals ein.

Denn die Gefahren in der ESD-Montage sind nicht nur unsichtbar. Wie auch die elektrostatische Entladung, kommen auch gesundheitliche Probleme oft auf leisen Sohlen und zeigen sich später in Form von Rücken- und Gelenksbeschwerden. Eine optimale Körperhaltung vermeidet ungesunde und unnötige Bewegungen – flexible und ergonomische Arbeitsplätze sichern so eine hohe Produktivität und Bauteilqualität. Agieren Sie vorausschauend und treffen Sie mit einem ergonomisch gestalteten ESD-Arbeitsplatz alle Vorsichtsmaßnahmen, die möglich und nötig sind.

ESD-Zone einfach und sicher einrichten

Vom Einzelwerkzeug für Ihre Bauteilproduktion bis hin zur vollständigen Ausstattung für Montage und Fertigung: Wir bieten Ihnen hochwertige ESD-Werkzeuge, moderne Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und durchdachte Arbeitsplatzlösungen.

1. Arbeitsplatz/Workstation
Der ESD geschützte Arbeitsplatz sollte ergonomisch anpassbar sein. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel abgeleitet, so dass der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.

2. Lagerung / Behälter
Ableitende ESD-Regale und -Behälter für den Transport und die Aufbewahrung von Bauteilen schützen gefährdete Bauteile. Montagewägen sollten ableitfähige Räder besitzen.

3. Werkzeug
Für die sichere Handhabung Ihrer Bauteile sollten Sie ESD-gerechte Werkzeuge einsetzen.

4. Personenerdung
Personen sind die Hauptquellen elektrostatischer Ladung. Schuhe und ­Handgelenkarmband mit Erdungskabel sind für Mitarbeiter in der Elektronikfertigung verpflichtend. Armband- und Schuhtester erleichtern die tägliche Überprüfung der EPA-Wirksamkeit. Ebenso sollte der Stuhl oder die Stehhilfe ESD-Schutz aufweisen.

5. Markierungen
Markierungen am Boden kennzeichnen ESD geschützte Bereiche. Ebenso wichtig sind Schilder und Aufkleber, um auf potenziell gefährdete Bauelemente und Baugruppen hinzuweisen.

6. Fussboden
Der Fußboden sollte ableitfähig sein und die geforderten Grenzwerte aus der DIN EN 61340-5-1 erfüllen. Bei der Reinigung von ESD-Boden nur Pflegemittel verwenden, die keine Schichten aufbauen, damit die Ableitwerte im ge­wünschten Bereich bleiben. Sind nur einzelne Arbeitsplätze als EPA eingerichtet, ­können auch ESD-Bodenmatten oder -platten mit Erdung verlegt werden, müssen jedoch deutlich gekennzeichnet werden

Hier finden Sie die richtige ESD-Zone

Minimaler ESD-Schutz

Beispielanwendungen: mobile Arbeiten; temporäre Arbeitsplätze für Reparaturen, Prüfungen, kleine Montagen

  • Ableitfähige Tischmatte, durch Schutzkontakt- steckdose mit Gebäudeerdung verbunden.
  • Handgelenkband, an Tischmatte angeschlossen

Erweiterter ESD-Schutz

Beispielanwendungen: Umverpackung von Kleinteilen, Musterbauarbeitsplatz, kleine Montagen, Tätigkeiten bei denen Ablagemöglichkeiten und Werkzeuge erforderlich sind.

  • Ableitfähiger Arbeitstisch mit Erdungsbaustein (mit gebäudeseitiger Erdung verbunden)
  • Handgelenkband und Anschlusskabel, an Erdungsbaustein angeschlossen

ESD-Insellösung

Beispielanwendungen: Separierter Elektronikarbeitsplatz in Entwicklung, Umverpackungsplatz in Logistik, Station für ESD-kritische Montagen in Fertigungsstraßen, Instandhaltung.

  • Ableitfähiger Arbeitstisch mit Erdungsbaustein (mit gebäudeseitiger Erdung verbunden)
  • Handgelenkband und Anschlusskabel, an Erdungsbaustein angeschlossen
  • Ableitfähige Bodenmatte (mit gebäudeseitiger Erdung verbunden)
  • Ableitfähiger Arbeitsstuhl bzw. ESD-Schuhe (bei stehender Tätigkeit)

ESD-Schutzzone = EPA (empfohlene Variante)

Beispielanwendungen: Montagelinien, Labore, Fertigungsstraßen, Logistik, Entwicklung.

  • Ableitfähiger Arbeitstisch mit Erdungsbaustein (mit gebäudeseitiger Erdung verbunden)
  • Handgelenkband mit Anschlusskabel, an Erdungsbaustein angeschlossen
  • Ableitfähiger Arbeitsstuhl bzw. ESD-Schuhe (bei stehender Tätigkeit)
  • Ableitfähiger Bodenbelag (mit gebäudeseitiger Erdung verbunden)
  • Kennzeichnungen und Bodenmarkierungen
  • Messtation für Zugangskontrolle

So statten Sie Ihre ESD-Zone richtig aus

Der ESD-Tisch: Die beste Basis für jede ESD-Schutzzone

Ein Tisch ist ein Tisch – das gilt allerdings nicht, wenn Sie in Sachen elektrostatische Entladungen auf der sicheren Seite bleiben wollen. Bei einem speziell ESD geschützten Arbeitstisch wird elektrostatische Ladung über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel abgeleitet. Der ESD-Tisch bleibt damit ladungsneutral. Hochwertige ESD-Tische können beides: Die Gesundheit der Belegschaft und elektronische Bauteile schützen. Nutzen Sie als Unternehmen diese Chancen an Variabilität und Variantenreichtum bei ESD-Tischen. Profitieren Sie zudem von Kunststoffteilen wie z. B. Abdeckkappen, die ebenfalls nicht leitfähig sind.
Und dass ESD-Tische aus unserem Haus stabil und damit für eine kleine Ewigkeit gemacht sind, versteht sich fast schon von selbst.

Zum GARANT ESD-Tisch

ESD-Tischmatten – die beste Grundlage für sicheres Arbeiten

Wenn eine ESD-Tischmatte eins von sich behaupten kann, dann, dass sie gerne einfach so auf Tischen herumliegt.

Wie der ESD-Tisch kann auch die antistatische ESD-Tischmatte beim Arbeiten mit empfindlichen elektronischen Komponenten gute Dienste leisten. Diese rutschfeste und hitzebeständige Antistatik-Matte ist geerdet und besteht aus besonders strapazierfähigem Material. Das macht sie zur Allrounderin, denn sie leitet statische Elektrizität ab und verhindert damit den Aufbau elektrostatischer Ladung. Übrigens: Dank weitgehend lötkolbenfestem Material zeigt sie selbst nach Silberkontakt durch Lötzinn keine schwarzen Rückstände und kann sich auch bei längerem Gebrauch immer noch sehen lassen.

Nur eine Sache mag die ESD-Tischmatte weniger: Schmutz. Wenn Sie ihr stattdessen eine regelmäßige Reinigung gönnen, dankt sie es Ihnen mit kontinuierlich guter Bauteilqualität und einem langen Leben.

Hier finden Sie alles Details

ESD-Stuhl – setzen Sie auf komfortable Sicherheit

Sitzenbleiben, um effizient voranzukommen. Was in der Schule niemand mag, wird in der Montage zur echten Wohltat. Mit dem richtigen ESD-Stuhl vermeiden Sie elektrostatische Entladungen und sind noch dazu effizient. Das können wir ohne Umschweife behaupten, denn die korrekte Haltung durch den ESD-Stuhl hilft bei der Montage oder der Prüfung elektronischer Bauteile effizient voranzukommen. Was sie dafür vergessen können: Rückenprobleme! Denn ein guter ESD-Stuhl ist selbstverständlich ergonomisch anpassbar und drehfähig. Gute ESD-Stühle sind mit einem strapazierfähigen Sitzpolster und praktischen hohen und schmalen Rückenlehnen ausgestattet. Sie haben zudem fünf Rollen und natürlich sind auch alle anderen Elemente aus ESD-leitfähigem Material, um die elektrostatische Aufladung sicher zu verhindern. Sie können sich in puncto Gefahrenpotenzial durch ESD also entspannt zurücklehnen.

Hier geht es direkt zur Ihrem neuen ESD-Stuhl

ESD-Armband – mit maximaler Bewegungsfreiheit immer gut geerdet

Ihr kleines blaues Wunder erleben Sie mit unserem gänzlich metallfreien ESD-Armband. Gut aussehen ist in der Montage von Elektronikbauteilen allerdings nicht alles. Grund genug, dem optisch ansprechenden ESD-Band ein paar Funktionalitäten mit an die Hand zu geben: ESD-Armbänder leiten statische Elektrizität unbemerkt über den Körper des Anwenders, sobald ein Kontakt mit elektrisch leitfähigem Material besteht. Alles, was Anwender beachten müssen: Das ESD-Armband muss ständig Kontakt mit der Haut haben. Damit dem so ist, verfügt das ESD-Armband über komfortable Trageeigenschaften, die es im täglichen Handling nahezu unbemerkt seinen Job verrichten lassen. Damit Anwender auch mit Band maximale Freiheiten haben, gehört zu einem Erdungsset neben dem Armband aus leitfähigem Kunststoff ein dehnbares Spiralkabel – es verbindet das Armband mit der Erdungsquelle. Darüber kommt die elektrostatische Ladung sicher dahin, wie sie hinsoll: in den Boden.

Hier geht es zu Ihrem neuen ESD-Armband

ESD-Boden – garantiert auf der sicheren Seite stehen und gehen

Optisch ansprechend, effizient verlegt und natürlich sicher – mehr müssen Sie fürs Erste über unseren modularen ESD-Boden nicht wissen. Denn mit dem Verlegen holen Sie sich den besten Schutz für die Fertigung oder die Reparatur Ihrer elektronischen Bauteile, Komponenten oder Endprodukte. Der ESD-Boden stellt Anwender in Montage oder Labor auf denkbar sichere Beine, denn der strapazierfähige Bodenbelag aus geerdeten PVC-Platten gewährleistet, dass alle erforderlichen Ableitwiderstände eingehalten werden. Machen Sie sich als Verantwortlicher für die Montage oder als technischer Einkäufer den Kauf und die Verlegung leicht: Planen Sie mit ESD-Platten und passen Sie die Menge optimal an Ihre Flächen an. Rücksicht nehmen auf Flurförderfahrzeuge wie Hubwagen oder Gabelstapler müssen Sie übrigens nicht: Die ESD-Bodenplatten zählen zu den ganz harten.

Hier gibt es alle Details

ESD-Bodenmatte – sorgt aus dem Stand für maximale Sicherheit

Ab auf die Matte! Für Anwender in Montage und Qualitätssicherung oder auch Servicetechniker heißt das: Achtung, hier lauert ESD-Gefahr. Deshalb gibt es für kleinere ESD-Schutzzonen schnell einsetzbare Bodenmatten mit einer handlichen Größe von 135 x 100 cm.
Ob in der Elektronikfertigung, im medizinischen Bereich, der chemischen Industrie oder in Bereichen, in denen mit brennbaren Materialien hantiert wird: Diese ESD-Bodenmatte ist sich für nichts zu fein und reduziert die Gefahren für Personen und Geräte. Sie ist ölfest, isoliert gegen Kälte und reduziert die Rutschgefahr sowie Ermüdungserscheinungen in Gelenken und Muskeln der Beine und Füße. Das wiederum fördert die Konzentrationsfähigkeit und kommt so effektiverem Arbeiten zu Gute. Und dass sie als professionelle Bodenmatte auch Arbeitsplatzdrehstühlen oder tropfendem Lötzinn die kalte Schulter zeigt, versteht sich fast schon von selbst.

Mehr Details gibt es hier

ESD-Band und Schild – gut sichtbare ESD-Zonen

Sie ziehen alle Blicke auf sich und das ist gut so! Denn wann immer Anwender in der Elektronikfertigung kritischen ESD-gefährdeten Bereichen zu nahekommen, braucht es ein starkes Signal. Unser ESD-Equipment – bestehend aus trittfestem und putzmittelresistentem Bodenmarkierungsband und passendem Schild – schafft das unübersehbar.

Das aufmerksamkeitsstarke gelbe Band mit ESD-Logo und Pfeilen markiert den ESD geschützten Bereich innerhalb Ihrer Fertigung. Das rote Band hingegen macht deutlich, dass Sie jetzt die ESD geschützte Zone verlassen. So einfach, so sicher. Das Band ist 7 cm breit, rückseitig bedruckt und somit abriebfest. Das passende Schild weist auf 30 cm x 50 cm Größe in deutscher oder englischer Sprache den ESD geschützten Bereich aus – beides sind echte Hingucker.

Werfen Sie hier einen Blick auf die Details

Mobil im EPA Bereich

Der ESD-leitfähige Werkstattwagen bietet eine optimale Lösung für den Einsatz in elektrostatisch empfindlichen Bereichen (EPA) mit leitfähigem Bodenbelag. Seine elektrisch leitfähigen Räder ermöglichen den Einsatz ohne separaten Erdungsanschluss, was eine unkomplizierte Handhabung gewährleistet.
Das Design des Werkstattwagens ist auf umfassende Entladungen ausgelegt. Sämtliche Kunststoffteile sind leitfähig, was effektiv die Bildung von Oberflächenaufladungen verhindert. Diese Konstruktion sorgt für eine Rundum-Abschirmung und minimiert das Risiko elektrostatischer Entladungen.
Die ESD-leitfähige Ausführung des Werkstattwagens gewährleistet somit nicht nur eine sichere Nutzung in EPA-Umgebungen mit leitfähigem Bodenbelag, sondern bietet auch eine zuverlässige Prävention von elektrostatischen Vorkommnissen durch eine durchdachte Konstruktion aller Komponenten.

Mehr Details gibt es hier

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne zu passenden ESD-Produkten

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

  • Gerne unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl gemäß Ihres ESD-Kontrollplans
  • Wir helfen Ihnen tatkräftig bei der Umsetzung Ihrer EPA, nach Vorgaben Ihres vorhandenen ESD-Kontrollplans

Sie erreichen uns telefonisch, per Email oder Fax.

Zur Beratung

Die wichtigsten Begriffe rund um das Thema ESD bzw. EPA finden Sie hier erklärt:

Zum ESD Glossar

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb