L’ingresso nell’industria 4.0 non è mai stato così semplice! Ecco una semplice soluzione per la digitalizzazione della produzione e per gestire rapidamente le sfide quotidiane che emergono durante il processo produttivo.

Panoramica della produzione

  • Riepilogo di tutti gli utensili e dei relativi parametri.
  • Riepilogo dello stato della macchina e dei task da eseguire.

Processi di lavoro semplificati

  • Riduzione dei tempi di ricerca utensili e attesa di comunicazioni e risposte.
  • Documentazione centralizzata della produzione nonché trasmissione automatica dei parametri degli utensili.

Riduzione dei costi misurabile e maggiore produttività

  • Miglioramento della pianificazione e dell’utilizzo degli utensili.
  • Ottimizzazione delle scorte di magazzino.
  • Focalizzazione dei dipendenti sull’aumento in termini di efficienza.

Eliminazione di danni ed errori

  • Eliminazione degli errori di trasmissione / battitura.
  • Sincronizzazione dei dati in modo da evitare possibili conflitti tra le macchine.
  • Monitoraggio dello stato in tempo reale.

Scegliete il pacchetto “Connected Manufacturing” adatto alle vostre esigenze

È possibile iniziare immediatamente senza grandi investimenti e con la massima facilità. Il nostro modello di abbonamento si caratterizza per l’assoluta trasparenza dei costi e può essere disdetto e modificato in qualsiasi momento in base alle singole esigenze.
L’allestimento all’interno dell’azienda avviene velocemente e, grazie al software estremamente intuitivo, i vostri dipendenti saranno subito pronti a iniziare dopo aver terminato una breve formazione.

> Ulteriori informazioni sul risparmio di costi (PDF)

Pacchetto Full

Connected Manufacturing

Gestione degli utensili con interfaccia CAM incl. collegamento alla macchina
> Monitoraggio della durata di vita degli utensili
> Ottimizzazione dell'utilizzo degli utensili
> Banca dati centrale per i dati degli utensili

Pacchetto Basic

Connected Manufacturing Basic

Gestione degli utensili con interfaccia CAM
> Banca dati centrale CAM
> Monitoraggio dell'inventario degli utensili
> Banca dati centrale per i dati degli utensili

Il vostro potenziale di ottimizzazione nella preparazione di lavoro, produzione, utensili

Grazie a “Connected Manufacturing” potete risparmiare tempo e denaro nonché aumentare notevolmente la vostra produttività per ciascuna fase di lavoro: dalla fase di preparazione alla programmazione CAM, dalla preparazione degli utensili alla produzione vera e propria. In questo modo i vostri dipendenti possono concentrarsi sull’essenziale e rivolgere la propria attenzione al processo di creazione di valore. Per saperne di più

Inizia subito & fissa un appuntamento per una consulenza

Con “Connected Manufacturing” ha inizio la digitalizzazione del processo di produzione!

Borries Schüler e Andreas Kastner vi mostrano quanto può essere efficiente la gestione digitale degli utensili! Con il software “Connected Manufacturing” potrete sapere in tempo reale cosa succede durante la produzione, quali ordini stanno eseguendo le macchine e quali utensili vanno allestiti. I dati di misura e quelli relativi agli utensili possono essere visualizzati in qualsiasi momento in formato digitale > Tenete a mente il riepilogo e iniziate!

Una soluzione per ogni sfida

Armin

Vi capita spesso di non sapere dove si trova l’utensile che vi serve?

Ordinata e chiara: ecco come deve essere la cassettiera degli utensili. Perché la cassettiera svolge un ruolo centrale nella gestione...

Erich

Ora potete avere il riepilogo sempre aggiornato secondo per secondo!

Avete l’ordine perfetto per il vostro parco macchine. Ora però avete bisogno anche di pianificarlo e calcolarlo in modo preciso. Ma quale macchina...

Pete

Finalmente si lavora senza errori!

Funzionamenti a vuoto, rotture di utensili o valori d’impiego errati: sono gli intoppi che possono accadere nelle lavorazioni di asportazione truciolo. I centri di lavoro devono essere sempre in funzione, per poter...

Nora

Finalmente niente più ricerche snervanti!

E la rabbia quotidiana durante la fase di rogrammazione CAM vi ricorda niente per caso? Quale utensile? Quale macchina? Quale strategia di asportazione truciolo? Nessun riepilogo degli utensili disponibili...

Vi abbiamo incuriosito?
Fissate subito un appuntamento per una consulenza.

Hoffmann Group fornisce una consulenza personalizzata su “Connected Manufacturing” per trovare insieme la soluzione giusta per le vostre applicazioni.

+39 049 6772222

cm.italia@hoffmann-group.com

La perfetta combinazione per il massimo potenziale di risparmio

La semplice integrazione del “Connected Manufacturing” di Hoffmann Group con i seguenti articoli rappresenta il completamento ideale per raggiungere l’automazione della vostra produzione.

GARANT Tool24 Smartline

Scoprite le potenzialità dei sistemi di distribuzione automatica GARANT Tool24.

I sistemi di distribuzione GARANT Tool24 contribuiscono a rendere gli acquisti e l’approvvigionamento più efficienti, grazie anche all’utilizzo di un database unico! Sfruttate a pieno tutti i vantaggi di GARANT Tool24 grazie al collegamento rapido e senza difficoltà al “Connected Manufacturing” di Hoffmann Group.

GARANT VG1

Presetting degli utensili GARANT VG1 – le coordinate giuste per una preregolazione perfetta.

Attraverso la tecnologia RFID, i dati trasmessi vengono inviati direttamente dal presetting GARANT VG1 al “Connected Manufacturing”, per procedere senza errori di trasmissione e, a livello centralizzato, all’ulteriore elaborazione.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello