Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis - Facebook-Gewinnspiele
Gewinnspiel-Hoffmann Group
Stand: November 2020
Teilnahme und Ablauf
Die Teilnahme an Facebook-Gewinnspielen von Hoffmann richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es erfolgt eine vollständige Freistellung von Facebook durch jede/n Teilnehmer/in. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein die Hoffmann SE.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Mitarbeiter der Hoffmann Group und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Jede Person kann nur einmal teilnehmen. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern, die das richtige Lösungswort eingesendet oder im Rahmen einer Umfrage richtig abgestimmt haben. Der Versand des Gewinns erfolgt postalisch spätestens 14 Tage nach Bekanntgabe der Gewinner und ausschließlich an Lieferadressen in Deutschland und Österreich. Ein Umtausch, Barauszahlung oder Übertragung auf Dritte sind ausgeschlossen.
Detailliertere Angaben zum Ablauf entnehmen Sie bitte den Angaben zu den jeweiligen Gewinnspielen weiter unten.
Hoffmann behält sich ausdrücklich vor, Gewinnspiele ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden oder mit Blick auf die Gestaltung oder besondere Bedingungen zu ändern.
Hoffmann übernimmt keinerlei Haftung für Beiträge, die von Teilnehmern im Rahmen eines Gewinnspiels veröffentlicht werden. Die Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu posten, diese dürfen insbesondere keine Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen das Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrecht verstoßen.
Mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Gewinne, Aufgabenstellung, Teilnahmezeitraum
Gewinnspiel – Umfrage
Bosch BITURBO
Verlost wird folgendes Produkt: Ein Thermobecher mit dem Logo von Bosch BITURBO. Es werden insgesamt fünf Gewinner ermittelt. Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 17.11.2020 bis 27.11.2020. Das Gewinnspiel besteht aus einer Frage und drei Antwortmöglichkeiten. Durch die Abgabe eines Kommentars mit der richtigen Antwort nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Die Gewinner werden am 28.11.2020 nach Beendigung des Gewinnspiels/der Umfrage per Zufallsprinzip ausgelost, unter dem Gewinnspiel-Post in Form eines Kommentars bekannt gegeben und benachrichtigt. Der Gewinner hat sich über Facebook per Direktnachricht unter Angabe seines Vor- und Nachnamens, seiner E-Mail-Adresse und seiner Anschrift bei Hoffmann zu melden. Wenn sich die Gewinner nicht innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe per Direktnachricht melden, verfällt der Gewinnanspruch.
Gewinnspiel – Facebook Advent-Bilderpuzzle
Verlost wird folgendes Produkt: Vier Multifunktionswerkzeuge der Marke Leatherman in der SIDEKICK Ausführung. Es werden insgesamt vier Gewinner ermittelt. Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 29.11.2020 bis 24.12.2020. Das Gewinnspiel besteht aus dem richtigen Erraten eines Werkzeuges, welches auf einem veränderten Foto (Puzzle) zu sehen ist. Jeden Advent (29.11.2020, 06.12.2020, 13.12.2020, 20.12.2020) wird ein Bildpuzzle auf der Facebook Seite hochgeladen. Durch die Abgabe eines Kommentars mit der richtigen Antwort nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Die Auflösung des Bilderpuzzles findet am jeweils darauffolgenen Donnerstag (03.12.2020, 07.12.2020, 17.12.2020, 24.12.2020) statt, an dem auch die Gewinner ausgelost werden. Die Auslosung des Gewinners vom jeweiligen Bilderpuzzles wird per Zufallsprinzip durchgeführt und unter dem Gewinnspiel-Post in Form eines Kommentars bekannt gegeben. Der Gewinner hat sich über Facebook per Direktnachricht unter Angabe seines Vor- und Nachnamens, seiner E-Mail-Adresse und seiner Anschrift bei Hoffmann zu melden. Wenn sich die Gewinner nicht innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe per Direktnachricht melden, verfällt der Gewinnanspruch. Die Artikel aus dem Gewinnspiel werden bis zum 15.01.2021 an die Gewinner versandt.
Datenschutzhinweis
Hoffmann nutzt die per Direktnachricht erhaltenen personenbezogenen Daten des Gewinners (Name und Adresse) ausschließlich für die Übermittlung des Gewinns. Sämtliche nutzerbezogenen Daten werden in den Systemen von Hoffmann nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, mit Ausnahme der Daten der Gewinner. Die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Informationen des Vertragsverhältnisses werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aufbewahrt. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte und keine werbliche Nutzung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, d.h. die Teilnehmer stellen Hoffmann die Daten auf Grundlage des Vertragsverhältnisses (Teilnahmebedingungen) zwischen Ihnen und Hoffmann zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Hoffmann unter: Datenschutz
Informationen zum Verantwortlichen unter: Impressum